ネジザウルスVP-2(バイスザウルス)のレビュー
- 用途:
- 自動車整備
数年前に購入したものが欠けてしまい再購入です。無名の同種商品は40年使い何ともないです。材質強度は弱いかもしれません。
- 用途:
- キッチンユニットの金具交換時のさび付いたネジの取りはずしに
築古アポートのキッチンユニットのサビた金具(ハンドル)交換時に、1つだけどうしても外れなくドライバーでは無理になったネジが有ったので、モノタロウでインパクトドライバーとネジザウルスを購入しました。現場で考えると、インパクトドライバーを使える状況ではなかったので、ネジザウルスを使ってみました。私の場合は、ネジザウルスは余り役には立たなくって、持っていたペンチやラジオペンチも総動員で、最後にネジザウルスでネジ頭をもぎ取る形になりました。感想として思った程ネジザウルスVP-2(バイスザウルス)は先端部分のグリッド力は無いかなです。私の使い方や対象のネジ頭の形状や材質に因るのかなとは思いますが、今回の場合は合ってなかったと思いました。
- 用途:
- 補修時のズレ防止等
今までは普通のクランプバイスを使用していましたが頭がザウルスになっているこちらの商品が気になり購入しました。
使用前ですが良い仕事をしてくれそうです。
- 用途:
- 作業
使ってみたら分かります他のバイスは使えなくなります。
- 用途:
- 農機具のサビたナベビスの取り外し
- 対象商品:
- 89541917
プライヤータイプのネジザウルスを愛用していましたが、
作業姿勢によっては把握が不安定となるため、バイスタイプを購入。
良い、すごく良い。
もっと早く買うべきでした。
- 用途:
- 固着ビスを外す
- 対象商品:
- 89541917
いじり止めトルクスが固着してしまいねじ穴もなめっていましたが、六角でしっかり締め込み回すと潤滑剤なしでも3回目ほどでしっかり外れてくれました。
- 用途:
- 原付の整備
- 対象商品:
- 89541917
なめたネジは力で分からせてやるのが一番です。
パチンと挟んでロック
六角でケツを締め上げてひねると一発で取れました。
気持ちよかったです。
無いと困るレベルで有能。
安心して作業が出来ます。
で
左右がグラグラしていて
ネジをロックすると左右がずれます。
もうちょっとがっちり感が欲しいのですが
これはこれで良いのでしょうか?
ちょっと疑問に思いました。
- 用途:
- 家でのDIYの作業時
- 対象商品:
- 89541917
テレビの壁掛け金具を自分で取付た時、径8㎜長さ80㎜のネジがかなり入りが固く無理したらあと少しのところで入らずネジ山をなめてしまいそのビスを取るため購入しました。
いろいろなめたビスを取る為の工具を探したいましたがペンチで手で握り続けるタイプではないこの工具を見つけ選択しました。
ハンドルを掴んだ状態でロックしハンドルの後ろに付いている六角ビスでさらに強力にビスの頭を掴める為、ビスを回し取る事だけに集中でき握力に自信がない私でも簡単にとる事ができました使用頻度は少ないと思いますがいざという時に頼りになる工具で大満足です
- 用途:
- ブレンボキャリパーのOH
- 対象商品:
- 89541917
キャリパーのオーバーホールで、キャリパー裏のボルトをなめてしまい作業が行えなくなっていました。ネジザウルスを購入して使ってみると、簡単に外すことができました。非常に助かりました。
- 用途:
- キャスターのナット回し
もう少し口が広がるとよかった
先がもう少し薄いとよかった
- 用途:
- 作業工具
- 対象商品:
- 89541917
いろいろなところで使用させていただいてますが、やはりリリースレバーがあった方が
使用しやすい。慣れかもしれなせんが。
- 用途:
- 曲がったり頭の折れたビス抜き
- 対象商品:
- 89541917
曲がってしまったり頭が折れてしまったビスを抜く作業の効率もよくなり疲れない。お値段もお手頃です。
- 用途:
- 器械のメンテナンス用
- 対象商品:
- 89541917
できれば使うハメにならない方が幸せなタイプの工具ですが、ひとたびお世話になるとそのありがたみがわかります。
ペンチタイプの通常のネジザウルスでは歯が立たないものもこれでイケます。
- 用途:
- 日常で必要な際、車やバイクの整備時
- 対象商品:
- 89541917
ハイヒールのかかとの金具を引き抜く際、普段はペンチで挟んでグリグリしていましたがこの工具のお蔭で簡単に抜く事が出来ました。間違った使い方かもしれませんが満足しています。
- 用途:
- 破損ネジまわし、クランプ
- 対象商品:
- 89541917
思ったより早く届き、早速使用しました。
ネジ頭をがっちりつかんで緩めることができました。
グリップ部もソフトな感じで使い勝手がよかったです。
見た目もカッコいいので、インテリアにマッチしています。
- 用途:
- 自転車整備にて錆びたネジやつぶれたネジをはずす
- 対象商品:
- 89541917
しっかりとホールド出来さえすれば、かなり力がかかり外れる可能性が高いです。
ただ、ネジ頭の形状により、皿状となっているものはかなり困難です。
バイスとしての機能はしっかりしているので、ありがたいです。
- 用途:
- さびたネジの解除
- 対象商品:
- 89541917
商品説明は適切です。
世田谷ベースから最終的のこちらに到達
商品としてはいいものだと思います。
ただ皿つきネジはつかみにくいです。
実際には、ラスベネなどの強力潤滑剤を併用するのがいいかと思います。
錆びおとしと併用にて、現在は100%解除できてます。