カメラ用リチウム電池 CR2のレビュー
- 用途:
- 家庭用煙感知器電池交換
- 対象商品:
- 14762309
5年経過せずに電池がお亡くなりになったので交換しました。タバコの煙を吹き掛けると勢いよく「火事です火事です」と報知してくれて無事復活です。
- 用途:
- レーザー距離計
パナソニック製で3年位持ったのですが、当品1本目3ヶ月で電圧が低下測定時ダウンが連発、2本目を発注購入したが初期電圧低く寒い日に測定するとダウンして測定出来ない。電池取り出し握り温めて使用すると言う何ともイラつく状態で他のメーカー電池を買う羽目になりました。
偶々、不良品が2本当たったのかも分かりませんが、モノタロウブランドとは言え余り信用出来ないメーカーが製造しているものだと思います。
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
- 用途:
- セキュティ用の電池として購入。通常利用で問題ありません
- 対象商品:
- 14762309
ドアなどのセキュティ用の電池として購入しました。
1個づつ梱包されているので、少し割引された10個セット、20個セットを販売していただくと助かります。
宜しくお願いします!
- 用途:
- 警報機用バッテリーに使用
実与上場問題がなさそう。どれくらいの寿命があるかは現状不明であるが、コスパが良いので寿命1/2でも十分と思われる。
- 用途:
- IoTスマートホームデバイス用に
- 対象商品:
- 14762309
Switchbot用に購入しました、問題なく動作します。
単価が安く、1本から気軽に購入できるので助かりました。
またリピート購入する予定です。
- 用途:
- ゴルフ用レーザ計測器に使用
- 対象商品:
- 14762309
使用頻度の少ないゴルフ用のレーザ計測器なのでブランド品の電池は高いので交換を躊躇していましたが、モノタロウブランドはコスパ最高です。
- 用途:
- データロガー用
- 対象商品:
- 14762309
純正品は高すぎるので、これで代用。電池残量表示が正常にされないが、2年は持つので十分に使える。おんどとりとの相性は良い。
- 用途:
- Switchbotの交換用電池として
- 対象商品:
- 14762309
寸法誤差もなくしっかり収まった。IT家電は定期的な電池交換が欠かせないためこの価格はとても有難い。駆動電力も充分。持ちも良いので再購入の予定です。
- 用途:
- ゴルフ距離計
コストパフォーマンスに優れている。
使用にも何も問題も無し。
送料のかからない他の品物を頼むときに一緒に頼むことにしています。
- 用途:
- フィルムカメラ用
- 対象商品:
- 14762309
フィルムカメラにフィルムが入ったまま電池切れで、数年放置していました。
重い腰を上げ電池を入れました。
問題無く起動し、使えそうです。安く買えて満足しています。
- 用途:
- フィルムカメラにて使用
- 対象商品:
- 14762309
フィルムカメラにて使用。家電量販店でも結構高価な電池ですので安価で購入できるのは助かります。数本使用してみて有名メーカーと寿命に遜色なければこちらに切り替え予定です。
- 用途:
- ゴルフのレーザー距離計測機に
- 対象商品:
- 14762309
ゴルフのレーザー距離計測機の交換電池として購入いたしました。規格物ですので、何の問題もなく使用できました。
- 用途:
- 窓開閉アラーム装置に
- 対象商品:
- 14762309
無線の窓開閉アラーム端末の交換電池に使用しています。
定期的に個数使用しますので、メーカー品の電池よりも少しお得で助かります。