- 用途:
- 電気工事で
- 対象商品:
-
14782295
文句なしに良いニッパーです。長く使いたいと思います
- 用途:
- 針金・電線切断
- 対象商品:
-
14782295
針金や電線など切れ味は良いです。割引の日に買ったのでコストパフォマンス最高でした。
- 用途:
- 整備
- 対象商品:
-
14782295
安価ですが使い勝手良くリピートしたいと思いました。
- 用途:
- コンパクトです
- 対象商品:
-
14782295
いい感じで切断できます。刃の開きは大きくありませんのでご注意。
- 用途:
- 細い金属切断用
- 対象商品:
-
14782295
標準的で、最も使いやすい構造です。
鉄も切ってみましたが、刃こぼれなどはありませんでした。
- 用途:
- 針金、ワイヤーの切断
- 対象商品:
-
14782295
試しに針金の切れ端を切ってみましたが、サクッと気持ちのいい感触で切れました。
安価なのに見た感じの質感も良いです。
- 用途:
- インシュロック、電線、針金の切断作業用
- 対象商品:
-
14782295
JIS規格品だけに仕上がりが綺麗です。
切断部を閉じた状態で光に当て透かして見ても刃と刃の間からは光が漏れない状態です。
- 用途:
- プラモデルのランナー切り離し
- 対象商品:
-
14782295
プラモデルのランナーカット用に購入しました。
ランナーは2回に分けて切断しますが、
その初回切りの時に使用しています。
太めのランナーも「パチッ」と切れるわけではなく、
「ヌルッ」と切れるので使い心地が良いです。
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
-
14782295
安価でありながら、よく切れます。
耐久性は不明ながら安く購入したい場合はおすすめですね。
- 用途:
- 結束バンドなどを切る
- 対象商品:
-
14782295
めちゃ切れる!
以前は百均のヤツを使ってたけど、本製品を使ってみて斬れ味の違いに驚きました!
良かったです!
- 用途:
- 機械メンテ
今までのが切れなくなり、安物は駄目かなぁと思ったけど買って良かったです。
1人が参考にしています
- 用途:
- ケーブル切断時
- 対象商品:
-
14782295
ニッパーは高いものが多いのですが、モノタロウのニッパーは手ごろな価格で、性能にも問題はありませんでした。
- 用途:
- 10φ以上の太さのケーブルカット
- 対象商品:
-
14782295
カット部分の刃渡りが20mmしかないので太いケーブルのカットには不充分でした。もう一回り大きいサイズの宮本鉄鋼製を買い直しました。刃渡りが30mm程度あれば使用頻度が上がると思います。
- 用途:
- 屋外配線
- 対象商品:
-
14782295
結束バンドのカットや電線カットに使用。
ちょうど使いやすい大きさで、コストパフォーマンスが良いです。
- 用途:
- クルマ、バイク整備
- 対象商品:
-
14782295
想像以上に、切れ味よかったです。値段を考えれば耐久性がなくても我慢できます
- 用途:
- 取付作業
- 対象商品:
-
14782295
値段もリーズナブル
良く切れる、モノタロウ品質
あなどれないです。
- 用途:
- 自動車修理
- 対象商品:
-
14782295
百均でも買えるけど切れ味が悪いとストレスが溜まるので安いけど信頼できるモノタロウで買いました。
- 用途:
- 針金切断
- 対象商品:
-
14782295
特に問題無く使用しています。後は刃のもちがどうかな。様子見です。
- 用途:
- 針金切断時に使用
- 対象商品:
-
14782295
持ちやすく軽い力で切断ができ使いやすい商品だと思います。
- 用途:
- 配線切断など
- 対象商品:
-
14782295
この価格帯なので握り具合や切れ味など普通のレベルです
1人が参考にしています