薄型ストレートモンキのレビュー
ナット咥え部分可能な限り薄く、そして長くしました。あわせてガタ無しウォームを採用していますので、ボルト・ナットをより確実に咥え特に狭く込み入った所での反復作業に最適です。
【用途】機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの着脱に御使用いただけます。
2022-08-11
- 用途:
- 機械整備
- 対象商品:
- 18469545
・まずガタ無しモンキーなので精度問題はクリアー
・ダブルナットはスパナじゃないと使えない問題もある程度クリアー
・薄いのに丈夫(出来が良い)と感じる点も素晴らしい。
・手に馴染む感がハンパなく良い。(イチオシ部分)
・玄人向き工具といって良いと思います。
----------------------------------
手入れの苦手な人はオススメしません。(鉄錆)
工具は必ず工具棚や箱にしまう事のできる人。
オイルスプレー(シリコンスプレー)などを工具に吹き付ける手間を惜しまない人。
2022-08-09
- 用途:
- 修理時 携帯用
- 対象商品:
- 18469554
このタイプの200タイプは以前より使用しており、満足していました
今回も32mmで開口部は大きくて、又、持ち手の部分が短くて良いです
あまり、大きなナットには使用しませんので、締め付けトルクも大きくは必要ありません
大変満足です
モンキースパナとしては、他のスパナと比べて若干高価ですので、大事に使用します
2020-06-13
- 用途:
- 建具金物の調整
- 対象商品:
- 18469545
以前この商品の前のバージョンを使用していましたが、現場に忘れてしまい、泣く泣く新しく購入すると、持ち手がとても握りやい形状に変更されていました。以前から使用していたので、使い勝手がよいのは承知済み。薄型で狭い隙間にも入っていくことができるので、上吊り引戸車(ハンガー戸車)の調整や、フロアヒンジの据え付け調整にもってこいです。何より、一度決めた口の寸法が変わらない(ガタがない)ので、モンキーなのに普通の規格スパナと同じように使用できるので、一度使用すると病みつきです。できれば、長期使用しても口の寸法目盛りが消えないように、刻印にするとかしてもらえると嬉しいです。
1人が参考にしています