ラジエーター 国産乗用車用のレビュー
- 用途:
- 自動車メンテナンス
写真ではわからなかったのですが
取付ステーが装着済みで交換が楽でした
作りはしっかりしてそうで問題なしでした
- 用途:
- AT車用をMT車に
- 対象商品:
- 18844273
これより安価な物も売っているのですが、評価が良くて安価な部類のこの商品を10%引きクーポンの日に購入しました。V46WGパジェロの5MTへの取付です。MT用は価格が3倍ほどするので、AT用に代用交換しました。ATオイルクーラーの部分を未使用にするだけで、未加工で取付できました。もちろん水温は安定しています。
- 用途:
- S2000に使用
- 対象商品:
- 18845104
他の方のレビューにもありましたが、S2000では、コアの厚みが純正よりも増えたので効果が高いようです。ちなみに夏のエアコン使用時でも、水温が今まで以下の温度(OBD表示で84度)で安定するようになりました。
- 用途:
- ラジエター交換
- 対象商品:
- 18846005
使用して2年経過するが全く問題なし。18ヶ月の保証期間は切れてしまったが、あと5~6年持ってくれれば言うことなし。
取付の精度も問題なく、容易に取付できた。
- 用途:
- ラジエター交換
- 対象商品:
- 18844876
何時もここのラジエターを取ってますね、変なラジエターが来ないから保険を掛けたつもりでモノタロウで頼んでます。
ここで型式指定を入れて頼めば注文間違いがなく、初めからこれが画面に出てきますから心配ないです。
- 用途:
- 水漏れしたラジエターとの交換に
- 対象商品:
- 18842943
普通に使えてます。取り付け穴も狂いはなく、純正と同様ピッタリとおさまりました。それでいて純正リビルトの半値程度で購入できました。
- 用途:
- 車のメンテナンス
- 対象商品:
- 18844849
純正互換で、ボルトオンで交換出来ました。
交換から一週間たちますが、全く問題有りません。
タイプ的には、一昔前の構造ですが、使用上何の問題も無く使えます。
価格も純正の5分の1以下で、コスパは最高です。
今回は、他の通販ショップでも探したのですが、
ムーヴL150SのM/Tで、かなりレアとの事で、見つかりませんでしたが、
monotaroで検索したら一発で出ました。
耐久性とかは?ですが、17万Km走っている車なので、
それなりに使えればOKです。
- 用途:
- 車のメンテナンス、ラジエター交換
- 対象商品:
- 18843214
梱包がしっかりしており、ラジエターで気になる当て傷等の心配はありません。製品も純正とそん色ないのでとても良よかったです。
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
- 18843984
ラジエーターのオーバーホールに出すより安く新品が買えてしまいます。
舟の材質はテカテカした質感で不安ですが、耐久性は大丈夫そうです。
適合については、しっかりと調べないと失敗しますよ。
- 用途:
- 漏れ修理
メーカー
車にしては色々と工夫しないといけませんでした。
早急に届いたのが優先でしたので、多少なりとも価格と品質を考慮しました。
- 用途:
- 車の整備
- 対象商品:
- 18845689
安価なのは非常に良いです。付属のコンデンサ取付用のタッピングはサイズが小さくて食いつかない。結局、元の外したタッピングを使用しました。