高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツのレビュー
高圧洗浄機Vittorioシリーズに接続して使用します。
【用途】高圧洗浄機Vittorioオプションパーツ。
2023-04-15
- 用途:
- 高圧洗浄機の蛇口メスカプラーに使用
- 対象商品:
- 18940085
ビットリオに付属してくる蛇口メスカプラーは2つ必要ですが、ひとつしかなく、付属の水道ホースが太く普通のカプラーは、なかなかはまらず同じものを探していたところモノタロウさんが一番安く手に入りました。
2023-04-12
- 用途:
- 洗車
- 対象商品:
- 18940033
フォームガンのようなモコモコの泡が出る事を期待して、ケルヒャーの洗剤も用意したのですが、そうではありませんでした。
Vittorio Z4は本体に洗剤タンクが付属しているので、このオプションは無駄になってしまいました。
2021-06-11
- 用途:
- 清掃時
- 対象商品:
- 18939893
アイリスオーヤマ高圧洗浄機のノズルに流用して使用しましたが、改良しないと着脱出来ません。洗浄力アップを目指しましたが使用感も変わらなかったので、無駄な努力?
2020-07-14
- 用途:
- 農業資材(苗箱)の洗浄
- 対象商品:
- 18940067
電源はあるが、水道がない場所で使用します。水道と比べても圧力は遜色ないようです。以前の手洗いより、楽にきれいに洗えます。
なお、最初に取扱説明書を読まなかったため、呼び水がうまくできず高圧水が出るまで時間がかかりました。あらかじめ取扱説明書を読んでから作業することをお勧めします。
2020-03-13
- 用途:
- 洗車
- 対象商品:
- 18939979
Vittorio Z4を使用していますが、本体側の高圧ホース(10m)と付属品の高圧延長ホース(10m)を接続して合計20mにしても対象物に届かない場合があります。あと10m延長すべく購入しました。
しかし本製品の箱には20m以上延長するなとの注意書きがありました。これはどこかに記載して欲しかったです。ちなみにVittorio Z4の取扱説明書には高圧ホーズ延長に関する注意書きはありません。
自己責任で使用します。
2020-05-16
- 用途:
- 農業資機材の洗浄
- 対象商品:
- 18940067
水道がない場所で洗浄する際使用します。(水道水と比較して)洗浄圧力が低下することもありません。取扱説明書をよく読んでから使用した方が良いです。