冷凍・冷蔵庫用デジタル温度計(電池式)のレビュー
現在温度、計測を開始してからの最高・最低温度が一目でわかる。リセットボタンで最高・最低温度をクリア。ケーブルは幅広い温度帯に強い耐熱、耐冷型を使用。電池式なので、暗い場所にも対応。
【用途】冷蔵・冷凍庫用デジタル温度計。
冷凍・冷蔵庫の現在温度、庫内温度履歴管理に。
2025-06-04
- 用途:
- 冷蔵・冷凍庫の温度管理
文字も見やすく毎日のチェックがしやすくなりました。
東洋水産株式会社 様2023-02-20
- 用途:
- ストッカーの温度測定
- 対象商品:
- 25822939
ISOの監査でサンプル商品を保管しているストッカーの温度管理について指摘されたため
購入。開閉せずに測定でき、値段も手ごろで満足です。
みはし医院 様2023-08-24
- 用途:
- 薬品保管の為に使用
- 対象商品:
- 25822939
冷蔵庫などでは、霜取りに入りますと温度が変動します。この為、温度が適正であるかどうかを確認するために、こちらの商品を購入しました。気を付けて頂きたいのは「温度をモニターするためのもの」であり「アラームを鳴らす」ものではありません。また、リセットボタンが一つだけど言う事で、操作性はよくありません。最高温・最低温を確認するのが「ボタン3秒押し」最高温・最低温非表示モードに入るには「ボタンを5秒以上2回押す」というのは、面倒です。「最高温・最低温非表示モードを、表示モードに戻すためには、ボタン操作を繰り返す」とありますが、意外とうまく行かない事も多いです。少々操作性に難がある・マニュアルの出来が悪いという事で、星を一つ減らしました。製品的には良い物だと思います。
2021-07-05
- 用途:
- 冷蔵庫の温度管理
- 対象商品:
- 25822939
他社品と比べてお使いのお客様が、このSN-1800は壊れにくいとリピート
してくださいました。価格が上代とあまりかわらないのが残念です
有限会社ビー・スケップ 様2021-07-27
- 用途:
- 温度計が内蔵されていない冷凍庫に管理用に使用しています。
- 対象商品:
- 25822939
配送がとても速く到着しました。思った通りに使用できとても満足しています。