ハンドスプレー PPボトルのレビュー
- 用途:
- アルコール噴射
アルコール噴射をして掃除をする作業の時に使用しておりますが霧状に出てまたボトルが半透明なので残量もわかりやすく今のところ問題なく使用できています。
- 用途:
- ウオッシャー液入れに
- 対象商品:
- 26276234
冬季の車の窓の解凍用に使用。以前は専用の物を購入し使用していましたが値段が張るので、このスプレーボトルに-30度対応のウォッシャー液で代用。良かったのでもう1台用に追加購入。汎用のスプレーボトルで使い勝手は良いです。
- 用途:
- 清掃作業
業務用洗剤を100均製スプレーに入れて使用してましたが
どれも1週間程度でボトル製造時の継目から染み漏れてきてしまった
モノタロウ製に交換して以降は漏れずでよかった。
- 用途:
- 会社の年末大掃除で
薬剤が使えるを書いてあったので 購入しました。
まだ使用していませんが、ワンランク下の安い容器では
ないし、口コミも良かったので大丈夫と信じて10個購入。
良かったら 来年も購入予定です。
- 用途:
- 洗浄液用
耐薬品なので、洗浄液を入れて使っています。
主に、水酸化ナトリウム水溶液、クエン酸水溶液、洗浄用シンナー。
これらにを入れてもボトルは変性しないので安心です。
ただし、シンナーのような揮発性が高い液体は長期保管できません。
揮発して無くなっちゃいます。
- 用途:
- エアコンの室内機清掃用として
エアコン洗浄用の洗剤を入れて、使用するのに、ちょうど良いサイズです。
- 用途:
- 自家製洗剤を入れる容器として
1リットルのハンドスプレーは助かっています。スプレー部分が壊れると、買い替えています。
- 用途:
- 園芸用水やり
霧吹き上で水やりを行うのに使用を考えてましたが、想定通り行えました。
- 用途:
- 油分の洗浄
- 対象商品:
- 26276225
水系の油分分解液を所要箇所に吹き付けて使用していますが、先端を回すだけで吹付力(吹付量)を自由に調整できます。また、室内の植物への水分補給にも利用でき、非常に便利です。
- 用途:
- 襖を貼る時に
とても使い易く良かった
もう少し水がたくさん入る大きいサイズがあったら助かります
- 用途:
- 溶接用スパッタ止めよう
- 対象商品:
- 26276225
溶接用のスパッタ止めを噴霧するのに使用しています、液体では有るが表面が固まる性質を持った液体だが、取り敢えずノズルのつまりも最小限で使用している、容器も100均より丈夫です。
- 用途:
- 冬季のフロントウィンドウ解凍用
- 対象商品:
- 26276234
中にウォッシャー液を入れて、冬季の車の窓の凍結解除に使いました。
範囲の調節もできますし、大きさもちょうどよくてよかったです。
- 用途:
- 玄関・応接等の消毒清掃用に使用
- 対象商品:
- 26276225
毎日使用しておりますが、コスパが良いので買い替えたのはここ2年で1回だけ。ただボトルは傷んでいないので、ヘッド(スプレー)部分だけ別売りをしていると助かる。として、やや満足にしました。
(ヘッド部分だけの別売りがあると、多少お安くなる+ゴミが格段に減る(これが一番ありがたい)と思うので考えて頂きたい)。
- 用途:
- 洗浄液の噴霧
- 対象商品:
- 26276225
なかなか丈夫そうでコスパが、非常によいです。
ノズルの調整で、液漏れしないように止めたり、噴霧状態を変えたり出来るので、非常に便利です。
- 用途:
- 工場作業
- 対象商品:
- 26276225
手頃な価格でしっかりしていて何度も購入していますが最近購入したものが不良品が多く現場からクレームがきています。
吸い上げをしないようです。もとに戻るといいのですが。