S-Link 14.4Vバッテリーパックのレビュー
スマートフォン・タブレット端末の充電可能。※容量によっては満充電できない場合があります。
USB機器の電源としても使用可能。※USB給電の加熱機器には使用できません。継ぎ足し充電OK。
【用途】EARTHMANS-Link14.4V専用バッテリーパック
2023-01-25
- 用途:
- 庭木・果樹の剪定に使う電動のこぎり用のバッテリー
- 対象商品:
- 26286269
同じメーカーの電動のこぎりを3本所持して庭木・果樹の剪定をしています。バッテリーが故障してもメーカーは売るだけ売って長期の対応はせず、形状を変えたりして新製品を出し、各メーカーによって充電形状が違うので大変困っていました。そんなとき、モノタロウのチラシを見て、BP-1406LiKDとBP-144LiAが互換性があると分かり助かりました。
充電残量表示機能は非常に役立ちます。容量も以前のものよりアップしています。
1人が参考にしています
2023-03-05
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 26286269
本体と同時に購入したものを使用して、約1年経過するための予備用のため特に問題なし、願わくば、もう1ランク容量の大きいものが欲しい
2022-04-14
- 用途:
- 木の剪定
- 対象商品:
- 26286269
電動のこぎりと一緒に購入しましたが、このシリーズは種類により付属されているものもあるんですね。全部別購入でないと、選び方によってはかなりバッテリーと充電器が増えるかもしれません。
2020-07-02
- 用途:
- 樹木枝払いで使用。今後は廃棄物(長尺支柱等)の切断を予定。
- 対象商品:
- 26286269
本体とセットで作業時に使用しますが。充電状態がランプの色で確認できるので本体ブレードのストローク数の変化で確認することが難しいと思うので助かります。
有限会社萩原運送 様2020-03-13
- 用途:
- バッテリーの予備てして購入しました!
- 対象商品:
- 26286269
既存のモノにはUSB端子がついていないものでした。
携帯などを作業中に充電して使っています。便利です!
2018-10-11
- 用途:
- 塗装作業時 現場清掃時
- 対象商品:
- 26286269
ブロワーとしての性能には満足です。ただ、今時1.5Ahではあっという間で足りない気がします。3Ah当たりの物と併売で選択できると助かります
1人が参考にしています
2020-09-25
- 用途:
- ポリッシャー用
- 対象商品:
- 26286269
車磨きのポリッシャー用に使う場合、製本体付属のバッテリーと合わせて2個では足りませんバリエーションとしてもっと容量のものがあると良いと思います。