ホイールバランサーのレビュー
- 用途:
- SRの前後ホイール・バランス調整に使用
傷があるとか、水平機はこんなの?とか様々な意見も、ありますが(確かに自分の所に届いた製品の下部フレームの足の分部が若干内側に曲がっていたが問題なし)この価格でちゃんと水平も取れ、目的のバランス調整もできるのは、他にありません。もし、完璧に曲がり傷ひとつなく、水平機も立派な物をお求めになるのなら、1万以上だして他を購入されたほうがいいです。
- 用途:
- XJR400Rのホイールのバランスとりに使用
- 対象商品:
- 27261134
初めて使ってみましたが、初心者でもXJR400Rのタイヤホイールのバランスとりが簡単にできました。
小さいインチのタイヤホイールはバランスとりをやっていないショップもあるので、これからはスクーターのタイヤホイールも自分でバランスとりができ重宝しそうです。
- 用途:
- バイクのホイールバランスをとる時。
- 対象商品:
- 27261134
使えます。
ベアリングにグリスがほとんど入っていない。
タイヤを回転していると片側によっていきます。
色々と手直しをすれば十分使えると思います。
シャフトと六角レンチを収納か固定する仕組みがあれば便利かと思います。
- 用途:
- バイク車のメンテ時に
- 対象商品:
- 27261134
レビューでバリや組立時の穴ズレなど書かれてますが問題無かったです。一応測定の結果が出るので役に立っています。円錐パーツの全長をもう少し詰めてもらえればバイクの幅の広いリヤホイールにも使用出来るのですが(ベアリング径が小さいと特に)
- 用途:
- TW225リヤホイールのバランサーとした使用は無理
TW225のリヤホイールのバランスを取るために購入したが、ホイール軸部の全幅が広い為に、ストッパーがバランサーのベアリングの上に乗ってしまい、ストッパーのローレット加工の関係上、スムーズに動いているとは言い難い。TW200・200E・225Eのリヤホイールには使えない事が判明致しました。
まあフロントホイールには使えるので、レビューは、今回の目的には使えないので、少し残念なやや不満になりました。
- 用途:
- バイクの整備(タイヤ交換)
- 対象商品:
- 27261134
自作しようと思っていたらこの商品を発見。材料を揃えるよりも安くあがりそうだったのでお試し感覚で購入してみましたが、他の方のレビューのように塗装が悪いとか精度が悪いというようなことはなかったです。当たり外れが大きいのでしょか。非常に満足しています。ベアリングは少し硬目かもしれませんが自分でどうにでもなりそうなので問題なし。
- 用途:
- 性能は問題なし
- 対象商品:
- 27261134
400CCバイクのタイヤで使用。無事バランスを取ることができました。
極端に小さいネジとワットで取り付ける、水準器の設計はこれしかなかったんだろうかと疑問です。
- 用途:
- タイヤ交換後のホイールバランス
- 対象商品:
- 27261134
コストパフォーマンスが良くて、使用にも問題無かったのでお薦めです。但し、片持ちスイングアームに取り付けてあるホイールには使用出来ないかもしれませんので、その旨説明を入れておいた方が親切だと思います。
- 用途:
- タイヤ交換時のホイールバランス調整時
- 対象商品:
- 27261134
支柱の溶接精度が悪く左右でベアリング部が同軸上に並ばない状態です。
色々加工修正を加えて、やっとホイールに取付けたシャフトがベアリング上で回転した感じです。
製作しただけで、組立検査が行われていないと思います。
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。不良品の可能性がございますので、ご希望がございましたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
- 用途:
- バイクの整備
- 対象商品:
- 27261134
今回250㏄のタイヤ交換で購入してみました。
塗装剥がれのキズが5つぐらいありました。
使用上問題はありませんが、気持ちのいいものではありませんねぇ~
簡単な取説ついていてよく理解できましたが、印刷が少しうすいようで見づらかったです。
安価なものでも最低限の品質をお願いします。
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。
- 用途:
- バイクのホイールバランス
- 対象商品:
- 27261134
他のレビューにある通り、ベアリング とフレームのVカット部分が微妙で、サンダーでVカット部分を深く削る必要がありましたが、他の部品は歪みもなく充分タイヤバランス取れそうです、値段も安くていい買い物だと思います。
- 用途:
- タイヤ交換
- 対象商品:
- 27261134
初めて使用しましたが、組立も簡単で不具合もなく、バランス取りも問題なく出来ました。使用頻度が少ないので耐久性はわかりませんが、この価格と今回見たいに確かな品質のものであれば、購入して自分でタイヤ交換してもよいと思いました。
- 用途:
- バイクのスポークホイール振れ調整
ホイール回していくとシャフト自体がジワジワと右に寄ったり左に寄ったり、ダイヤルゲージでコンマ数ミリの調整してるのにこれでは使い物になりません。
これは商品として当たり外れのレベルに有らず、鑑賞用にホイールの仮置き架台としてなら使えますが、バランサーとして用いるならゴミです。
少しお値段高くても他の国産バランサーをオススメします。
- 用途:
- バイクのタイヤバランス取り
- 対象商品:
- 27261134
◎良いところ
・水準器が付いててこの価格
×不満なところ
・水準調整の足のボルトとナットが酷い(クオリティーが低い)
・軸のベアリングの回りが悪い(ベアリングに給油必要)
☆総括
・安いので自分なりにカスタムして使用するのがよさそう
- 用途:
- ホイールのバランスをみる
- 対象商品:
- 27261134
ベアリングはあまり回りません。軸の並行性はそれほど問題なかったです。今までのコメントでだいぶ改善されているようです。塗装は凸凹していますがそんなに気になりません。値段相応ではないでしょうか。
- 用途:
- バイクホイールバランス取り
- 対象商品:
- 27261134
他の方のレビューに記載の通り精度は良く無いが付属のワッシャー噛ませて問題無し。V溝部の干渉も反映されたのか分かりませんがそれも無し。ベアリングのシールは他の方のレビューを参考に取り外し。特段問題無く使えそうです。