プレスキャスター 自在車 ゴムのレビュー

平均満足度 4.41 (75件のレビュー)
商品レビューを投稿する
プレスキャスター 自在車 ゴム モノタロウ
モノタロウ
559 / 税込 615
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。 【用途】台車や作業台等のキャスターに。
75件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-06
用途:
製造品の運搬台車の修理に使用

価格的に安価で良いのですが、車輪のみの販売があれば非常に助かります。交換の都度金具を取り換えることに手間暇がかかり、コスト面を考慮しても車輪単体の販売を検討いただければと思います。

1人が参考にしています
2025-11-11
用途:
トラクター作業機の移動

価格は安くていいのですが製品の許容荷重に対して実際の使用荷重は十分に余裕を持たせておかないと段差の乗り越え等で車両が取り付けられている部分が曲がったり車輪のゴムとホイールが溶着されていないので捩れます。
国産の物を買い直して交換する手間を考えると軽荷重にしか使用出来ません。

1人が参考にしています
株式会社エムケーシー 様2025-12-19
用途:
運搬台車

・価格・品質は、良かったです。
・もう少し高さが低いのを希望します。

竹原製作所 様2025-05-06
用途:
ガレージのバレットなど

使用に問題無し。
案外安いものはないので、15%オフの日に買うとかなりお買い得かな。
又買います。

1人が参考にしています
O.N.TECK 様2025-06-16
用途:
機械搬入。
対象商品:
28984105

自作台車の為に購入したのですが、近場のホームセンターよりも安かったので助かります、使った感じもgood。

2025-02-25
用途:
自作棚の移動用キャスター

450×1800×1800の棚の足として6個つけました 200kgぐらい載せるとかなり移動させるには力がいります75mmよりもうちょと大きいキャスターにすればよかった。

2025-02-10
用途:
台車作成

自作の台車を作成するのにぴったりです。
重量物を乗せてもヘタらずしっかりしています。

2024-12-23
用途:
細々した部材を乗せるワゴン車に使用

凸凹しているところでも動きがスムーズで、ストレスなく使えます。

M.Crew 様2024-12-18
用途:
機材運搬用の自作台車

前回購入後して問題なく回転も良かったのでリピです。最初はグリスが少し重い感じがします。逆に長持ちして良いのかも知れません。

有限会社三協自動車 様2024-06-15
用途:
自動車整備業
対象商品:
28984096

機械工具を運搬する台車が壊れたので新しく代車部分を製作しこちらのキャスターを使いましたが作りがしっかりしていて安定して運べます。運搬時はゴムなので音も静かで滑らかに運べる優れものです。

今商会 様2024-08-24
用途:
自宅使用台車メンテ時
対象商品:
28984096

期待した通りの商品でした、今後もよろしくおねがいします。

アルフレッサメディカルサービス株式会社 様2024-05-30
用途:
台車のタイヤがダメに立ったので交換用で購入。
対象商品:
28984096

取り付け部分のサイズが近いものを購入しました。別途下穴を開けなおして取り付けましたが問題なく使用できています。

2024-02-12
用途:
台車の作成
対象商品:
28984096

写真で見るよりしっかりしていた。
台座の回転部分にシールがありゴミの侵入が防げる。
台座の回転は少し重めであるが滑らかに回る。経年変化はまだわからない。
過去に使用した他社の小型の製品では、台座部分の回転は最初は軽く回っているが、時間がたつとボールベアリングが固着しやすかった。
コストパフォーマンスは良いと思う。

2023-10-05
用途:
溶接治具を載せる台車に使用
対象商品:
28984096

価格以上の品質でした。
私の用途には必要十分な仕事をしてくれます。
またリピートします。

1人が参考にしています
2023-12-17
用途:
ピアノ搬送
対象商品:
28984096

価格は安いけれど、それにしては良い造りだと思いました。特に不満はありません。

2023-11-28
用途:
台車作成
対象商品:
28984087

台車を自作しようと、自在と固定を2個ずつ購入。耐久性はこれからですが、通常使用には問題ありません。

2023-08-04
用途:
機械の移動
対象商品:
28984087

M8ボルトナットで板に固定したところ、キャスターがボルトに当り回転しない。4本の穴の間隔をもう少し広くしたら解決できます。

1人が参考にしています
ピデスアート 様2023-07-09
用途:
台車のコマ交換
対象商品:
28984087

使用したのは車輪だけなのですが
金属ホイールタイプがよかったので
安価なこのタイプにしました。
多少削りましたが問題なく使用できてます。

北新地おもてなし医院 様2023-01-12
用途:
スーツケースのキャスター交換です。
対象商品:
28984087

想像以上に静音です。
◇アスファルトの道路
◇ショッピングモールの通路
など、全てにおいて静音です。
且つ!
動きも良いです。
安価なのに完璧な商品です。

1人が参考にしています
北新地おもてなし医院 様2023-03-18
用途:
ペット用キャリーケース
対象商品:
28984087

ペット用キャリーケースのキャスターが直径50センチで、段差の通行が困難なので、この商品に付け替えました。
バッチリです。
段差も簡単に通行できます。
音も静かです。