デジタル台はかり 電池式 スチール製のレビュー

平均満足度 4.16 (38件のレビュー)
商品レビューを投稿する
デジタル台はかり 電池式 スチール製 モノタロウ
コスト重視のスチール製天板タイプ! 電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。 【用途】商品の計測作業に。
38件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-15
用途:
袋詰め作業

籾を30㎏に袋詰めするため、購入しました。計量台が大きいのではかりやすいです。精度はあまり必要ないので、この商品に満足しています。

2025-07-10
用途:
野菜の計量
対象商品:
29031653

野菜箱詰め作業の軽量に使用。
普通に使えます。計量販売用途には使えない注意書きが有りますが、11kgの軽量には無視できる誤差しか有りません。

1人が参考にしています
2025-03-11
用途:
発送前の事前重量計測に使用

計測数値に不安が有りましたが、宅急便運送会社へ持ち込んで計測しても 購入ハカリで、ほぼ誤差が無かったことでよかったです。 画面表示や盤面等 使用上の取説があるともっと良いと思います

3人が参考にしています
KOKO HOYEL 大阪心斎橋 様2025-01-30
用途:
館内設置

外国のお客様がスーツケースの重量を計るように設置しています。
価格以上に外観・計上もしっかりしておりとても機能的です。

1人が参考にしています
2025-01-12
用途:
米の計量
対象商品:
29031653

検定を受けている計量器との誤差もなかったので、小分けする時や精米機にいれる時に使っています。
今まではもっと少量ずつ量っていたので買って良かったです。
乾電池で使えるのもポイント高いです。

1人が参考にしています
中野乳業 様2025-01-13
用途:
牛乳を計ってます。
対象商品:
29031653

思ったより使いやすく作業がスムーズすすんでいます。

伊森商店 様2024-08-30
用途:
薬品配合時
対象商品:
29031653

100gから計れ重宝しています。
コストパフォーマンスはエグイ。

1人が参考にしています
2024-04-12
用途:
わかめ作業
対象商品:
29031653

秤はモノタロウさんから数種類購入していて今回も
また比較的リーズナブルだったので購入しました、

1人が参考にしています
有限会社キクチ三化学 様2024-05-13
用途:
原料をはかるため
対象商品:
29031653

大きく、安定している為、使いやすい。
リピート。
2台めの購入です。

農事組合法人皆童丸 様2023-12-09
用途:
袋詰め作業
対象商品:
29031653

簡単な設置作業で測定も誤差の範囲内でした。他の検定品測定品を測定した結果についてOkです。

1人が参考にしています
2023-03-18
用途:
資材の計量
対象商品:
29031653

お安い計量器を2台も買いましたが、空のバケツの重量が図るたびに1g~10g単位で数値が異なりました。この計量器は、ぴったりと、ほとんどぶれません。安心して使用できます。コスパは最高で大変お得な商品と思います。

1人が参考にしています
2023-09-05
用途:
農作物の収穫時
対象商品:
29031653

ロードセル式のはかりは比較的安価ですが、本体が大きく丈夫なのがなかなか見つかりませんでした、検定付きであればあるのですが高価になります。ザクっとした重さをはかる用途であれば台が大きく鉄製で安定しているのでコンテナも楽に乗ります。
なお、組立時、計量表示,操作部の取り付けがビス2本でねじ穴が少し大きいのでぐらつきがありますもう少ししっかり取り付けられたほうが長く使えると思います。

2023-01-23
用途:
出荷物の測定に
対象商品:
29031653

全く問題なく使用できています!スチール台にキズは入りやすいですがこの値段なら充分だと思います

2023-04-27
用途:
肥料の計量
対象商品:
29031653

・コストパフォーマンスとても良い
・表示部がプラスチック製なので破損が心配
・持ち運び用の取手があると良い
・折り畳み支柱が勝手に開くので、ロックされると良い

1人が参考にしています
2023-01-26
用途:
骨材の外部試験用試料採取に使用
対象商品:
29031653

精度的に校正証明が取れないとのことで、精度の必要が特に無い場所にて使用してます。
秤量が100kg、目量が10gの秤は探すと結構高値のものが多く、これは助かります。
ただ、欲を言えば本体に水準器がついていると助かります。あと、「取引証明以外用」の文字も改めて前面に表示が無くても良いのでは?と感じました

三井倉庫株式会社 様2022-11-09
用途:
貨物の重量計測時
対象商品:
29031653

組み立ても楽で軽いうえに頑丈です。値段も安いですし、証明書ついていないはかりでよければよい商品です。

2023-12-05
用途:
農作物(コンテナ)の計量
対象商品:
29031653

以前の投稿で「オートパワーオフ」は必須です・・・の旨を記載いたしましたが、通常の電卓のような数分のものでは使い物になりません。最終計量時から0.5~1時間程度がいいでしょう。
節電目的と同時に電池の液漏れによる機器破損が主目的と割り切った設定が重要だと思います。

1人が参考にしています
2023-11-14
用途:
農作物(コンテナ)の計量
対象商品:
29031653

この価格帯なので文句は言いにくいのですが・・・
①商品組み立て時にタッピングビスで表示盤を固定するのですが、1mmほど穴の位置が合いません。よく見ると鉄板側にM5ネジが切ってあります。しかもこの位置で支柱側からのネジ締めは普通のドライバーや電動工具では柄や手が干渉して締められません。
~なるほど、訳あり商品ということであればこの超コスパは納得できます。逆に「タッピングビスで裏から止めよう」という苦肉の策には拍手をおくりましょう!
②測定精度はそこそこですが、「受け皿」と計量フレーム間に干渉材が無いため皿がずれたり振動したりで不安定です。溶接部の平面精度は及第点ですが、せめて両面テープ付きのゴムシートくらいは装着あるいは同梱されているべきですね。
~応急で梱包材のシートを間に挟みました
③他で指摘があったようですが、「オートパワーオフ」は電池の液漏れ対策上必須ですね。無いのを承知で購入しましたが(コスパに負けた)、バックライトには待機モードが入っているのでちょっと癪です。液晶はバックライトが消えると見にくいのでパワーインジケータLEDくらいは欲しいですね(電池式なので「AC」ランプがその役割では?)~実はUSB電源を使って動かすつもりだけど、外部電圧入力端子(4.5~5V)があると助かる・・・改良モデルには是非!
④1枚しかない取説と動作が異なるのはちょっと気になる(風袋モード時)

4人が参考にしています
2022-05-21
用途:
商品の概算重量の計測(別途検定機にて計量前の概算重量の確認用)
対象商品:
29031653

微量の誤差は有るが、ほぼ検定機に僅差の範囲です。コスパはかなり良いと思います、
これで、計量検定OKならばもっと良いのですが。仮計量には充分です。

株式会社信越 様2022-05-13
用途:
商品の計量
対象商品:
29031653

しっかりした荷台で安定感があります。価格もお手頃です。