充電制御車用バッテリー BL-5 seriesのレビュー

平均満足度 4.80 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
充電制御車用バッテリー BL-5 series BM LINK
BM LINK
5,398 / 税込 5,938
充電制御車対応で充電受入性能抜群。極板の枚数を最大限まで増やした高容量を実現。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。★抜群の高性能★●ダイヤモンドメッシュ極板が電機を効率的に出力。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。世界130ヶ国 砂漠地域や極寒地域でも使用されている実績・品質十分のグローバルバッテリー。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-06
用途:
バッテリー上がり
対象商品:
29150757

いつも利用してます。値段、品質共に問題なしです。発送スピードも良い。

1人が参考にしています
2025-06-24
用途:
スーパーキャリイのバッテリー
対象商品:
29150739

DIYで簡単に交換取り付けできます。問題なくエアコン、灯火類の作動に問題ありません。

Auto Body Faith Garage 様2024-10-07
用途:
自動車のバッテリー交換

バッテリー本体が黒色を探していましたので非常に助かりました。

ディー・プロジェクト 様2023-12-16
用途:
バッテリー交換時
対象商品:
29150766

以前使っていたバッテリーの仕入価格が上がり、こちらの商品に変更しました。
特に問題も発生せず容量も大きいので安心です。
ただ、発注から到着まで時間が掛かるので早くなれば助かります。

株式会社東北デイリーサービス 様2024-02-22
用途:
車両のバッテリー交換
対象商品:
29150766

バッテリー事態に問題なく、交換後もスムーズに始動。価格も低価格と満足。

2022-12-22
用途:
通勤用の軽自動車に
対象商品:
29150748

最近寒くなってきて、朝には12Vを下回る時があったので、本品と交換。さすがに新品だと13Vを下回ることが無くなり、夜中に帰って来る時も心配なく始動できています。

松尾事務所 様2022-12-30
用途:
クルマの整備
対象商品:
29150748

この容量のバッテリーが安価で購入できるのはイイですが、耐久性は自身で体験します。

2023-01-04
用途:
農作業に使用
対象商品:
29150809

セルモーターの回りが良くなり、エンジンがかかりやすくなった。

2021-08-07
用途:
アイドリングストップ車
対象商品:
29150748

アイドリングストップ車に搭載しました。当たり前ですが、バッテリー交換後は、毎回力強くセルモーターが回ります。
保証期間も他のバッテリーより長く3年間ありますので、安心です。

株式会社ホクエイ 様2021-01-06
用途:
社用車 (ADバン)に交換用として使用
対象商品:
29150766

取付して1年近く経つが全く問題なく使用できています。正月休み中朝晩マイナス10℃以下の日が連続しましたが、凍結や始動不良も起こさず元気でした。

1人が参考にしています
2020-11-20
用途:
車のバッテリー交換
対象商品:
29150739

アイドリングストップも回復してコスト安く探しかいがあった。順調に動いている。

2020-12-22
用途:
自家用車に搭載
対象商品:
29150748

当然のことだけど、普通に使える。
ハンドルがついているのが交換時に便利だった。
後は、長期間使用できれば良いのだけれど......

2020-02-04
用途:
自家用車の定期交換
対象商品:
29150748

液漏れ等の問題は、全く有りませんでした。
容量55で、この価格はかなりお買い得です。

1人が参考にしています
2018-12-28
用途:
乗用車に
対象商品:
29150766

乗用車のバッテリーがあがってしまい交換しました。65B24Lだったのですがホームセンターなどで買うよりも安かったので容量の少し大きい75B24Lにしました。届いたときは寒いせいか充電量が落ちていたので2時間くらい充電して交換しました。今の所良いようです。

2人が参考にしています
2018-11-18
用途:
自家用車のバッテリー用
対象商品:
29150766

日産ノート用として購入。
価格が安く性能も非常に満足している。
取っ手が付いているので、交換作業も楽にできた。

1人が参考にしています