COBセンサーヘッドライト(USB充電式)のレビュー

平均満足度 4.60 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
COBセンサーヘッドライト(USB充電式) 大阪魂
高性能なワークライトの商品開発をしているTAKENOW製商品。 本製品は照明技術の刷新を追求し続け、プロ向けの高性能なワークライトの開発を続けているTAKENOWが製造した商品です。 DIN、ANSI、GB等の世界標準以上の品質基準で設計しています。 3WCOBチップ搭載しているため、ハイモードで300lmと明るく COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくく作業しやすい。 センサーモードでは、手をかざすだけで、スイッチ操作が不要でON/OFFできるので、手袋をはめていても快適に操作可能です。 IP65準拠の防塵・防滴性能。 【用途】製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-08-28
用途:
車の整備から機械メンテ,夜間屋外作業など

とても明るい。
Highモードでは周囲も明るく照らせるので,投光器や作業ライトを引っ張り出す必要がなくなりました。エコモードではちょっと暗いかな?と思いますが,5.5時間と長時間使え,手元の作業するには十分明るいので,場所や用途に応じてモードを使い分けています。また,LED定電流回路が内蔵されているようで,電池残量が少なくなっても暗くならず,光量低下のストレスが無いのがとても良いです。
そして充電が必要になってくると,メインライトが数回点滅して教えてくれるのがとてもありがたいです。点滅したら今日の作業ここまで!と,片付けに取り掛かって終了時ぐらいに切れる。(エコモードでは点滅して10分ぐらいで消える。)
電池残量のチェックのためだけに,ヘッドライトを頭から外すようなことはしたくないので,これは良いアイデアだと思います。
1週間に2~3回程度の頻度で5年間使っていますが,バッテリーは新品時の8割以上の時間使えているので十分耐えてくれています。本体の耐久性は高くコスパ最高のライトだと思います。
ライト部分がやや大きめで,もう少しスリムだと良いなと思いますが,電池容量や点灯回路を考えるとよくできています。
充電用USBケーブルが付属してますが,充電時の供給電流が1A以下とか,USB充電端子がCタイプでないのが,ネックになりそうですね。
今の状況として,5年も過酷な作業環境で使っているので仕方がないのですが,本体の衝撃吸収用の青や黒のゴム部分が加水分解気味で粘ついてきました。あと,LEDの保護透明プラスチック部分に小さな無数のヒビが出てきてます。(保管は日光の当たらない屋内の引き出し内)
あと,本体の青色のゴムに汚れが付いたら取れにくい。ゴム質としてはドライバドリルの持ち手部分のゴムと同じみたいな感じかな?ですが,ライト機能としては故障なしで耐久性は高いですね。
ヘッドバンドのゴムが1年ぐらいで伸び切って使えなくなったので,バンドの耐久性が欲しいです。今は別の「超耐久」がうたい文句のバンドに変えて使ってますが,これも3年ぐらいで伸びてきています。この手のゴムは汗や額の油などに弱いのかもしれません。
すごくいいヘッドライトなので知り合いや友人にお勧めしていますが,ライト部分が比較的大きく,不審者や探検者みたいと言われます。このような格好が嫌みたいで誰も同じなのを買ってくれず,周りはコンパクトなヘッドライトを買っていますが,このライトに勝るのはなさそうです。
見た目を気にしないのでしたら(日中の街中で人目に付く所で使う物でなく,作業場や暗い場所,夜などに使う物なので,見た目は関係ないと思うのですが…)お勧めのヘッドライトです。

2023-10-05
用途:
各種作業時
対象商品:
31861227

明るさは良いです
帽子の上からの使用ですがフィット感も良いです
少し重いかも
センサーの感知は今一かも

2024-01-01
用途:
夜間作業
対象商品:
31861227

明るさは素晴らしいです、あとはどのくらいの寿命なのか気になります。

2021-07-21
用途:
バイクのレストア作業
対象商品:
31861227

夜間や奥まった作業が多く、ライト照射が必要な作業が多いので此の商品を購入して、正解でした! 照度も十分でスイチの入り切りが手をかざすだけで付きるので、良いと思いますが、狭いところでは、障害物を横切ると反応してしまいますが、値段の割には良い商品と思います、今まではペンライトを口に咥えて作業していましたので能率が上がります! 充電式なので、電池代も気にしないで、使えます!

1人が参考にしています
2021-03-20
用途:
車の作業
対象商品:
31861227

明るくて比較的コンパクトなのでエンジンルーム作業や下潜り作業で薄型なのでお勧めです

福来屋 様2021-01-19
用途:
新聞配達
対象商品:
31861227

買って半年経ちます。
当方、毎朝の新聞配達時に使用しております。車で配達しており、約2時間の使用中、センサーモードのON・OFFは300回ほどと思われます。
このライトにたどり着くまでに国内外10種類ほどのヘッドライトを購入しました。
新聞配達という仕事柄、手元足もとをまんべんなく照らしてくれるCOBの明かりの快適さに「COBオンリーでセンサーつきの商品」を探すようになりましたが、思うような商品はなかなか無く、やっとこの商品に行き当たりました。
充電ジャックの防水ふたの頑丈なつくりは他の安価な商品にはないほど頑丈でしっかりと閉まり、間違いなく防水性能は一番と思われます。
サイズは少し大きめですが、頑丈さ、ベルト部分や可動部のしっかりしたつくり等々はさすが国産メーカーならではの素晴らしさ。
また、センサーは(今まで買ったどの商品も)センサーの感度が強すぎ、40~50cm離れたところのちょっとした動きでも敏感に反応し誤作動するので、私はセンサー部分に黒いテープを貼るなどして感度を殺し、センサーから10~15cmくらいのところで手をかざすと反応するよう工作しておりましたが、この商品はもとから10~15cmで反応するよう設定されているようで、利用者のことを考えて設計されていると感動した次第です。
以上の事から100点満点をつけたいところですが、ただひとつだけ不満!なのはセンサーモード使用時はハイモードだけしかないと言うことです。
このヘッドライトはとても明るい「ハイモード」と明るい「エコモード」の2モードあるのですが、他の商品と比べてもエコモードで十分明るいです。
ところがセンサーモードにすると「ハイモード」のみの設定になっています。
そのせいか、センサーモードで利用すると私のような頻繁なONOFFを繰り返すと電池の減りが早いです。
センサーでもハイモードかエコモードか選択できるようにして欲しい。
おそらくソフト的な改修で簡単に実現できると思いますので是非実現して欲しい。
もしそうなれば、私は複数買いそろえたいし、仲間にもどんどん勧めたいです。

7人が参考にしています
株式会社シラカワ 様2021-05-21
用途:
製品の最終検査作業
対象商品:
31861227

明るくてよく見えるため、欠点等を識別するのに重宝しています。

2021-02-19
用途:
電器のない場所での作業
対象商品:
31861227

とても明るくていいです。
商品レビューと動画を見て購入しました。
充電の差込部分  スイッチ部分等作りがしっかりしていてとてもいいです。

2020-03-21
用途:
釣りです。すみません仕事ではないです。

選択条件は、まずは充電式である事。なぜなら、小型軽量であるから。ウエストバックに入れてもじゃまにならない。
センサーススイッチは、二の次でしたが、実際使うとかなり便利です。
LOWから始まる順番がいいです。できれば、50ルーメンから3段階ぐらいあれば、もっといいです。

2019-05-26
用途:
制御盤の内部計装作業に
対象商品:
31861227

盤の内部計装は手元が暗く横から照明を付けても影が出来て苦労します。
過去何度かヘッドランプを購入しましたが電池の重みと共に上下のヒンジが甘くて安定しませんでした。そして、いつの間にか電池キャップが無くなったりしては買い替えていました。
しかるに、この製品はUSB充電で電池要らずで、とても軽く装着感バツグンです。照度も結構高く常に目線の方を明るく照らしてくれますし、手が汚れている時などこのセンサーライトは非常に便利ですね。
お陰で作業効率が大変アップしました!