電ドラボールのレビュー

平均満足度 4.39 (85件のレビュー)
商品レビューを投稿する
電ドラボール ベッセル
ベッセル
   
電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度LEDライト付き。USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。六角対辺6.35mmビット対応。 【用途】電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応
85件中 81~85件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-05-28
用途:
住宅修繕全般
対象商品:
33164898

住宅修繕の技能工です。コンセントやインターホンの交換。コンパネやアルミ製建具に穴開けなど、今まではドライバーと電ドルを持ち替える手間がありましたが、今はこれ1本で済むので作業効率UPで助かります。手締めもできますが耐久トルクは10N-mなので本締めは止めときます。
重量があるので最初から最後まで手動で使うと手が疲れます(笑)。
過負荷がかかると赤ランプが点滅→運転停止、バッテリー残量15%で赤ランプが点滅→過放電防止で運転停止。
Li-Ionなので継ぎ足し充電可能。他のLi-Ion電動工具もそうですが、車内など50℃を超える場所に置くと急激に劣化するので車に積み放しは避けた方がいいです。

2人が参考にしています
2020-05-16
用途:
設備メンテナンス
対象商品:
33164898

どうせ力が無くておもちゃだろうと思っていましたが、手締めの補助としてはじゅうにぶんでした。もっと早く導入すれば良かった。

2人が参考にしています
三和冷暖房株式会社 様2020-05-11
用途:
空調機メンテナンス時
対象商品:
33164898

スイッチの作りを変えてほしい。
指の引っ掛かりが悪く操作しにくいです。
もう少し出っ張りがほしいです。

1人が参考にしています
株式会社慶旺電設 様2019-08-19
用途:
機械の設置
対象商品:
33164898

クラッチが付いて無いので締まった時に持ち手側が持っていかれます。
ガッチリ握らず軽く持って最後に一締め手で締めるのが一番いいと思います
ただ、5月末に届いて7月頭には壊れてしまい次はもう買わないと思います。
工具は使用頻度が高い場合耐久力も必要だと思うので、すぐ壊れるものなら次は無いです。
使用した回数も数えるほどですし、値段を考えると普通のドライバーで充分充電ドライバーなら少し高くても三年は確実かと。。。
メーカーさんのこの製品の成熟を望みます。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

2019-06-26
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
33164898

品薄の中何とか入手して、それなりに気に入っていましたが品質はとても低いです。

使用3回目の後突然正転/逆転のスライドスイッチが動かなくなってしまいました。
もうどうにもならないので仕方なく分解してみるとスライドスイッチの部品の内部側のツメが折れてました。

瞬間接着剤で今は何とか使えるようにしてありますが、また壊れるのも時間の問題でしょうね。
分解してしまったことで保証外だろうし泣き寝入りします。

これから分解される方は、本体部の2本のトルクスネねじの他にグリップエンドのリングを外した中にも小さなプラスねじがあるので気を付けてください。
また内部の部品はとてもデリケートです。特にUSBの蓋を止めてある部分はちょっとつまんだだけですぐ折れます。

ずっと注文できない状態が続いた末やっと入手できたと喜んでいただけに失望も大きい。

7人が参考にしています