ダイヤモンドコート ホイール用のレビュー

平均満足度 4.72 (50件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ダイヤモンドコート ホイール用 モノタロウ
ホイール用のガラスコーティング剤です。非常に高硬度、防湿性、絶縁性、撥水性に優れ抜群の防汚効果を発揮します。 耐熱性はブレーキ部分の高温にも対応できます。外装塗膜の劣化原因の、紫外線、熱、水、に優れた耐候性が有ります。 ブレーキダストの汚れが付きにくくなり、汚れても、水洗いで簡単にOK。 業務用としてもコストパフォーマンスがありスタッドレスタイヤの入れ替え時期に活用できます。約10台施工可能です。 【用途】ホイール用
50件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-04-08
用途:
アルミホイールのガラスコート。
対象商品:
38415799

新品アルミホイールにコートしました。
時間をおいて2度重ね塗りしました。
以前、アルミホイール手入れが悪く汚れも取れなくなってしまったので。
汚れても洗車で綺麗になります。
耐久性もあります。
手入れが簡単になりました。
モノタロウPBでコスパも良いです。
おすすめします。

1人が参考にしています
旭高珠算塾 様2023-03-03
用途:
バイクのメンテナンス用
対象商品:
38415799

古いバイクのフロントフォーク アルミ表面が汚くなったので耐水ペーパーがけしました、この状態が継続できる用に購入 梱包は業務用そのものですが容量が多いいので塗りかさねや他の車にも何度も使え長い間楽しめます。

1人が参考にしています
2023-05-29
用途:
素人でも可
対象商品:
38415799

コーティングに関しては素人ですがこの商品は素人でもできました!

2022-11-08
用途:
自動車ホイール洗車時間短縮の為のコーティング
対象商品:
38415799

正直価格もお手頃でしたのでそれなりかと思いましたが、良い意味で想像以上でした。

使った感想ですが、コーティングもそれほど難しくなく、液の伸びも良いし、拭き取りも楽でした。

気になったのが付属のスポンジの塗布面がすぐ剥がれてきてダメになりました。
小さく切って使いましたがホイール8本コーティングしたところで使い切りました。
予備を買っておいた方が良いです。

塗布後完全硬化に1週間程度かかると記載があるので、日常使用ホイールには乗らない時期などに施工するなど工夫が必要です。
この辺がすぐ硬化すると良いですね。

コスパですが量が多いので個人使用だと使い切るのが大変です。
18インチ12本施工してまだ2/3残っています。
2~3人でシェアして買うのも方法かもしれません。

肝心な効果ですが、ブレーキダストが放水だけでほぼ取れました。
その後手で撫でましたがうっすら汚れが残りますが、タオルで水をかけながら撫で洗いするだけで綺麗になりました。

耐久性はどの程度かまだ分からないので、その辺を今後見て行こうと思います。
お薦めできる製品です。

2人が参考にしています
2023-02-21
用途:
たっぷりあるので3度塗りできる
対象商品:
38415799

安い上に大容量なので、ジャンジャン使える。
それでいて、効果は素晴らしい。
時間をあけて2度塗り、3度塗りするとツヤ感も倍増します。
ブレーキダストも水をジェットでかけただけでスルスル落ちます。
ただ、拭き上げ時は毛羽立たないウエスで拭かないと、ホコリがついてしまったら乾燥時に一緒に層に取り込まれてしまうため注意です。

2022-10-22
用途:
小キズの着いたホイールに使用

純正のアルミホイールがシルバーとブラック艶有りの仕様で気をつけて洗車していましたが角度により小キズが目立つようになりました。新車から購入し5年経過です。ボディーもガラスコーティングしたためホイールが気になりこの商品を試しました。価格もお値打ちであまり期待はしていなかったのですが、塗布した直後より1日経過した方が艶が出てきて小キズが非常に目立たなくなりました。また、早く乾くわりにムラにもならず、施工はボディーコーティングより簡単でした。液体の量も多く、マイクロファイバークロスと小分けするボトルも付属しているため、施工時に溢す危険も有りません。また、塗布する時に使用する専用スポンジも豆腐位の大きさがあり、非常に親切です。私は、ジャッキアップしホイールを外して内側、外側の両面施工しました。ホイールが綺麗になり美しさが引き立ちました。非常に満足したモノタロウブランドの商品です。
以前より使っていた、ワックスブランドのホイールコーティングと書かれたスプレータイプの商品とは次元が違います。

2人が参考にしています
丸八商工株式会社 様2023-02-11
用途:
ホイールコーティング時
対象商品:
38415799

作業性が良く膜厚もそこそこあるから薄くクリアを塗った感じになるのが良い

2023-01-15
用途:
アルミホイールのコーティング
対象商品:
38415799

水のようで伸びがよく塗り易かったです。その代わり塗れているのか不安になりましたが、ダストの掃除は確かに楽になりました。効果があるなと感じるには3か月ごとくらいですかね。

2022-12-29
用途:
ホイールを新調したので保護用に
対象商品:
38415799

脱脂して塗りこみました。のびるというか薄く・・という感じです。
何度か塗ってみようかなと。施行は簡単ですが、ウェイトが貼り付けないのではないかと
懸念があるので、内側の中ほどぐるりは塗布していません。
量が多くたっぷり使えるのでありがたいです。ちなみに塗って付属のマイクロファイバータオルで拭うのですが、時間がたつとマイクロファイバータオルはがびがびになります。
塗膜は薄い(多分10ミクロンぐらい)なのでもちはわかりませんが期待しています。

2022-06-08
用途:
バイクのホイール用
対象商品:
38415799

バイクのホイールに施工しました。ホイールにタイヤを組む前に施工したので、リム内面も全面施工しましたが、結構厚く施工したつもりですが、液が余りまくりです(笑)。

先日ホイールがブレーキダスト等で薄汚れてきたのでホイール掃除しましたが、ペーパーウェスにボディ用のクリーナーを染み込ませて軽くふいただけで、あっさり取れます。

4人が参考にしています
2022-09-28
用途:
色褪せ気味の門扉へ施工
対象商品:
38415799

社用車のホイールへ施工して余った分を
20年以上経ち褪色し始めた白塗装の門扉に施工してみました。
浴室用洗剤で念入りに洗浄後に拭き上げてドライ施工です。

粉をふいていた塗装面はツヤツヤに戻り
撥水性もあるので汚れにくくなったと思います。

2人が参考にしています
2022-07-24
用途:
アルミホイールメンテナンス

サラサラでのびも良く施工しやすいです、色褪せ気味のマットゴールドのホイールに施工しましたが色が濃くなり子傷も消えて新品のようになります、時間をあけて5回程重ね塗りしましたがクリア塗装したような仕上がりになります、耐久性に期待です。

有限会社アルミホイールメンテナンス札幌 様2022-09-07
用途:
ホイ-ルコーテイング
対象商品:
38415799

お客様からコーテイングが綺麗に仕上がってるとよく言われます。

2022-09-06
用途:
ホイール装着時
対象商品:
38415799

ホイール購入時、車体取り付け前に裏表に施工しました。拭き取り易く、簡単に作業できました。

2022-04-28
用途:
洗車後
対象商品:
38415799

日々のメンテナンス用に買ってみたんですが本格的なコーティング剤ですね。
説明書には「クリヤの塗膜とお考えください」という記載があります。また、充分に乾燥するまで1週間ほどかかり、その間は水の付着が望ましくない、と
結構厳しい事が書かれています。

個人的には、理想的な条件を守った使用はできそうも無いので自分なりの使用方法を模索してみる予定です。

量と値段は申し分ないと思います。

2人が参考にしています
2022-02-15
用途:
アルミホイールのコーティング
対象商品:
38415799

スタッドレスタイヤから夏タイヤに変えるまえにやりました。気温が低かったので4本全部塗ってからふき取りしました。作業性も良かったです。
効果はまだ履いてないのでわかりませんが、夏タイヤに変えたら、冬タイヤのホイールにも施工したいと思います。

car-1.jp 栗原商店 様2022-03-22
用途:
値段が手ごろなので愛用。
対象商品:
38415799

他のコーティング剤よりも塗ってすぐ磨くだけなので時間が短縮できます。効果も十分ですのでお勧め。

プロシード 様2022-02-14
用途:
新品ホイールのコーティング
対象商品:
38415799

新品ホイールにコーティングしました。薄く伸びやすくて、塗りやすく、コスパはかなり良いですね!あとは、耐久性がどれくらいなのか、経過を見ていきたいですね!

2021-12-20
用途:
タイヤ交換前にホイルをメンテナンスする際に塗布する
対象商品:
38415799

コーティング後は輝きが増すだけでなく、ブレーキダストも付着しにくくなるためホイルをきれいに保つことが出来ました。複雑な形状のホイルだとスポンジでは塗りにくいため、ショップタオルを併用し塗布しました。大変良いコーティング剤でございました。

2021-10-20
用途:
新品ホイールのコーティング
対象商品:
38415799

タイヤ組み付け前の新品ホイールに施工してみました。この価格でこの量はかなりお得ですね!今回は新品でラメ感のあるシルバーメタリックのホイールに施工したのですが、元々ツヤがありすぎて塗れているのかどうかよく分からず不安になりましたが、箇所箇所で塗る順番を決めて塗り残しの無いようにしました。これは回数を重ねて慣れるしかないですねー。もちろん箱から出した新品ホイールは、中性洗剤で油分を洗い流し、水分が完全に乾いたのを確認してから施工しました。まだ乾燥させているため、耐久性などは分かりませんが、新品ホイールが深いツヤになり大変満足しています!今度はボディーコーティングもチャレンジしてみようかな。