リムーバーツール ステムベアリング レースのレビュー
- 用途:
- バイクメンテナンスに使用
- 対象商品:
- 39877015
バイクのステムを打ち替える為に購入。
自分のバイクはレース溝が狭くて使えなかったが、
あると便利な商品だと思う。
- 用途:
- バイクのメンテ
TZR250 3MAのステムレース用に買いましたが、今回の車種では引っ掛かりが少なくすっぽ抜ける。もうちょっと真ん中のバネを強くしてもらった方が掛かりやすいのかも。結局数回すっぽ抜けたので、D13鉄筋でレースを打ち抜いた
- 用途:
- CRF250Mのステムベアリング交換
- 対象商品:
- 39877015
ステムべリングレースの取り外しは、叩き出したり、自作工具を作成したり、などのやり方がありますが、フレームにセットして、2、3撃できれいにレースが外れます。時間にして3秒。素人なので、しょっちゅうやる作業ではないですが、この金額なら買ってよかった。
このこの特工のコスパは素晴らしかったです。
- 用途:
- バイクのレース抜き作業
- 対象商品:
- 39877015
何度も使用するものではなかったので、安い物を探して購入、心配はありましたが、問題なく抜けました
非常に良い商品と思います
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 39877015
ステムベアリング交換時の治具として購入。鉄パイプとかで強引に引き抜くよりキズを付けず確実に外せます。
- 用途:
- ステムベアリング交換時に使用
- 対象商品:
- 39877015
ステムベアリングのアッパーレースを取り外す際に使用しました。
レースにうまく当たり、一発で取り外すことが出来ました。
- 用途:
- ハーレーのステムベアリング交換
- 対象商品:
- 39877015
スポーツスターのステムベアリングレースを外すのに使用しました。
ベアリングレースのかかりが浅く、少しずつ叩いていかないとすぐに外れてしまいます。コツが必要です。
- 用途:
- バリオス2には使用不可
- 対象商品:
- 39877015
バリオス2のステムベアリングレース抜き取りのため購入しましたがレース内径が小さく、
この商品は使用不可でした。
- 用途:
- 原付スクーターのステムベアリング交換
- 対象商品:
- 39877015
他のメーカーの商品は、ネジで広げて固定するタイプがほとんどで、バネで大丈夫かと思い購入しましたが、実際使用してみると、バネで位置決めをしてから、キャップボルトで固定するので非常に作業性もよく、パイプでこの商品をたたくと簡単に外すことができました。値段も安いのでお勧めです。
- 用途:
- カワサキZRX1100のステムベアリング交換
- 対象商品:
- 39877015
フレームからベアリングレースを外すのに使用しました。引っかけの爪部分が外れることもなく、上側、下側ともに1発で外すことができました。買って正解でしたよ。
- 用途:
- 09YZ250Fのステムベアリング
- 対象商品:
- 39877015
09YZ250Fのステムベアリングのレースを外すのに使いました。
サービスマニュアルではタガネで外すとありますが,無理でした。
これなら外せました。
- 用途:
- バイクのステムベアリング交換時に使用
- 対象商品:
- 39877015
使いやすく今まで苦労していたステムベアリングのレース交換がとても簡単にアッと言う間にできました。
こんなに便利ならもっと早くから使用していれば良かったと思いました。
- 用途:
- オートバイステムベアリング交換
- 対象商品:
- 39877015
普通には使えます。 ただ、広げるスプリングの位置がもう少しレース寄りに有って張力ももう少し強い方が食い付きも良いと思う。
レースが取れる迄に2回ほど外れてしまった。
- 用途:
- ベアリングレースを抜く
- 対象商品:
- 39877015
TW225のベアリングレースを専用工具で抜こう!と思って購入したがレースの穴に入るサイズではありませんでした。使えん。買う前にサイズよく見ろ!!わし。
レースはΦ25丸棒でアタタタと抜きました。
また使わぬものを買ってしまったが、物は良かったし安かったしサイズさえ合えば問題はなし。