- 用途:
- 車のメンテナンス
ハブボルトへ取り付け後、清掃や塗装作業。 ボルトのネジを養生。 ホースコネクタのカバーなど、使用範囲が多く使えてとても便利。 もう少し長いとありがたいですが、現状でも満足です。
- 用途:
- 車やその他部品のカバーとして
ネジやコネクタの保護カバーとして。厚さや内径の精度は問題ない。とてもよい製品です。
- 用途:
- イベント用ビールサーバーのホース
ぴったりフィットしてビールサーバーの設置の際(特に屋外イベント)にホースの先端から虫がはいったり地面に接してしまわないようするのにとても使い勝手がよいです。
- 用途:
- パイプ椅子の脚で先端キャップとして使用
- 対象商品:
- 39271375
トレーニングベンチの脚で同タイプのキャップを使ってみて不具合が無かったので、
パイプ椅子の脚にも使ってみました。
柔軟性がある素材で、パイプを楽に差し込めてかつ抜けにくいので、
作業は非常に楽でした。
トレーニングベンチとパイプ椅子の脚は
接地面がパイプ先端では無く側面なので
荷重でキャップに穴が開くこと無く使えてます。
- 用途:
- 一緒に買ったパイプのキャップに
- 対象商品:
- 39280299
ええ感じでパイプのキャップになりました。
このタイプのキャップは利用した事もあり、問題無く使えました~♪
- 用途:
- 線のキャップ等
- 対象商品:
- 39271348
無線機のジョイント部にちょうど寸法がよかったので購入しました。
なんでもそうだと思いますけど、一つしかいらないのに、数が入っているので、困ると言うことも、発生してしまいがちですね。
品物として、バッチリ 最高ですよ。
- 用途:
- 細めのパイプのキャップに使用。
- 対象商品:
- 39271305
家庭菜園で細いパイプを組むにあたり、先端保護のために購入。
パイプの端でネットが引っかかっていたが、これを被せることによって少しは作業がスムーズになることを期待してます。
- 用途:
- アルミパイプの栓をするのに使いました
- 対象商品:
- 39271375
アルミパイ部の切り口がややギザギザしているので、それを覆いかぶせるキャップでちょうどよくうまい具合に作業が進めました。
- 用途:
- バイク:車のレストア
ホースキャップなどに流用です、
ゴミやほこりが入るのを防ぐ予定で使用しますが
使ってからでないと評価は判りません
- 用途:
- Airホースの端末キャップ
- 対象商品:
- 39280256
耐熱・耐寒対応のシリコン系材質の物が有れば良いと思います。
ご意見ありがとうございます。
- 用途:
- 異物が入らないように配管のエンドキャップに使用しました
- 対象商品:
- 39271375
もう少し厚みがあり内径が多少のテーパーになっていた方がセットした時ピッタリはまり込んで抜けにくくなる気がします。
- 用途:
- 切りっぱなしの鋼丸棒の両端を覆い、ケガしないよう安全対策のため
- 対象商品:
- 39271287
物が小さくて軽いのだから、もっと安価な送法があるのではないでしょうか?
せめて緊急度の応じた送法の選択法を提示してほしい。
貴重なご意見ありがとうございます。担当部署に申し伝え、今後の参考とさせていただきます
- 用途:
- イボ竹の切断面のカバーキャップとして使用
- 対象商品:
- 39271348
最近私の農業形態変わってきてビニールハウス栽培が多くなってきました。長すぎるイボ竹の
切断面をどうしようかと考えていたところ本品を取り寄せました。16mmのイボ竹にピッタリフィット。耐候性は様子見中です。
- 用途:
- 玄関門のアルミ柵のエンドカバーとして。
- 対象商品:
- 39271348
玄関の門の柵のエンドがプラでカバーされていたが約40年経過して劣化。
アルミの金属その物がむき出しになってしまった。
見栄えが悪く危ないのでフェンス部品で色々検索したが無い。
それで代替え品を探してこれに行き着いた。慎重にサイズを確認して注文。
つけて見たらピッタリ、とても満足している。