ゴミ袋 エコノミータイプのレビュー

平均満足度 4.52 (679件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ゴミ袋 エコノミータイプ モノタロウ
モノタロウ
649 / 税込 714
薄手でも丈夫な高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。 薄い分、箱のサイズも小さくでき、省スペースでの保管が可能です。 箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。 【用途】ごみ処理、保管など
679件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-16
用途:
ゴミを纏めて捨てる時に利用

この商品は90L,70Lも利用していますが大きく・安くて使用感も安心して使えます

2025-10-14
用途:
家庭用

1箱で一年分使えます。まとめて購入の方がお得だったので、箱で買いました。
これで5年分は持つと思います。

2025-08-29
用途:
エコキャップ回収時

どうしても使い始めの1枚目を出すのが…ですが、思い切って最初はずばっとつまんで出せばあとはスムーズに取り出せます
使用頻度が激しいので、コスト面・保管時の省スペースでとても助かります

ふかや内科リウマチクリニック 様2026-01-05
用途:
ゴミ
対象商品:
12794165

強度は弱いですが、そこは理解しつつ、毎日の物なのでコスパ重視で購入しています

2025-07-10
用途:
隠れた逸材:縦置き型ゴミ袋の美学

「ただの消耗品」と侮るなかれ、このゴミ袋は日常に潜む美と機能の融合だ。雑貨棚の隙間に見事なシンデレラフィットを見せる姿は、まるで設計段階からインテリアと共演することを約束されたかのよう。
設置性: 縦置き可能という特性が空間利用の自由度を劇的に向上。限られた収納スペースでも無理なく収まり、生活導線を乱さないスマートな設計。
取り出しやすさ: 静電気に悩まされがちな手でも、一枚ずつストレスなく引き出せる。その滑り具合は、もはや袋というより上質な和紙。日々のゴミ捨てに、ちょっとした快感をもたらす。
伸縮性: 引っ張ってもヨレず、破けず、安心の強度。多忙な日常において、いちいち袋の耐久性を心配せずに済むというのは大きな価値。
色味と透け感: 少しくすんだクリアカラーが、生活感をうまく隠しつつ、中身の確認もしやすい絶妙なバランス。主張しすぎない佇まいが、空間と自然に調和する。
重量: ひと箱の重さは玉に瑕。持ち運びにはちょっと腕力が必要で、挑戦的な一面も。

9人が参考にしています
2026-01-05
用途:
剥がしたクロスを詰める
対象商品:
12794165

思ったより薄いくて、すぐ切れる
家庭ゴミ用でしか使い道がない

1人が参考にしています
有限会社ファーストアドベンチャー 様2025-09-05
用途:
ゴミ出しの袋に入れる前
対象商品:
12794165

通常のゴミ捨ての袋は別にありますが、最初にゴミ箱にセットして使用するのには何の問題もなく使用できています

2025-09-15
用途:
ごみ箱に使用
対象商品:
40223628

エコノミータイプは安くて助かります。45l,と75lを愛用しております。

第一繊維 株式会社 様2025-09-12
用途:
価格が安い

ゴミとして捨てる物なので、なるべくお安く購入したかったので、満足です。箱に入っており、保管がしやすいです

西岡設備 様2025-09-10
用途:
配管工事、各設備機器撤去設置
対象商品:
40223628

たくさんゴミが入るので現場で重宝します。薄くても丈夫なのが良いです。

2025-11-08
用途:
マンションゴミ置場のペールバケツ用
対象商品:
40223637

ちょっとしたことでパンクしまうことがたまにあり、もう少しだけ厚みがあるといいかなと思います。

2025-08-09
用途:
毎日の清掃

丈夫さも問題なく、箱に入っているのもの保管しやすい。
何より、消耗品なので安くて助かります。

2025-06-26
用途:
燃えるゴミ
対象商品:
40223619

何度もリピートしてます。このゴミ袋はゴミ箱にちょうどいいサイズなので、使いやすいです。

1人が参考にしています
2025-07-25
用途:
厨房内からすべてのゴミ箱

コストパフォーマンスに優れています。安くても薄すぎだとすぐ破れてしまうがこの商品は破れず良いと思います。

2025-06-16
用途:
お店のゴミ箱
対象商品:
12794174

安いからペラペラかと思いましたが、わりとしっかりしています。
大量に使うので、この値段ではほんとに有り難
いです。
4箱まとめ買いが苦にならないならすごくお買い得な商品だとおもいました。

株式会社小田商店 様2025-08-06
用途:
ゴミ箱用
対象商品:
12794174

これよりお得なゴミ袋があったら教えてほしい。箱入りで取り出ししやすく使いやすい。

2025-11-06
用途:
ゴミ袋

うすいので、ときどき、やぶれて、もれてしまいます。

2025-07-09
用途:
ゴミ捨て

毎日といっていいほど、ゴミが出るのでコスパがとても良いです。
しいていうなら、もう少し破れにくければなおよしといったところ。

2025-04-09
用途:
日常のゴミ出しから使用していない家電にかぶせてる

最初は「この薄さで大丈夫かな?」と思っていましたが、意外としっかりしているのでリピートしています。日常の家庭ごみやプラごみ程度なら全く問題なし。うちは分別用に何種類かのゴミ袋を使っていますが、うちのゴミ箱には45Lサイズが一番使い勝手が良いです。
パリっとした硬めの素材感で、手に貼りつかずに開けやすいのも気に入っています。ただ、取り出すときに数枚まとめて出てしまうことが多くて、戻すのが少し面倒。箱の切り込みをもうちょっと工夫してくれたらなと思います。
また、ゴミ以外にも、使っていない家電に埃よけとしてかぶせておくのにも便利です。半透明なので見た目もそこまで気にならず、サイズ的にも丁度いいです。
100枚入りでこの価格はコスパ抜群。かさばらないパッケージで収納も省スペースですし、毎日使う消耗品としては大満足。重いものや鋭利なものを入れると裂けることもありますが、普通の用途ならこれで十分です。

2人が参考にしています
2025-08-28
用途:
家庭ゴミ箱用
対象商品:
40223619

こちらのタイプを初めて購入しましたが、段ボール箱に入っているため、収納性がよく満足しました。