18650型 リチウムイオン充電池 3600mAh 保護回路付のレビュー

平均満足度 3.00 (24件のレビュー)
商品レビューを投稿する
18650型 リチウムイオン充電池 3600mAh 保護回路付 GOODGOODS(グッド・グッズ)
GOODGOODS(グッド・グッズ)
1,798 / 税込 1,978
・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など ・充放電サイクル500回以上 ・大容量!3600mAh 【用途】18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど
24件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社 キムラプラン 様2025-05-07
用途:
サイズが合わず断念

本来の規格より数ミリ長いので、ボックスに入らず使用を断念しました。
保護回路付きなのでその分サイズが大きくなっているのでしょうが、そのサイズ用のボックスも斡旋して欲しいと思いました。

4人が参考にしています
2025-03-21
用途:
懐中電灯の交換用電池

このメーカーの電池は一般的な18650の電池より2~3㎜程長いようですので注意が必要です。
私の使っている機器では全て使用できませんでした。

7人が参考にしています
2024-12-25
用途:
交換用のリチウムイオン電池

表面には3600mahの表示がありますが実際に計った結果、入力は3600ありますが出力は2000ちょっとしかありません。新品でこれでは誇大表示ですね。

8人が参考にしています
2024-04-14
用途:
ランタン用
対象商品:
40332548

使用に問題なく、充電され具合にも問題なし。充電回数がどれまでできるか期待です。

2024-09-12
用途:
サイズが大きい。
対象商品:
40332548

商品の長さが数ミリほど大きく、ソケットに入らない。
無理矢理入れると利用する側の形状が歪んでしまう。

7人が参考にしています
高木石油店 様2023-06-28
用途:
交換
対象商品:
40332548

付属のバッテリーがダメになったのでコチラを補修用に使いました。充電等、使用に伴う不都合は無く満足しています

オペラ・パフォーマンス 様2021-04-28
用途:
自動車の整備
対象商品:
40332548

充電式作業灯の交換用電池に購入しました。
作業灯に元々入っていた電池が劣化して充電出来なくなったので、この電池を購入して交換しました。
電池交換後は、充電出来るようになって良かったです。

広島精研工業株式会社 様2021-04-07
用途:
メンテナンスの時の照明灯
対象商品:
40332566

単一での充電等単体なので照明灯としての電池で汎用が効くのが良い

1人が参考にしています
2023-08-19
用途:
フラッシュライト用

XTARを使用して実容量を測定した結果、2278mAhでした。あまりにも実容量と表記容量が乖離しすぎています。

7人が参考にしています
2019-10-04
用途:
仕事
対象商品:
40332557

前使っていた電池より
使用時間が長持ちしています。
【今のところ】

2人が参考にしています
2023-08-01
用途:
ハンディライト
対象商品:
40332566

3600mAhの表記ですが、ZanFlareC4のテストモードを用いたところ、2300mAh前後しかチャージされませんでした。購入される方はご注意ください。

6人が参考にしています
2023-07-29
用途:
サイズが合わない
対象商品:
40332548

型番は一緒なのですが現在使用している電池より数ミリ大きい為電池ケースに入らず使えませんでした。

5人が参考にしています
2020-08-16
用途:
レーザーポインターの交換用
対象商品:
40332548

保護回路の無い電池の交換用として購入しました。
サイズが数ミリ長いですが、レーザーポインターに装着出来ました。
また、レーザーポインター付属の充電器でも問題なく使用出来ます。
複数回の充電に対しての性能はまだ不明です。

3人が参考にしています
2023-01-30
用途:
ヘッドライト交換用電池
対象商品:
40332566

18650規格の甘さなのかもしれませんが、プラス側端子の突起の高さがこれまで使用していたものと大きく異なり、(全体の長さも微妙に違うような・・・。)無加工では使用できない機器があった。実際には、既存の機器のプラス端子側を半田で肉盛りして使用しています。

3人が参考にしています
株式会社酒井田工務店 様2023-04-26
用途:
照明の交換用に
対象商品:
40332557

DAISHIN(大進)ソーラーウォールライトの電池交換用に使用しましたが、全長不足のため接地しません。
充電もしなければ発光もしません。
やむを得ずアルミホイルを挟み接地させています。
残念な商品。

2023-02-03
用途:
懐中電灯の予備電池

電池に問題無いが、付属のケース開けにくい。押すのか、引っ張るのか、押し込むのか、理解に苦しむ。

2022-11-25
用途:
暗いところの現場作業
対象商品:
40332557

暗いところの現場作業のヘルメットライトに使用。
もう少し使用時間が長いとありがたいです。

2022-03-10
用途:
フラッシュライト用
対象商品:
40332557

購入後、未使用の状態から XTAR VP4 Plus で容量テストを行いました。 結果は 2670mAhと2740mAh で表記の容量と大きく異なりました。
この結果は使用機器の誤差や商品の不良かもしれません。また、意図して容量を大きく表記しているのかもしれません。 とりあえず、今手元にある商品は公称容量 3600mAh とあるが約 2700mAh と計測された事実があるということです。
某大手通販サイトでは容量を正しく表記した商品がほとんど無い状態で、実容量1000mAh程度が殆どです。
正直、実容量2700mAh は思ったより優秀です。 今後使用して再充電時の劣化具合を判断し良好であれば再度購入を検討しても良いと思っています。

20人が参考にしています
2020-11-22
用途:
懐中
対象商品:
40332548

【定抵抗(4Ω)負荷放電テストの結果】
充電電流1000mAで満充電後に、
1.放電開始(4.01V,1003mA)
2.放電終了(2.7V, 675mA)、190分後。
でした。
表示容量(3600mAh)に近い結果だと思います。
充電電流500mAでは満充電になりませんでした。
-----------------------------------
保護回路の動作条件についてはGoodGoodsのホームページ
に記載されています。

8人が参考にしています
2021-02-26
用途:
作業灯、ヘッドライト(夜釣り)
対象商品:
40332557

作業灯×1、ヘッドライト×2に全8本使用していますが付属のバッテリーの消耗が激しくて当商品の追加購入を検討しているところです。