バイメタルホールソー ストレートシャンクのレビュー
- 用途:
- 鉄板に穴開け
- 対象商品:
- 46425524
見た目は木工用と大差無かったので少し不安だったが6mmぐらいの軟鋼は普通に穴開け出来た。1枚しか開けてなので耐久性はわからない
- 用途:
- ダクト穴あけ
Φ50mmを2個購入
一つは一発目で芯ドリルが脱落して使用不能
たぶん不良品
もう一つは30発くらいで刃こぼれ
バイメタルとはいえ軟鉄や塩ビ向け
- 用途:
- sus304穴あけ
- 対象商品:
- 46425488
sus304板厚6mmですが、バイスでつかみボール盤で油付けながらですが難なくあけれました。ベルトスリップしないよう張り気味でやらなきゃだめですが、安くても切れ味は良く、ちゃんと入っていきます。
貫通して刃先確認しても全然問題無さそうでした。
あと2枚か3枚はとりあえずいけそうです。
コスパいいです。使える商品です。
あと、ホールソー全般ですが、実際の穴径は1mm大きくなると思って下さい。
- 用途:
- 鉄の穴あけ用で・・・
恐らく刃の並びが均一ではなく
バラバラなので芯ブレしまくって
木材に向いてる気がする。
鋼材には不向き。
- 用途:
- 自動車整備
切断能力は問題ありません。切断面は少し荒れましたが、電動ドリルでの使用条件で考えると許容範囲内かと。シャンクが10 12 だと汎用性が良いかと思います。
- 用途:
- ガレージの外構照明の電源ケーブルの取出穴に
自動車用ガレージ・ヨドコウ ラヴィージュ3に照明を取り付けるべく電源穴をつくるのに購入しました。
穴あけした板厚は0.5mmの亜鉛メッキ鋼板です。
穴の切り口からケーブルを保護するため、膜付グロメット の同時購入をおすすめします。
私は16mmのホルソーを買いましたので、同じ寸法E=16(mm)の 注文コード: 53893185 を購入しました。
バリ取りに軸付き砥石もおすすめします。注文コード: 35084165
- 用途:
- ステン板6mmの穴あけ
- 対象商品:
- 46425479
Φ34使いました。sus304の厚さ6mmの板の穴あけボール盤にて成功しました。どのホールソーもそうだと思いますが1mm増しでΦ35の穴になります。ベルトの張りなどをしっかりして、大きめのバイスを使えば、鳴きはしますが十分可能です。
刃の摩耗も思ったより少なくあと2枚位は問題無く行けそう!
この感じなら、軟鋼やアルミなど難なくいけると思います。
刃のフレも思ったほどなく、他メーカーと遜色なし。
私はリピです。
- 用途:
- ポールを通す穴あけ
分厚い木材に穴をあけました 切れ味は良くて綺麗に丸い穴をあけられて満足です パラソルのポールを通す事が可能になりました。
- 用途:
- ダウンライトの穴あけ
100ミリを購入しました。一発で開くのでとても楽です。
切れなくなったら新しく買える価格設定が嬉しいです。
- 用途:
- 洗面台の棚下に水栓穴開け
洗面台の下棚板の薄い木材に穴をあけるのに利用しました。
安い10000円以下の電動ドライバーで、問題なく使用できました。
- 用途:
- パイプの中ぐり
インチサイズを探していましたので助かりました。セットではなく単品で買えるのも嬉しいですね。これから使用するところなので耐久性はわかりませんが、バイメタルなので期待しています。
- 用途:
- 集塵ホース用の穴あけ
- 対象商品:
- 46425549
合板の集塵ボックスへの穴あけに使用。合板(12mm)であれば切れ味も問題なくスムーズにカットできます。
- 用途:
- 機械のメンテナンスに使用
お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。
- 用途:
- スピーカーのユニット取付穴用に使用
- 対象商品:
- 46425549
大変きれいな穴があけることが出来ました。バリも出ず、寸法の狂いもなく仕上がりもきれいです。大満足で皆様にも安心してお勧めいたします。ただし私の穴あけの方法は、片面9割穴をあけ、次にもう片方から最後の穴あけをすることにより、カット面がきれいに仕上げることが出来ました。