連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプのレビュー

平均満足度 3.93 (29件のレビュー)
商品レビューを投稿する
連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ モノタロウ
金沢車輌製造の純国産、高品質な商品です。 台車の面に積み重ねができるように凹凸を設けているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。 十字積みもできるため、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的に保管することも可能です。 自重が2.9kgで軽量設計されているため、女性でも持ち運びが楽に行えます。 軽量タイプにもかかわらず、積載均等荷重200kgで強度もあります。 別売のハンドルを使用することでL型台車としても使用できます。 連結した状態でも中央にハンドルを差し込むことができるため、幅の大きい荷物を運搬する際に便利です。 平台車同士を縦・横に工具不要で連結可能で、荷物の大きさに合わせて積載面を大きくできて便利です。 【用途】運搬用途に。
29件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-08
用途:
運搬作業

耐荷重と価格で選びました.長期使用はしていませんが,問題なく使用出来ています.

2026-02-11
用途:
屋内での荷物運び

左右のタイヤ間が他メーカーよりも狭く重心がズレるとすぐ転倒する! その為少しの段差でも、また転倒します。

ジャパンエレベーターパーツ株式会社 様2025-09-17
用途:
荷物運搬

軽いので持ち運ぶ時にラクです。
耐荷重も200Kgと乗せられるし、
車輪も大きいので溝や段差に嵌まりにくいので重宝しています。

株式会社ヤマサ製麺 様2025-05-07
用途:
食品の製品を載せます

弊社食品メーカーです。
重量があるため耐荷重タイプを探しておりました。
ただ、車輪にストッパーが付いていると良いと思いました。
(動きが軽いのが難点)
取っ手も付けてみたけど、固定ではないので
弊社では使用不可でした。
しっかり取り付けの台車も作ってほしいです。
安価でお願いします。

2024-12-02
用途:
米30kg袋×6を積載

問題なく180㎏積載できています。重みでやや真ん中が歪んで(沈み込んで)きます。繋げれるように作ってあり車輪がやや内側につけてあるため左右バランスが悪く高積みして横から押すとひっくり返りやすいので注意。総合して軽くて使いやすいので追加注文します。

2024-04-01
用途:
大型植木鉢を載せて、別の場所に移動し、乗せたまま固定設置する為に購入した
対象商品:
44981713

植木鉢の大きさが、縦=40cm,幅=80,高さ=40 、植物が植わった状態の重量が100kg以上
それを他に場所に入替える為に使用
幅寸法が約10cm足らないが、問題無く使用できた
欠点は、ストッパーが付いて居ないので、固定する為にには一工夫が必要でした
コスパから、ストッパーは別工事をする事にした
移動は極めて快適で、本商品にして正解でした

1人が参考にしています
株式会社町田ホールディングス 様2024-06-29
用途:
オフィス家具移動に
対象商品:
44981713

エレベーターのある段差の少ない所の家具の移動に便利でした。
滑りやすいので押さえる方がいらっしゃる方が安全です

カーメイキングShiraki 様2024-02-13
用途:
ダンボールケースなどの移動運搬
対象商品:
44981713

滑り止めのゴム類がない為ダンボールなどは滑り易いです。
商品の中央部に溝が有るのでウレタンスポンジゴムを溝より2mm厚で貼り付け使用しております。
滑り止め付き商品として商品改良販売を期待します。
それ以外は、軽くて使い勝手の良い品物です。

株式会社 小葉竹製作所 様2023-04-14
用途:
材料、製品の積み置き、運搬
対象商品:
44981713

金属加工業をしています。鉄やアルミの素材が届いたら台車に積み置きし、加工する段取りになったらそのまま機械までもっていくという形で使用しています。
キャスターも軽くてよいですが、荷重をバランスよく置かないとかなりしなります。
木板をおいて使用すると調子がいいです。

1人が参考にしています
2022-10-03
用途:
運搬時
対象商品:
44981713

基本的にはこの台車のまま使用していますが、時々、別売のハンドルと一緒に使用しています。ハンドルは付け替えできるため荷台全数は必要なく、数個用意しておくとここぞ。という時に使え便利です。そのハンドルがつけることのできるこの荷台は必需品です。
他の社員にも好評です。

2022-09-15
用途:
物流作業
対象商品:
44981713

表面に滑り止めがない点が唯一残念ですが、それ以外では文句ありません。

1人が参考にしています
鐘星製紐株式会社 様2022-03-31
用途:
機械の移動時
対象商品:
44981713

軽量で車輪の回りも良く小回りが効きます。追加注文検討中。

レインボーソーイング 様2021-10-21
用途:
倉庫内の荷物置きと移動に使用
対象商品:
44981713

1台で使用する際に台車の面積に対して車輪設置の高さが高いため、急カーブ移動すると荷物が倒れやすい。2台以上連結すれば改善される。車輪の回転は非常にスムーズです。

2023-02-03
用途:
材料の運搬
対象商品:
44981713

スムーズに動きます 問題なく良い商品です リピートしたい

株式会社神戸オアシス 様2021-07-01
用途:
荷物の運搬
対象商品:
44981713

すごく軽くて使いやすいです、追加で又購入予定です。

2020-12-15
用途:
在庫商品の保管
対象商品:
44981713

10kg弱の商品を複数段に置いて使用しました
前後左右スムースに移動でき、小回りもきいたので重宝しています
また商品より長さがあるので、取っ手をもち動かしながら段差を越えることができました
お願いするならばキャスターの回転が更に良ければ大満足です

株式会社五輪パッキング 様2021-11-15
用途:
営業部で使用
対象商品:
44981713

連結代車は全社で使用していてどこの部部署の代車か区別をつけるために購入しました。

2020-12-28
用途:
制御盤の搬入時
対象商品:
44981713

どの方向にも連結できるので、いろいろな大きさに対応できてよいです。

2020-11-06
用途:
重い物を乗せて、移動させる
対象商品:
44981713

車輪もしっかりしていて、安定性もあるので、良かったです。

2023-04-05
用途:
工場内での材料、商品の移動
対象商品:
44981713

耐荷重200KGで良いのですが、プラタイヤのため木の床が傷みやすいのと騒音が激しいです。
ゴムタイヤで静音なら星5です

3人が参考にしています