全自動パルス充電器のレビュー

平均満足度 4.62 (42件のレビュー)
商品レビューを投稿する
全自動パルス充電器 Meltec(大自工業)
Meltec(大自工業)
10,980 / 税込 12,078
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。 バイクから普通乗用車・ミニバン・小型トラック・小型船舶に対応。 AGM/ISS車用バッテリーに合わせて充電電圧を制御し充電する。 バッテリー接続時火花がでない安全仕様。 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。 10℃以下のバッテリー充電に有効なウインター充電モード付。 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・10A・15Aと3つの充電電流もセレクトにて選べる。 液晶表示にて充電状況が確認できる。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。 ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。 小さなバイク用バッテリー充電用のアタッチメントクリップ付き。 【用途】バッテリー充電器
42件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-12-27
用途:
自車のサブバッテリー充電用
対象商品:
45050453

サブバッテリーの充電回路の不具合でサブバッテリーが11.8Vを切り始めたところで気が付き、慌てて購入。
バッテリーを取外して12月の外だったのでスノーモードで充電し、14時間で完了しました。
バッテーリー元気になり、配線も修理して快適に使用してます。

3人が参考にしています
2022-03-03
用途:
自動車のバッテリー充電に
対象商品:
45050453

ほとんど乗らない趣味車とバイクの補充電に使っています。
繋いでスタートボタンで自動充電してくれるので趣味車所有者にはマストアイテムです。

1人が参考にしています
2022-01-08
用途:
大型バイクのトリクル充電

30年前の車両であるため、開放型バッテリーを搭載。
バッテリーが弱らないように、毎日繋ぎぱなしでトリクル充電させています。
サルフェーションが起きないように、満充電になるとパルス充電に自動的に換わってくれる優れもの。
この充電器のお陰で、バッテリーが弱らないで済んでいます。

2人が参考にしています
2023-07-18
用途:
バッテリーの充電
対象商品:
45050453

梱包状態はよく配送されていました。さっそく使用しましたが充電状態が画面で見え分かり易かったです。

2021-11-22
用途:
補充充電
対象商品:
45050453

非常に使いやすく、軽量。また、表示が見やすいです。

2人が参考にしています
2021-07-16
用途:
おもにバイクの充電作業
対象商品:
45050453

今現在、4台の充電器を使用しておりますが、サルフェーション機能が、付いている充電器は、今回が初めてでバッテリーの寿命が延びる、しっかり充電が出来る。液晶画面で充電状況が、分かりやすいし、操作がとても簡単。そして決め手は、お手頃価格!

2人が参考にしています
システム ナカ 様2021-10-19
用途:
充電
対象商品:
45050453

あまり使う程では無いですが良いと思います。すぐに使用可能状態で待機。

2022-02-09
用途:
週末にしか使用しない車
対象商品:
45050453

現場で週末しか使わない車に使用した。
5時間ほどでMAX充電できた。

渡邉技研工業 様2021-01-11
用途:
バッテリー充電
対象商品:
45050453

この冬は12月からたいへん寒い日が続いています。手持ちの充電器では不安なために以前から気になっていたパルス充電器を購入しました。翌日の朝には届きました。早速パルス充電を試してみましたが、セルモーターの回り方があきらかに違います。日中でも氷点下が当たり前の当方では大変助かります。能力の高いバッテリーほど効果があるように感じます。

1人が参考にしています
有限会社ケント興産 様2020-12-27
用途:
大型バイクのトリクル充電
対象商品:
45050453

オートで充電を開始、現在のバッテリー状態を表示してくれて、それから充電が始まります。
満充電になるまで、8時間ほどかかりましたが、8年使用しているバッテリーだからかもしれません(日頃から充電しているので、問題なく使用可)
満充電後は、人生初体験のトリクル充電がはじまりました。
バイク用クリップの付属が有り難く、車載のまま充電可能。
本体の安定感と、軽さ。そして電源コードの十分なながさと充電後場ケーブルの長さ。本体背面の巻き取りフックが便利です。
よく考えられた作りで大変重宝します。

2人が参考にしています
2024-04-11
用途:
あがったバッテリーを充電
対象商品:
45050453

あがったバッテリーを充電したくて購入しました。
充電には至りませんでした。
取説によると電圧が3V以下だと充電できないようです。
3V以下は充電不可は常識なのかもしれませんが、購入前に知りたかった情報でした。

1人が参考にしています
正木 様2024-03-13
用途:
自動車のバッテリー充電
対象商品:
45050453

2年使用してくたびれてきたバッテリーをオアルス充電したら快調になり燃費も少し伸びる様になりました。

1人が参考にしています
2021-03-19
用途:
バッテリーの充電
対象商品:
45050453

弱ったバッテリーを 100%に充電出来て 価格も抑えられていて 満足してます。

1人が参考にしています
佐藤モータース 様2020-10-27
用途:
クルマ・バイクの充電に。
対象商品:
45050453

操作も分かりやすく置き場所のも困らず価格も手頃で満足です。

2022-07-21
用途:
愛車の急ぎの充電に
対象商品:
45050453

愛車を充電するのにとても急ぎで欲しかったのに不良品で充電できず・・・
つないでも何も反応しない、ボタン押してもなにも変わらない!
同じ商品でも他のところで買うよりモノタロウさんで買う方が安心と思って注文したのに!
とりあえずメーカーに送りましたが、急ぎで欲しかったのにとても不満です!!

1人が参考にしています
2020-06-07
用途:
バッテリーの復活
対象商品:
45050453

過放電のバッテリーに使用しました。今までの充電器では12.3ボルトくらいしか上がらなかったですが、この充電器でパルス充電をしたところ、13.3ボルトくらいまで充電できました。まだ充電したバッテリーを使用してないので出力はわかりませんが、いいと思います。

3人が参考にしています
2020-04-11
用途:
バッテリーメンテナンス

バッテリー交換時期になり、延命措置の為に購入しました。
車、バイク共に復活しました。
バイク端子用の小さなグリップは便利でした。
今後購入予定のハイブリッド車のバッテリーにも対応しているので使い続けていきたいと思います。

橋本珠算学院 様2023-04-09
用途:
普通車のバッテリー充電用
対象商品:
45050453

普通車のバッテリーに繋いでから電源コードをコンセントに挿すと
自動で充電が始ります。後は放置しておけばバッテリーを
フル充電状態に保持してくれます。
使用説明書が分り難い、というか充電は時間がかかるものなので
どのように動いているのか判りずらいです。
充電状態をもっと細かく表示してくれるとありがたいです。

2020-07-10
用途:
1年放置した単車用バッテリーの充電
対象商品:
45050453

通常の使用方法はつないでスタートボタンを押すだけなので非常に簡単です。当方のバッテリーでは、すぐに異常と出て充電できなかったのですが、パルスモードやマニュアルなど、しつこく色々試した所、無事に充電できました。

1人が参考にしています
2019-10-10
用途:
バッテリー充電
対象商品:
45050453

充電器が届きましたので、早速使用しました。 取説通り繋いで見ました。いつも充電不足でしたが、数時間後満充電になり取説通りの表示、性能を示しています。冬場に向かって安心しています。有難う御座いました。

1人が参考にしています