ドライワイパー ワイドタイプのレビュー
- 用途:
- 倉庫の水の掃き出し
以前に使っていたストレートのものよりも格段に作業効率が上がり、楽になりました。造りもしっかりしていて、使用には十分事足りています。
- 用途:
- 工場駐車場整備に
思っていたよりも全体の重さが軽くとても取り回しの良い品物でした。
今後大雨の時に両サイドからのは見合出し量など見て行きたいと思います。
また、交換パーツもあるので長く使えそうで助かります。
- 用途:
- 床面の水切り
今までは幅の短く引っ張るタイプを使用していましたが、
幅も広く押すタイプなので良かったです
- 用途:
- 床の高圧洗浄後の
コストパフォーマンスに優れている、
スポンジも程よい柔らかさで、個人的に満足。
- 用途:
- 自動車整備工場の水を撒いての床掃除
硬くて水かきができない。使用した人はグラウンド整備用並にかたいと言っていました。
- 用途:
- 雨天時の排水
- 対象商品:
- 46713373
雨が降ると緑色に塗装してる床面が濡れ滑りやすくなります。そのため、ドライワーパーで排水しています。今回、450mm、600mm、900mmの3種類を購入し通路の幅に合わせて使い分けています。どのサイズもきっちり水が切れるので助かっています。
- 用途:
- 雨水の除去
- 対象商品:
- 46713373
雨が止んでも積み込み場所の一部に雨水が溜まりホウキで掃いてましたがこれで時間が短縮できました。
また床塗装をする時にも洗浄機の水の処理をこれで行いました。
大きいので作業がはかどりました。
- 用途:
- 工場床の水切り
- 対象商品:
- 46713373
ゴムの部分が硬く水を掃けません
他の方のレビュー通りおすすめしません
- 用途:
- パイプ根本のカシメが弱い
水切りゴム側のカシメがペラペラ鋼板なので、柄との嵌合部分に負荷が掛かるとすぐにヘタレて外れる。
鋼板を厚くするか、ネジ留め等の方法に変更した方が良い。
また、スポンジ系ではなく硬質ゴムなので、少量の水は切れない。
- 用途:
- 作業の掃除
- 対象商品:
- 46713373
作業場の掃除時に水切りで使用していますがとても水切りが良いです。
ワイパー部分も固くなくてちょうどいいと思います。
この大きさだとホームセンターで5,000円ぐらいするので価格的にもお買得でした。
- 用途:
- 工場床の水切り
ゴムが硬い、実際使ってみましたが硬くて使いにくいでは無く使えない
水が切れない