水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]のレビュー

平均満足度 4.56 (66件のレビュー)
商品レビューを投稿する
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。 【用途】工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース
66件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社エイラク 様2021-02-20
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
32728717

特に問題なく使ってます!
梱包剥がすのが大変なので、やや満足としました。

2020-04-26
用途:
機械部品の交換
対象商品:
32728385

チューブ内を真空にした時に形状保持が必要な用途で使用。60℃で耐圧出来る優れもの。素材がビニールなので対応年数も期待できる。長さが選べて安価なので重宝している。

2020-05-02
用途:
小型船舶のトイレの配管に使用
対象商品:
09486136

扱いやすく、価格もリーズナブルでとても満足しています。

2019-09-03
用途:
機械のメンテナンス等で冷却水入替え用に使用してます。
対象商品:
09485917

金属コイルで補強されているのでホースがつぶれず大変良いです。

株式会社伸和建設 様2019-08-16
用途:
耐久性は抜群
対象商品:
08675825

蛇口からのホースとして使用しています
劣化も少なく使いやすい商品です

2019-08-16
用途:
メンテナンス用
対象商品:
09485393

透明で液体の通過するのが確認できるホースが欲しかったので良かったです。

2019-03-07
用途:
船の散水器に使用
対象商品:
32728717

船の散水器の吸入・排水用に使用していますが、全く問題なく使用できます。

2019-01-11
用途:
損傷による交換
対象商品:
09485637

電動ファンのドレン用に使用されており、耐圧用ということで交換しました。カット売りされているので必要分だけ注文ができ大変助かります。しかし、補強材に金属が使用されているので、処分困難物です。

プランニング ニシジマ 様2018-12-10
用途:
園芸、農業温室ハウス工事に使用してます
対象商品:
09485621

満足してます、が 重さがあるので出来れば巻物の芯が小さい穴なら棒やパイプを入れて回しやすくなるのですが・・・

2019-01-31
用途:
計測じに使用
対象商品:
32728631

もう少し軽く、曲げがやりやすいと使う範囲が広がると感じました。

2018-08-18
用途:
クーラント交換
対象商品:
09485646

KTCのクーラントチャージャー用のホースが黒くなってきたのでこのホースで交換しました。問題なく使えてます

2018-09-26
用途:
トータスリフト修理
対象商品:
09484921

トータスリフトの部品で使いました。なにも問題ありません。

2018-05-04
用途:
乗用車エンジン負圧回路の補修
対象商品:
09485131

内蔵螺旋状ワイヤーが負圧による収縮変形を抑制し
かつ、内部が目視できるので最適である。
耐熱性にもう少しマージンがほしいところではあるが
現物を経過観測しながら使っていきたい。

ダイタツ 様2020-05-16
用途:
排水、給水
対象商品:
09485637

ホ-ス自体なら他店の方が安かった3500円以上送料無料だから購入した

ナイトウ 様2018-05-12
用途:
ポンプの給水管に使用いたします。
対象商品:
09486145

中が透けて見えるので吸い込みが良くわかり便利に使用できます。

2017-10-27
用途:
田畑の灌水および排水
対象商品:
09486145

金属スプリング内蔵で壁も厚く、その割には柔らかい良い製品です。安心して使えます。ただ、この製品は当日発送と謳っていたはずです。当日の午前10時に注文したのですが発送されたのは翌日午後2時でした。現場の作業開始に間に合いませんでした。特に遅れるという連絡もなく大いに不満。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

まるか村松商店 様2018-01-22
用途:
工場内の清掃水流しほか
対象商品:
09486066

ホースもしっかりしている。よじれなどが少ないため、使いやすい。

2017-09-21
用途:
オイルキャッチタンクに使用。
対象商品:
09485646

クスコ製のオイルキャッチタンクに使用。差し込み等、全く問題なく使用出来ました。丈夫なホースなので多少力が加わってもつぶれる事が無いのでいいですね。

1人が参考にしています
有限会社中原電器商会 様2017-11-19
用途:
リッターポンプのホース
対象商品:
32728184

普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

2017-06-16
用途:
高圧洗浄機の改造
対象商品:
09485883

井戸水を使うと水量の少ないノズルを使用した時、たまに詰まるのでサクションホースの途中にラインフィルターを付ける為に購入しました。1メートルの商品も購入する事が出来てホームセンターに行く手間が省けました。