キャップライト COBタイプのレビュー
- 用途:
- 電池が入れにくい
明るくてスイッチの操作性も良く悪い商品ではないのですが・・・。
電池室の形状が不適切で電池が入れにくいです。しかも完全に
入れないと電池蓋が閉まらず、電池交換のたびにイライラします。
アウトレットになった理由が判るような気がします。
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
- 用途:
- 機械の整備
予想以上に夜でも明るくよく見えます。防止への取り付け部はしっかり固定されズレも少ない。
- 用途:
- 両手を使う作業時
- 対象商品:
- 50620913
手ごろな値段なので両手を使う作業をする際の照明として購入。暗い所、はっきり見えない奥まったところを確認するような作業するときは自分の向いた方向を照らすので便利。中央にある黄色い色が対象物に映り込むことがあるので、黄色い色が視認性の邪魔になるようなケースでは注意が必要かもしれない。思ったよりも使用ケースが多く重宝している。
- 用途:
- 釣り用
- 対象商品:
- 50620913
どんなものなのか お試しに購入 LED球でなく FL管の様なもので凄く明るいです。
落下させると 本体が割れそうなので 電池蓋などテープで固定して使用したほうが良さそうです。
- 用途:
- 消防団の火災時に被るヘルメットに使用
- 対象商品:
- 50620913
非常に明るくて、ヘルメットにもピッタリはまりました。ゴムベルトじゃないので伸びる心配がない。
- 用途:
- 夜間のスタッドレスタイヤにチェーン装着時作業
- 対象商品:
- 50620913
ヘルメットの下に帽子を被り使用しましたが、ヘルメットのツバに付けるとツバが短いせいかライトの本体がおでこに当たります。
また、電池交換の際、電池蓋がとても硬く簡単に開きません。
ただ明るくコスパが良いのでやや満足としております。
- 用途:
- 暗い場所での手元(5m位)作業に使用
- 対象商品:
- 50620913
キャップの鍔に簡単につけることが出来て、しかも手元が明るく作業がスムーズ。
夜のペットの散歩に使用すると、目線が明るくペットの後始末に両手が使えて最高のアイテム。
- 用途:
- 自動車整備の時に使用
- 対象商品:
- 50620913
作業時にはキャップを被っているので 簡易につばに取り付けができる 光量や作りなどは値段相応 ヘッドライトのゴムバンドが経年劣化で伸び伸びになるを考えればこちらのほうが使い勝手にがいい
- 用途:
- 電池タイプ、電池別売り
- 対象商品:
- 50620913
セールをやっていたので同僚の分も合わせて3個買いました。
充電式かと思っていましたが単4電池用でした。
電池も入っていないのですぐには使えません。
帽子のつばに引っかける所が樹脂なので壊れそうです。
つばが厚い帽子だとなおさら壊れそう。
今時電池式があるとは思いませんでした。
同僚にあげましたが、きっと誰も使いません。
残念。
- 用途:
- 手元照明
ライトは明るく、スイッチはオンオフのみの機械式なのがよいです。
ただ、スイッチは凸形で出っ張っているので、保管時に誤ってオンにしないように注意する必要がありそうです。
電池ケースは固く、蓋がしまりにくいです。
帽子のつばに挟むクリップも硬質でもう少し柔軟性がほしいところです。
あと、単四電池3本だとやはり少し重いので、2本のタイプだとベストです。
- 用途:
- 通常生活・暗所作業用
電池の高さが考慮されていないらしく蓋をするのにすごく苦労した
結局、何とか蓋はできましたが、壊れそう・・・
他のレビューでは言及されていないので個体差なのでしょうか?
後、つばの浅いヘルメットに付けようとすると頭部に当たります
悪い商品ではないので残念です
- 用途:
- 車の配線等
- 対象商品:
- 50620913
車の(ドラレコ、バックモニター、ETC等)配線の利用目的で購入。明るさは予想通り明るくて作業しやすかったです。帽子に取り付けるタイプなので、常に手元が明るくなるのも普通のライトを使うよりストレスがないです。単4電池3本使うので、帽子に取り付けて使うと若干重さが気になりますが、便利さから言えば十分です。納期が2か月程遅れ、忘れたころに到着したので星4つですが、商品は本当に勧めです