密着プライマー マルチ エアゾール型のレビュー

平均満足度 4.29 (417件のレビュー)
商品レビューを投稿する
密着プライマー マルチ エアゾール型 モノタロウ
塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧板・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。
417件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-06
用途:
トタン屋根のサビ穴を塞いだアルミテープの塗装前処理

トタン屋根塗装時のケレン作業で見つけた「サビ穴」を、下塗り後にアルミテープでふさぎました。
上塗り前にアルミテープに「密着プライマー」を吹き付け、下地処理をしました。
上塗り・仕上げ塗りの2回塗り重ねた後は、アルミテープを貼った場所もほとんど分からない上出来の仕上がりになりました。
効果も高く、コスパに優れていると思います。

2人が参考にしています
2026-02-19
用途:
あらゆるものの下地処理

当品のヘビーユーザーです
樹脂やゴムの塗装下地、接着剤や両面テープを寄せ付けない樹脂の初期下地・・・
等々、あらゆる所作に使用していますが、些少の効きの優劣はあるにせよ
ある意味万能剤として、少量ずつですが試しています
プロ用ではありませんが、コスパの良い万能剤です

1人が参考にしています
2025-12-14
用途:
鉄長板塗装
対象商品:
89872973

下地に塗れば塗膜が剥がれにくいとYouTubeで見たので、いつもは使わない密着プライマー買って下塗りしてみました。
白色ウレタン塗装塗り重ね4回 17時間乾燥させて朝方
塗膜硬くなってるのを見て取り付けしてる時、爪先が鉄長板の角に当たってしまい、スルっと塗膜部分剥がれしました。
真ん中の塗膜は爪先当たっても剥がれませんでした。
密着プライマーの塗り加減がしっかり効いてる所は塗膜の密着は強いと思いました。
密着プライマーは角から先に塗って、直ぐに乾くので塗り重ね2回はした方がいいと思いました。

1人が参考にしています
2026-03-28
用途:
塗装前の下地塗り

亜鉛メッキパイプの下塗りに使用しましたが
高価な他社製品と同等な感じです。

株式会社クールテックサガワ 様2025-11-26
用途:
塗装作業時の下塗り

たっぷりの容量でかなり広い面積に使えます。下地が金属の場合、上塗り塗料の種類によってはベタつくことがあった。薄塗りでよく乾かせば問題ないかもしれません。プラ(PP)への密着は良い。上塗りも問題なし。

1人が参考にしています
2025-10-01
用途:
車やバイクの整備に

有名なあの商品とどちらを買うか迷いましたが、板金屋の知人に聞いたところ良い商品だと聞いたのでこちらを買いました。
ひと手間増えますが剥がれてしまうよりずっといい。

2025-11-28
用途:
塗装の下地
対象商品:
89872973

塗装が密着するので作業しやすい、コストパフォーマンスに優れている商品です。

2025-07-10
用途:
オフロードバイクの外装塗装
対象商品:
89872973

オフロードバイクの外装は柔軟性がある樹脂なのに、これを下地に塗ると上塗り塗装の密着どが上がり剥げにくくなるのには驚きましたし上塗りのノリが良いです。

3人が参考にしています
2025-12-26
用途:
塗装の下地

性能的には満足しています。できれば原液の1L売りをしていただけると助かります、よろしくお願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。1Lタイプではないのですが、注文コード:89872982にて3.7Lタイプがございますので是非ご検討ください。

株式会社JR東日本運輸サービス 様2025-08-25
用途:
木製作業台の足部の塗装

作業者から使用感はよかった。今後も使用したいとの声があった。

1人が参考にしています
2025-10-13
用途:
バイクのメンテナンスに使用

エアーコンプレッサーを持ってないのでキャブ清掃や色んな場面で使用して重宝してます。

2025-03-07
用途:
車のワイパーアーム塗装
対象商品:
89872973

サビと塗装ハゲで汚くなったワイパーアームの塗装に使用。ペーパーで錆を落としながら足つけし、脱脂してからプライマーを塗った後、艶消し黒を3回塗りました。
かなり綺麗になった。

5人が参考にしています
2025-05-07
用途:
木工用
対象商品:
89872973

通常の木工用接着剤だと硬化に時間が必要ですが、これを使うと次のステップにすぐに進めるから良いですね。

1人が参考にしています
2025-04-25
用途:
自転車の塗装の下地

問題なく使えました。すぐ乾き、上塗りできます。安くて良いと思います。塗ってから日数がたっていない為に効果はまだわかりません。

2025-02-18
用途:
塗装の足付けに

いくらきっちり脱脂してから塗料を吹いてもペリッと塗料が剥がれる事はありますがコレを先に吹いておくことで耐久性が大きく変わってきます、私はスクーターのホイールに使いました。

4人が参考にしています
2025-03-17
用途:
しっかり塗装が出来て剥がれ無し

凄く値上げされたミッチャクロンの替わりに使用していましたが、乾くのに時間はかかりますが乾けば普通にしっかり塗装が出来て剥がれ無しです。問題ありません。
これも値上げされて残念ですね。

4人が参考にしています
2024-11-13
用途:
ポリプロピレンのケースに塗料が乗りました

ポリプロピレンのケースに
薄くスプレーして
乾かして
ラッカースプレーを
吹いたらちゃんと塗装できました
ただ、爪で強くひっかくとか
常にこすれるような
使い方ですと
塗装がはがれます。
今まで塗装できなかった部分に
塗料が乗る位の感じで使用すると
良いかと思います。

6人が参考にしています
2024-12-26
用途:
バイク
対象商品:
89872973

メーカー品よりやすいのでなくなったら購入しています。バイクのステッカー貼りや塗装など使用しています

2025-01-03
用途:
塗装時に
対象商品:
89872973

モノタロウ商品は節約出来るので助かります。更なる種類も増やしてほしい。

2024-12-19
用途:
金属塗装

某定番商品に比べお安いので試しに購入しました。使用感は変わりません。今後塗装の強度で差が出るか検証したいと思います。