耐熱手袋 アクティブアーマー 42-474のレビュー
JIS T 8116適合品です。5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。
【用途】オーブン皿の取り扱い射出成形品などの高温物の取り扱い高温物の取り扱い
アトリエブランシェキッチン 様2024-01-31
- 用途:
- 菓子製造時オーブンの出し入れ
- 対象商品:
- 52704314
薄手なのに熱くないことと袖丈が長くて安心です。
ちょっと大きくて指が遊んでしまい場合によっては使いにくいので
小さめがあると嬉しいです
2人が参考にしています
幸月堂菓子舗 様2023-07-18
- 用途:
- オーブンの出し入れ
- 対象商品:
- 52704323
菓子職人です。オーブンの出し入れの時に使用してます。
手袋の丈が長めなので半袖でも安心です。
3人が参考にしています
2021-05-18
- 用途:
- 焼いた鉄を掴む用
- 対象商品:
- 52704323
焼いて高熱になった鉄製品を移し替える際に使用しており、問題なく使えている。一瞬の使用なので、長く持ち続けられるかは不明である。
2021-08-14
- 用途:
- オーブン作業時
少し滑るので改善していただけると
あとは問題なく使用してます。
2020-04-12
- 用途:
- オーブンからの鉄板取り出し
- 対象商品:
- 52704314
例)塗装作業時、機械のメンテナンス時
オーブンからの鉄板取り出し
使用した感想
(25文字以上)必須
※商品についての感想、改善点を具体的に書いてください。
他店、他企業さまに関する情報の投稿はご遠慮ください。
届いたばかりは硬くてごわついたが何度か洗っているとほぐれて指のところも馴染んで曲がるようになった。これでようやく使える状態になった。なのでこれまで使用していた柔いオーブンミトンとは全く使用感が違い期待する。なので耐久性がどの程度かをこれから見ていきます。
2人が参考にしています
株式会社太陽塗装 様2020-04-08
- 用途:
- 塗装作業時
- 対象商品:
- 52704314
400℃の乾燥炉で使用
これがないと作業できません。
ありがとうございます。(^^)/
3人が参考にしています