丸ダイス メートルねじ用のレビュー

平均満足度 4.44 (79件のレビュー)
商品レビューを投稿する
丸ダイス メートルねじ用 モノタロウ
モノタロウ
569 / 税込 626
雄ねじ加工に便利です。 調整ねじによるサイズ調整が可能です。 【用途】雄ねじの製作
79件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-09
用途:
ねじ切り

特に精度を求められる工作ではありませんでしたが、
問題なく使用できました

2025-12-15
用途:
ネジ山修整
対象商品:
53489949

電工ペンチで切断したネジ山の修整に使用しました。噛みつき及び切削性も良くて使用感はとても満足です。

2026-02-18
用途:
加工

ヘタったネジ山の再生に使用しています。耐久性については分かりません。

2025-08-26
用途:
自転車修理
対象商品:
53490055

M10 ピッチ1.0という特殊な規格だが速やかに入手でき助かった。普通に使えた。

1人が参考にしています
2025-07-25
用途:
ステンレス304材の加工

ステンレススタッドボルト製作をダメ元で自作チャレンジしました。
元径φ16mmをφ12mm旋盤加工してこちらのダイスで手動ネジ切しました。
コンマ0.3mm程度マイナスで入り込みテーパーで切り出し始め・・出し入れ繰り返しながら見事に加工長35mm程度M12xp1.75加工成功しました。
切山も綺麗で思った以上の出来栄えにビックリしました。
今回2本加工に使用しました。
2本目は多少しんどかったかも・・
当然タッピングオイルを適時使用して行たり来たりで腕は筋トレ状態でした。
今回加工所に依頼したら16500円/本(M16-M12スタッド)でしたが元材SUS304半ボルトM16-L145=665円で製作できました。

2人が参考にしています
2025-10-21
用途:
バイクの整備に

手持ちのセットになかったので買い足ししました。
ねじ山修正の使用では問題なく使用できます。

2025-11-14
用途:
ねじ切り用
対象商品:
53489958

モノタロウの20mmダイスではあるが
モノタロウの20mm用のハンドルがないのはなんでなんだ?

2人が参考にしています
2025-10-01
用途:
自転車・バイク・車の整備に

手持ちのセットの中に入っていなかったので買い足ししました。
細いボルトはピッチが細かいのでないと困る。
価格も安くていい。

2026-03-12
用途:
治具手直し

緊急対応で購入、問題なく使用できました、有難うございました。

2025-05-14
用途:
ボルト山の修正に使用

ねじロック剤等の除去・ねじ山の修正に使用しています。ダイスに調整機構がついているので、必要以上に修正されることが無いのでとても良いです。固定タイプのダイスだと物によっては必要以上に切削されてボルトとナットの隙間が広がってしまうので、調整機構付きがベストですね。

3人が参考にしています
2025-07-14
用途:
ネジ作り

モノタロウブランドの商品ですが綺麗にネジが作れました。
なかなか良い商品です。

2025-04-10
用途:
潰れた山の回復に

ボルトの山をよく潰してしまうので、あまり検討もせずに購入しましたが、よく切れます。買ってよかったと思います。

1人が参考にしています
2026-02-05
用途:
丸棒の雄ネジ切り

この材質で、この価格、ねじ山も問題なく、満足しています。

平杉整骨院 様2025-04-22
用途:
ボルトのねじ切

ねじ切の使用感として普通に使えます。回り止めの窪み穴のセンターが出ておらず、ハンドルにしっかり固定できません。ネジ部の延長切削や、汚れをさらう位なら十分な性能です。

1人が参考にしています
2025-02-01
用途:
旋盤でSUS棒材への加工

旋盤でネジ加工しました。
過去に使用した、日本製品とほぼ同等の仕上がりで、出来ました。
次回も使います。

2人が参考にしています
2025-04-02
用途:
ボルト山修正
対象商品:
53490046

錆びたボルトが使えるようになりました、駄目かなーと思ったが復活しました。

田中自動車 様2025-01-17
用途:
ネジ切り
対象商品:
53490089

タイロッドなどによく使います
問題なく使用出来てます

1人が参考にしています
2024-11-14
用途:
ネジ切

十分ザクザク切れます。価格も安く助かります。切れが悪くなったらまた買います。

2024-11-03
用途:
オートバイのメンテナンス
対象商品:
53489985

国産メーカー品よりもはるかに安いですが、普通に使えます。
コストパフォーマンス抜群でとても助かります!

2024-06-27
用途:
自動車整備
対象商品:
53490046

手持ちの安物セット品のダイスが破損したため、補充として購入しました。
錆びたボルトの目立て兼クリーニングによく使うのですが、使用感も精度も実用充分です。
自動車整備では使用頻度が少ない工具ですので、安く実用に耐えるものが購入できて助かります。