バーコードリーダー CCD 離し読取グレード USB接続タイプのレビュー

平均満足度 4.15 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バーコードリーダー CCD 離し読取グレード USB接続タイプ モノタロウ
ロングレンジCCDタイプなので高い読取性能! 読取作業の効率UPに。 タッチ式とは異なり、離し読みが可能です。 様々な1次元バーコード(JANやCODE39など)読取可能。 【用途】店舗・オフィス・物流・倉庫・学校など幅広いシーンで活躍。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
みはし医院 様2026-01-16
用途:
医療事務の負担軽減の為
対象商品:
53828329

非常に安価で、使いやすいバーコードリーダーです。読み取り精度も良いですね。買い足しです。ただ問題点も存在します。
・起動時の音が大きすぎる(これとんでもなく大きく、パソコンの警告音と間違えたこともあります)
・設定マニュアルが良くありません。ホームページを御覧下さいとありますが、アドレスが書いて無くてQRコードです。もちろん、このリーダーでは読めません。パソコンにQRコード対応のバーコードリーダーが付いてないと読めないんです。たった一行で良いのですから
「こちらのURLまで」
「購入された商品のリンク先の設定HPを」
くらいは書いておくべきだと思います。
トータルで見て、コスパは最高な商品ですが、こういった理由で一つ星を落としました

1人が参考にしています
2025-11-10
用途:
現場での管理書の読み込み

黒色を購入させていただいたので、現場での鉄粉や機械油の汚れも目立たず、使用頻度も高いですが、バーコードの読み取りがしっかりできています。現場には各所にバーコードリーダーを置いていますので、買い替えのときにはリピートさせていただこうと思っています。

2025-07-23
用途:
商品コードの読み取り用

商品コードの読み取り用に購入。海外製のやつですと英文取説のためこちらの商品の日本語説明書は最高。

みはし医院 様2023-08-24
用途:
小型で使いやすいです
対象商品:
53828313

職場で使っていたバーコードリーダーが故障したので、すぐに送付できるとのこと、緊急で購入しました。CODE39対応で無いとASCIIコードが読めないのですが、安価な物ですが対応しています。今まで使っていた物よりも小型でヘッドが小さいのですが、少々長めの物でも、しっかり認識しています。スキャナースタンドが付属していませんが、自作の物があったので問題有りませんでした。あとは耐久度を見て行くことになりますが、現状では大満足です。一つ気を付けたいのは、簡単な説明書はついていますが、バーコードの設定をするコードは、ネットからマニュアルをダウンロードする必要があります。基本的には出荷状態で使う事が出来ますが、少々音がうるさいという時などには、必須となりますので、ダウンロードしてください。なお、マニュアルを画面に表示して、バーコードを読み取ることは出来ませんでした。またWindowsの機械によっては、最初は認識されないこともありますので、その時はPCを再起動してください。

1人が参考にしています
2024-12-21
用途:
会計書類の整理
対象商品:
53828329

14桁のCODE39の読み取りで、いままで使ってきた安価な機種は読みづらい事が多かったですが、この機種はとてもスムーズに読めるため追加購入します。
他のレビューにある、電源オフにて音量設定などが戻ってしまう現象は、「設定終了」コードを読ませた後、設定マニュアル1ページ目の「設定保存」コードを読ませていないからだと判明。ストレスが無くなりました。
ちなみに、原因が判明するまでは、分解してブザーにマスキングテープを貼って小さくしていました。これはこれで効果が大きいので、さらに本体で「低」設定にすると深夜でも気になりません。
また、「AutoSense」モードが自分には使いやすかったですが、部屋が暗いと反応してくれないので注意が必要です。

2022-01-07
用途:
バーコードの読み取りに
対象商品:
53828313

在庫部品の入出庫管理に使用しています。
商品ページに各設定用バーコードも記載されています。
安価ですが問題なく使用でき、今後も追加購入予定です。

2021-11-10
用途:
商品JANのスキャン
対象商品:
53828313

安価で読取に不満は無く使用出来ております。
変更した設定が電源OFFにより、飛んでしまう事が悲しい。

3人が参考にしています
2021-03-19
用途:
伝票処理時
対象商品:
53828329

とても軽いです。光が太いので読み込みしやすいです。

2021-02-02
用途:
レジ
対象商品:
53828313

安くてもしっかり働きます。
動作も問題なく、よいものです。

タナカ電気設備 様2024-03-27
用途:
発送用伝票のバーコードの読み取り
対象商品:
53828313

以前の機種では20-30㎝で読み取れたがこの機種は5㎝程度まで近づける必要があります。なれれば問題はないレベルです。
PCの再起動に伴い音量のセットが工場出荷時の値に戻りました。
たまたまなのか仕様なのかはまだ不明。

2022-05-26
用途:
税金等支払他
対象商品:
53828313

パソコンにつないでも全く反応しない。
返品するか?。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
返品・交換などをご希望の場合、サイトのお問い合わせからご連絡お願いできますと幸いです。

2020-09-11
用途:
製品情報の読み込み
対象商品:
53828329

メーカー品も並行して使用しているが、全然問題なく使用しています。
コスパOKです。

2020-12-16
用途:
発送発送伝票のバーコード入力に使用 ゆうパックプリントRのゆうパケット用用紙 ユ00582でOKでした。
対象商品:
53828313

今まで数個のバーコードリーダーを使用していましたがレーザータイプが良かろうと思って使っていましたが当方のバーコードの読み込みには不向きだったため今回モノタロウさんのバーコードリーダーを購入してみました。郵便局の配達ソフト ゆうパックプリントRでゆうパケットを送る場合当方 ゆうパケット用用紙 ユ00582を使用してインクジェットで印刷しますがこの用紙(インクがにじむ)とバーコードの間隔が狭いため LEDタイプレーザータイプどれも一回で読み込めず苛立ちが毎回起きていました。
しかしこのバーコードリーダーはさすが最近の機種の為一発で読み込むことが出来るようになりました。
しかし難点もあります。
まず設定説明書は付属されていなく自分でPDFをダウンロードしなければならない事・・・設定の度にPDFを開いて該当の部分の印刷しなければならず用紙の無駄になってしまいます。せめて設定書くらいは付属してほしいです。
また初期設定でほとんど行けますが動作音(ビープ音)が初期設定では「高」になっていてうるさいです。またここで低に設定してもPCの電源を入れる時「高」でビープ音が鳴るのも勘弁してほしいです。
数字を小文字で入力したい場合は Num Loclk設定をオンにすれば数字は小文字で入力されるようになります。
設定説明書と 電源投入時の動作音も変更できれば完璧でした私の使用環境では

5人が参考にしています