2輪用液別シールド型 MF(PLATINUM)バッテリー(電解液注入済タイプ)のレビュー

平均満足度 4.50 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
2輪用液別シールド型 MF(PLATINUM)バッテリー(電解液注入済タイプ) AQUA DREAM(アクアドリーム)
AQUA DREAM(アクアドリーム)
5,498 / 税込 6,048
アクアドリーム(AQUA DREAM)が販売するバイク用バッテリーは、日本大手企業に、高く評価され、現行モデルバイクにも純正採用されています。 また、同生産工場が製造している、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に、高い評価採用を成され、世界的に名前が通っております。 (品質強化を、徹底されているメーカー工場での生産商品となります) 液入充電済で安心の、メンテナンスフリーバッテリーです。 より長くお使い頂くため、長寿命と低自己放電率を考慮した設計となっています。 数多くの互換品番に対応しています。 【用途】バイク用バッテリー
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
エイチアンドワイ 様2025-10-29
用途:
ヤマハの除雪機に

過去にも購入していて、何度も補充電すれば5年間使えたので今回も購入しました。届いた時使える状態でエンジン一発始動です。

2025-03-19
用途:
バイク用

安価であるが、始動性は良好。まだ取り付けたばかりなので、どれだけ元気な状態が続くか楽しみにしています。

2025-06-08
用途:
2年半で劣化したGSユアサバッテリーから交換

到着して電圧測ると10,2v。セルも回らず、セルスター Dr.CHARGER充電器で充電も過放電で充電できず。
車用のバッテリーと繋いで5時間放置、やっと電圧上がり充電できるようになりました。
新品でも1週間使えるのか不安なバッテリー。ハズレを引いたようです。

2024-06-19
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
54051918

ホンダズーマーのバッテリー交換に使用しました。
同規格の他メーカーの物に比べて安価でしたが、普通に使えてますので、コスパが良いです。
後は耐久性がどうかは、これからです。

2024-09-18
用途:
スクーターのバッテリー交換
対象商品:
54051909

値段も手頃で、自宅にすぐ届いたので大変助かります。

若菜産業 様2023-11-10
用途:
機器のメンテナンス
対象商品:
54051918

商品無事届きました。ありがとうございました。また機会がありましたら宜しくお願い致します。

2022-02-02
用途:
バイクのメンテナンス用
対象商品:
54051927

取り付けは同サイズなので
交換はスムーズに行えました。
ツーリングでの使用感は良いと思います。
寒い時の始動性には 問題ありません。

エイチアンドワイ 様2022-04-01
用途:
ヤマハの除雪機に
対象商品:
54051909

本来装着のBTよりも小さいが十分使える。補充電しながら2年使っています。

2022-11-10
用途:
バイクにのるとき
対象商品:
54051909

使用していて特に問題はありません 値段も安くていいバッテリーです

2021-05-07
用途:
古いものと交換
対象商品:
54051884

思ったより早く送っていただきました、早速交換しました、快調です!

2020-10-30
用途:
バッテリー交換
対象商品:
54051893

20年ほど乗っていなかった原付の始動に購入しました。
国内ブランド品だと6千円くらいなので、
動くかわからないのにちょっと高いと思った時に
良さそうだったので購入。
普通に快適に使えてます。バッテリー上がらないように注意していきたいと思います

2020-09-23
用途:
バイクバッテリー交換
対象商品:
54051893

サイズもぴったり、充電済みなので取り付けるだけ。問題なく使用できました。
後は健全度がどれだけ持つかです。

1人が参考にしています
2020-11-19
用途:
バッテリー交換
対象商品:
54051909

ホンダグロムに使用、特に問題なし。純正と同じように耐久性(4年/4万km使えた)があればよいが…

2020-11-16
用途:
バイクのバッテリー交換
対象商品:
54051884

コストパフォーマンスに優れています次回も注文したいと思います。