スパイラルタップのレビュー

平均満足度 4.48 (33件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スパイラルタップ モノタロウ
モノタロウ
389 / 税込 428
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 【用途】低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。
33件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-18
用途:
pcxフロントサスの受け部分
対象商品:
54658635

サスペンションの受け部分のネジにゴミが入ったのか、ボルトがなかなか入っていかないため、ボルトのネジ山をなめてしまいました。
穴のネジ山を綺麗にするため使用しましたが、タップもなかなか入っていかず、タップが折れることを防ぐため途中で断熱しました。
ドリルで穴を切ってから、再度挑戦します。
折れるまで使っていませんが、強度があり使いやすいです。

株式会社エステー工業 様2025-04-30
用途:
機械加工時

このスパイラルタップはとても切れるのでタップ加工が楽にできました。

1人が参考にしています
TomSolar 様2025-04-08
用途:
ビスの頭を飛ばすため

ビスの頭を飛ばすことはできなかったので
エンドミルのような使い方をしてます。

2024-11-25
用途:
部品へのタップ加工に使用

スパイラルタップは、切子が上に出るので使いやすいです。切れ味など普通で良好です。

2人が参考にしています
2024-10-04
用途:
電気工事
対象商品:
54658608

ブレーカーの端子ネジに斜めにビスを当てて潰れたメネジの修正に使用、特に不具合はありません。新規のネジきりでもなく相手も柔らかい素材からかもしれません。
ネジをきる山が先端しか付いてない初めてみる形状です、これで十分事は足りますが、折れたとき削り直して根元側を再使用する自分の場合、出来ないのが残念です。

1人が参考にしています
2024-03-14
用途:
メンテからDIY

メッチャ優秀!サクサク切れて昔買ったセットを入れ替えようと決めました。スパイラルなので切り進めれるのも快適作業と時短になりました。

株式会社ケーイーシー 様2025-03-27
用途:
機械のメンテナンスに使用

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

2023-05-06
用途:
バイクのダストメッシュの固定穴に

初めてスパイラルタップをつかいましたが、3㎜と細いビス用でしたが 切り始めもぐらつかないでまっすぐ切り出せました♪ キリコの噛み込みもなくスムーズに作業できました。

2人が参考にしています
2023-06-03
用途:
ねじ切り
対象商品:
54658617

キリコを吐き出してくれるので作業性が良いです。
刃の耐久性はまだわかりませんが専門業者ではなくたまに使う程度なので安価で助かります。

1人が参考にしています
本田あつし事務所 様2023-07-31
用途:
自動車整備
対象商品:
54658644

ナットを再利用する際に使用しました。スパイラルのほうがキレイに仕上がります!良き商品です

2023-04-23
用途:
ステンレス3㎜のタップで使いました。
対象商品:
54658608

手で回してタップをあけましたが、問題なく使えました。思いのほか、タップ部分が短いですが、タップをつけるのは問題ありません。逆にキリコをまき込む可能性が少なくていいかもしれません。
ですが、時々、奥まで行き過ぎで逆回転でうまく戻せなくなり、根元を外してとることが何度かありました。

3人が参考にしています
2023-02-18
用途:
ネジ切り
対象商品:
54658644

すごく良く切れて助かった! 
以前使ってた物でハンドル2本折れてしまったので今回ハンドルとタップを買いました。

1人が参考にしています
2023-01-25
用途:
ネジ山を切るの使用します。
対象商品:
54658599

スパイラルタップなので切れ味が通常タイプと違うと思います、ただ、モルタルや砂を絡めてしまうと、すぐに切れ味が悪くなります。
その為、値段がリーズナブルなのが助かります。

1人が参考にしています
2022-11-21
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
54658608

止まり穴のネジ山修正に使用しましたが、使用頻度が少ない為リーズナブルなこちらの商品を購入しました。問題無く使用できます。

1人が参考にしています
2023-02-08
用途:
傷んだネジ山の掃除
対象商品:
54658617

切れ味も良く、安価でとても使いやすいです
他のサイズも揃えます

2022-07-16
用途:
JIGの加工に使用
対象商品:
54658617

今まではストレートのタップを使っていましたが、アルミやSS400などの柔らかい材料の止まり穴加工が多いので選定してみました。ストレートのタップよりも切り屑の排出は良いようで、切り屑の掃除のためのタップの抜き取りの回数が少なくできました。

2人が参考にしています
株式会社ヒートテクノ 様2023-07-19
用途:
金属加工
対象商品:
54658599

メーカー品と遜色なく、
安価に購入出来て
大満足です。

2022-08-16
用途:
機械の修理に使用
対象商品:
54658608

止まり穴のネジ山修整に使用しました。使い勝手が良くてリーズナブルなので、他のサイズも購入したい商品です。

1人が参考にしています
2025-05-11
用途:
整備時

ボルト回してて抵抗を感じたら一応タップかけてます。
モノタロウのタップは安いけど凄くよく切れます
多分有名なメーカーが作ってるんだと思います。

1人が参考にしています
2022-02-06
用途:
メンテナンス作業で使用
対象商品:
54658635

ネジ穴の簡易修正に活躍。
新規でのネジ切には使用していないが悪くなったネジ穴の修正に
活躍しています。切れ味も悪くなく使いやすい普通のタップ。

2人が参考にしています