ハーネスクリップ 10個入のレビュー

平均満足度 4.64 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ハーネスクリップ 10個入 モノタロウ
モノタロウ
309 / 税込 340
クリップ式なので簡単に取り付けが可能です。 【用途】ハーネスなどのクリップに。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-11-22
用途:
車の配管・配線の整理に
対象商品:
54671463

車のクラッチの配管固定、配線を整理する為に購入しました。配管の取り回しが悪く、使用出来なかったので、今後、配管を作り直す時にこちらを使用出来るように、取り回しをしたいと思います。

2025-01-18
用途:
CVケーブル固定
対象商品:
54671497

CVケーブルの固定に使用する予定です。ちょっと太いですがテープを巻いて固定しようと思います。

RS KURIYAMA 様2024-10-07
用途:
オルタネーターのケーブルを固定
対象商品:
54671506

オルタの配線をコルゲートチューブ15Φに通して、このPクリップで上手く固定できました。
クランクプーリやファンベルトに近い所を通さなくてはならなかったため、固定が必要だったため、とてもたすかりました。
安心感だけでなく、見た目のスッキリ感もあり、スマートに出来上がりました。

2024-07-03
用途:
バイクパイプフレームにカウル固定
対象商品:
54671549

お手ごろ価格。ステンレス製で価格据え置きなら尚良し。

2023-12-21
用途:
原付へ補助ライトの取り付け金具として使用
対象商品:
54671488

原付のミラー支柱(直径10mm)へLED補助ライトを取り付けるのに、内径10mmのタイプを購入しました。
そのままでは少し緩いので、支柱へ塩ビテープを巻いて調整しました。
素材はそれなりに強度があり、小型のLED補助ライト程度の重さでは、全く問題なく固定できました。

有限会社アスコ通信特機 様2023-08-20
用途:
ケーブルの固定
対象商品:
54671497

同軸ケーブル10D2Vを天井裏などに固定するのに使いました。
いつもはビニールなどのサドルを使ってましたがどうしても緩んでしまいます。
これは10D2Vにピッタリでビニールの被覆が付いていてケーブルの保護にもなるし又滑らないのでしっかりと固定出来ました。

2人が参考にしています
2023-07-31
用途:
パイプの固定
対象商品:
54671488

いわゆる俗称であるコーチングのダレが大きいが、結構分厚く付いているのでホールド感は良い。実用上問題ないので安価で良いと思う。

1人が参考にしています
2023-01-04
用途:
車両整備時
対象商品:
54671479

モノタロウブランド品は本当に造りが良くなっていると最近良く感じます
消耗品なので安く入手出来て助かります

2人が参考にしています
株式会社セイカンエンジ 様2023-01-20
用途:
壁にテープライトを這わす
対象商品:
54671515

サイズが色々あって素晴らしいです。
コスパも良く物もしっかりしておりました。
雨風が当たるところですので耐久性はまだわかりませんが
持ってくれればよいですが。

1人が参考にしています
2022-04-28
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
54671479

車高調のブレーキホースとアンチロックブレーキシステムホースの、固定に使用しました。社外品の車高調に、交換するとホースを留める場所がないため、こちらを利用して固定しました。今まではタイラップで固定しておりましたが、安心感が違います。車検も場所によってはタイラップ留めは認められないようですし。価格も安いのでサビたら即交換で行きます。

2021-08-27
用途:
エアホースの取り回し
対象商品:
54671488

エアコンプレッサを購入し、手元とエアコンプレッサの間を壁や天井を介して接続することにしたものの、ホースの固定をどうするかを考えていたところでハーネスクリップを見つけて、購入を決めました。
エアホースの配管がすっきりして満足でです。

2022-01-12
用途:
配線固定用
対象商品:
54671524

他商品と変わりなく使うことはできますが、樹脂塗装の斑が目立ちます。

大嶋クリップ 様2021-11-15
用途:
パイプ等
対象商品:
54671506

今まで単品購入していたが、取付金具としても使えたので10個入りまとめ買いをすることにした。

KOYO住建 様2020-11-07
用途:
バイクの整備
対象商品:
54671454

思ったよりも頑丈なつくりで、値段の割には納得しています。