国産車用ブレーキパッドのレビュー
- 用途:
- 自家用車の整備
- 対象商品:
- 53513819
ド初期のランクル70に使用。適合を問い合わせたところ、自分の車には適合しないとの返事を頂いたが、他社の汎用品の適合と照らし合わせて自己判断で注文。結果、全く同じ形状で、使用可能でした。もっとも安価な製品だったので、助かりました。
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 53511527
c26セレナに使用、左前だけ残量警告プレートが付いてなかった(純正にはあった)がそのまま組み付けた。
リア用はパッド背面に出っ張りがあり純正に付いていたシムがつけられなかったがこれもそのまま組み付けた。
まだ交換後2日で慣らし中のつもりだがだが鳴きもなく効きもスムーズです
- 用途:
- 交換
以前に安いのを使ってみたら効きが悪かったような。。。今回のはどうだろう?あたりがつけば良くなるかな?
- 用途:
- NV350フロントブレーキパット交換
- 対象商品:
- 53511317
ブレーキダストが少し多めですが鳴かない!
他社製品で鳴きに悩まされたので、またリピートします
安いしね
- 用途:
- ブレーキパッド交換
- 対象商品:
- 53511457
ブレーキパッドの性能自体はごく普通、純正品と変わりないかと思います。
ただ値段が純正品と比べるとかなり安いので、高性能な物を求めていなければお得だと思います。
- 用途:
- 車両のメンテナンスに
- 対象商品:
- 53512683
日産ラフェスタ ハイウェイスターに使用しました。マツダプレマシーのOEM車両です。
安くてブレーキの鳴きもダストの量も少ないので、安心して使えると思います。
- 用途:
- 自動車メンテナンス
- 対象商品:
- 53511107
15万km走行した車のブレーキディスクと同時に交換しました。確り円周方向に面取りされておりブレーキ鳴きは無くスムースにブレーキングできます。初期性能は純正部品と遜色無いと思います。私のような古い自動車ファンにはBOSCHの部品が純正品より安いのは驚きです。純正品と同じ価格でも積極的に選びたいブランドです。
- 用途:
- メンテナンス時
- 対象商品:
- 53511283
純正パットを長いこと使用していないので正しく比較は出来ませんがブレーキ滓は同等か少なめで、効きは同等です。メーカー製としては価格が安いためリピートありです。
- 用途:
- 消耗品交換
- 対象商品:
- 53513889
H25年式ZC-72S用に購入。パッドの形状(耳の形)を確認しないと色々な物が適用品としてヒットするので注意が必要。
純正品と比較して初期制動は若干まろやかですが効き自体は遜色無く、ダストも少ないと思います。シムは付属品を使用しグリスは塗らず面取りもしていませんが、鳴き無し。パッドに警告爪がリベットどめされていて、固定羽根と干渉するので切り取りました。対フェード性能は未確認ですが、サーキット走行でもしない限り無問題と思います。この値段で購入できるのは有り難いです。
- 用途:
- 車のメンテナンス
- 対象商品:
- 53511098
BOSCHブレーキパッドがとてもリーズナブルに購入出来て働く車に採用しているが使用感は十分その性能を発揮しているのが感じられ信頼性が高い。