RX220 ルーターのレビュー
NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP570」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。
半田電機 様2023-08-04
- 用途:
- 汚水処理施設の遠隔監視
- 対象商品:
- 57830728
汚水処理施設の遠隔監視を24時間行っていますが問題なく動作しています。SIMはdocomo系のものを使っています。本体ではなく回線の問題ですが時間帯によっては速度が遅くなったりします。
2人が参考にしています
株式会社エスコート 様2023-03-30
- 用途:
- 遠隔監視
- 対象商品:
- 57830737
駐車場機器遠隔装置に使用しており、本製品ルーターが最適と判断しています。
通信速度は速く映像確認、通信操作に適していると判断しています。
3人が参考にしています
ミヤデン株式会社 様2021-10-18
- 用途:
- 設備遠隔監視用
- 対象商品:
- 57830737
遠隔監視用に屋外のプラボックスに収納し外部アンテナを取付て使っています。屋外で日中日光が当たる場所でしようしていましたが、本体もかなり温度上昇しましたが、故障することなくこの夏を乗り切りました。docomo、auの両方のSIMに対応しているため、設置場所により使い分けしています。
2人が参考にしています