ロッドエンド 無給油 おねじ 右ねじタイプのレビュー
- 用途:
- バイクカスタムに
今回 バイク用カスタムにて購入いたしました。
リアブレーキキャリパーのトルクロッドの部分に使用しましたので、
無給油タイプをチョイス!
耐久性や、防錆などは、問題なく使用できています。
何よりリーズナブルです。
- 用途:
- 自動車整備
ホンダフィットのヘッドライトのオートレベライザーのピロリンクが破損したので、リンクボール BL型と組み合わせてリンクを製作しました。値段も手ごろ(約\1,000)でありがたいです。そんなに力がかかる場所ではないので耐久性が未知数ですが、★5つで。
- 用途:
- シフトチェンジリンケージ用
シフトリンケージのガタが酷くなってきたのでシャフトと共に交換しました。その際に給油式かどうか迷いましたが、へたったらまた交換しようと思い安い方にしました。使ってみると精度も高くしっかりした造りでこの値段。満足です。
- 用途:
- スーパーカブja10の作業
- 対象商品:
- 60868518
スーパーカブを正チェンジにするリンク制作で使用しました。
あまりネジが露出してる状態で使うと曲がります。
ロッド長を適正にして、ネジ部が5ミリ以下で使っていますが、問題なく使えています。
- 用途:
- 自動車部品への流用
- 対象商品:
- 60868536
自動車の足回りに流用するために購入しました。
値段は他の同等品に比べかなりお手頃ですが値段相応の精度の悪さを感じます。
同じ商品を複数個買いましたがネジ山の切ってある長さが異なりました。
精度の重要な箇所へは使用できないかと思います。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 農機具等の改善
- 対象商品:
- 60868579
モノタロウ ロッドエンド 無給油 おねじ 右ねじタイプ M18x1.5を購入
ボール部の回転がゆるく感じる ガタが有るわけでは無いが精密・耐久性が気になる所の使用ではメイカー物を選んだ方が良いかも? しかしコスパは良い きっと1サイズ上でカラーで調整出来れば問題は無いと思い購入しました 見た目は問題ないと思う
- 用途:
- 車輌足周り
- 対象商品:
- 60868579
今回 購入したロッドエンドのボールが とても緩く 縦横方向 共に 音が鳴る位 ガタが有ました。今まででは考えられない程(代替え品も同様でした)の 品でした。改善を切に願います。
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
- 用途:
- 自動車に
ピロボールは緩いので自動車のアーム等の荷重がかかる場所には適していないと思います。
荷重のかからない場所への利用がおすすめです。
- 用途:
- バイクの自作バックステップのリンクに使用
- 対象商品:
- 60868518
同メーカーのめねじ品とセットでリンクに使用。価格は安いがピロボール部分のガタつきもなく作動に問題なし。摩耗等が発生しても安いので定期交換部品と考えられる。ネジピッチの記載は追加してくれた方が安心して購入できると思う。
- 用途:
- スタビライザーリンクの製作
- 対象商品:
- 60868536
スタビライザーリンクの製作に利用。めねじタイプとセットで購入。安価ですが、問題なし。あとは、耐久性がどれぐらいあるか。
- 用途:
- トラクタートップリンク作成
- 対象商品:
- 60868579
トラクタートップリンクを自作しました。
ナットがM18の細目ネジで近所のホームセンターには無く、ナットもモノタロウさんで購入し、パイプに溶接して作りました。
お安く出来て満足してします。
- 用途:
- 自動車の修理
注文後、即発送していただき助かりました。
この価格ならありがたいです。
- 用途:
- 車のアームの補習部品として
- 対象商品:
- 60868563
寸法的には悪くないですが、ピロ部分が中古かと思うくらいに緩いです。
元々付いていた中古のほうが硬いです。
おもちゃとしては使えそうですが、実用的ではありません。