切断砥石 51782のレビュー

平均満足度 4.75 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
切断砥石 51782 3M(スリーエム)
3M(スリーエム)
1,698 / 税込 1,868
入り込みが良く、ブレにくいので切り口がキレイに仕上がります 軽い力でも作業が可能なので、負荷が軽減し安心して作業できます 【用途】一般鋼、ステンレス鋼等の切断に。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ショーサン株式会社 様2025-09-15
用途:
金属の切断

とにかく切れる、ホームセンターによくあるものより倍のスピードで切れる感じ

2024-05-31
用途:
金属切断
対象商品:
63998288

いろいろの砥石を使ったけれど、これを知ってからは定番。

2023-05-10
用途:
鉄板の切断に使用。
対象商品:
63998288

サンダーにて鉄板を切断する時に使用しています。砥石の摩耗が少なく 切断に力をかけなくともしっかりと保持していればきれいに切断できます。気に入ってます。

2022-02-12
用途:
鉄材、ステンレス材の切断
対象商品:
65476907

お試しということで購入しました。
普段はステンレス材を切断することが多いので、今回はこちらの商品をステンレス小物に使用しました。
ステンレス材の切断は普段は1mm厚のステンレス用を使用してますが、こちらは1.3mm厚です。
結果から申しますと、1mm厚のものと同様に切れました。
ステンレスの平板で何もないところ(←端からではなく平らな部分)から削るように切断すると、切断箇所に熱が入ってきて進みづらくなるのですが、こちらの商品はいつも通りに切断できました。
今回は少しだけの使用で耐久性はわかりません。
因みに、普段使用の1mm厚のものは良く切れる代わりに減りが早いです。M16のステンレスボトルの切断だと6本前後で交換です(切り方にもよります)。
機会があればまたレビュー追記します。

2022-01-24
用途:
鉄板の切断加工に
対象商品:
65476907

お試し品という事で購入してみましたが確かに使い始めの切断力は強く、軽い力でどんどん切断できます。しかし、良く切れるのは前半だけで残量7割あたりから明らかに切れが悪くなり砥石ばかり削れていくような感じでした。日頃は某ホームセンターの10枚セットの安い物や金の…シリーズを愛用していますが、前半の切断力を除いてはこれらの物の方がトータルでは優れていると感じました。ちなみにいずれも1㎜厚の同じ鉄板で比較した評価になります。

共栄工務店 様2022-01-28
用途:
切断作業
対象商品:
65476907

口コミにあったので、試しに買ってみました。確かに食い込みがよくスッと入ります。流石、 3Mですね、あとは値段ですね。

1人が参考にしています
スーパーヘアー 切りっT 様2022-02-03
用途:
金属の切断
対象商品:
65476907

モノタロウでの先着特売になってたので購入してみました。
今まで3Mは使ったことが無いので楽しみです。
結果によっては高価でも再購入かもしれません。

2022-02-03
用途:
解体作業
対象商品:
65476907

実家の物置の片づけで出た廃材の解体に使用しました。お試しで購入してみましたが、壊れた高枝切り鋏など普通にカットできました。

2021-11-02
用途:
鉄鋼の切断用として
対象商品:
65476907

お試しで売っていたので、購入試しに使用したが、楽に切断でき切れも良い価格も安いので今後の検討商品として考えます。

2021-09-21
用途:
切れ味が凄い
対象商品:
65476907

こいつは驚きました。切れ味が驚きで
グラインダーの重さだけで軽々と切れます。
今まで経験した事の無い感覚に驚きました。
これからの愛用品になりそうです、。

2022-02-03
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
65476907

まだ、使用していませんが同じものなので問題ないと思います。

2021-05-11
用途:
金属部品の加工
対象商品:
63998288

切れ味が良く、発熱も抑えられるので愛用しています。

1人が参考にしています