充電式草刈機(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah スマートシリーズのレビュー
チップソーと樹脂刃が両方使える2WAY草刈機
業界最軽量クラス1.8kg
背丈に合わせて使える伸縮パイプ仕様 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
【用途】家周りの草刈に
2024-10-31
- 用途:
- 草刈り
取り付け方法は簡単でした。ハンドルを握りながら動かすのが、女性には少し重く慣れないと筋肉痛になります。安全性を考えると仕方ないと、ベテランの方に言われましたが・・・
2024-07-20
- 用途:
- 庭や畑の草刈り時
- 対象商品:
- 62745848
小型、軽量で取り扱いが容易で、とても使いやすいですが、スイッチ オン時の安全ボタン(親指で押す赤いボタン)が小さく、長く押していると親指が痛くなるのでボタンをもう少し大きくしてほしい。ショルダーベルトは標準で付けてほしい。草刈り量を増やす為、チップソーの径(現在160ミリ)をもう少し大きくしてほしい。作業時間を長くする為、バッテリーの容量を今のPA-380(2.5Ah)より長持ちするタイプの開発を期待します。
2022-09-13
- 用途:
- 敷地内の草刈り
- 対象商品:
- 62745848
手軽に空き時間に草刈りできるよう充電式草刈機を購入しました。軽量なので、女性でも気安くできます。やってるとついついもうちょっと、もうちょっと・・・と欲が出て、草刈り面積が広く、所要時間が長くなってしまいます。予備のバッテリーを1台準備しておかれると満足できます。
1人が参考にしています
人生の楽園 小豆島の駅 様2022-05-31
- 用途:
- 畑と崖の草刈り
- 対象商品:
- 62745848
組み立てるとき、動画があればスムーズにセットで来たと思います。ワッシャ違うところにつけて使用したらねじが外れました。ブレードで最初やってみましたが、草が噛むことが多いので、チップソーに変えて作業しました。今はチップソーばかりで作業しています。時間も1時間ほど使えます。今は暑いので、時間的にも丁度良いと思います。充電時間も20分ほどでできるし、重宝しています。軽いし、買ってよかったと思います。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。参考にさせていただきます。