スパークプラグレンチ マグネチック 12角のレビュー

平均満足度 4.66 (35件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スパークプラグレンチ マグネチック 12角 モノタロウ
マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。 【用途】スパークプラグの着脱に
35件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-05
用途:
プラグ交換

普通に使いやすいですが、磁石部分に割れた金属部分がくっついた時に外せなくなってしまった事が唯一不満点です。
磁石がくっつかなくなるわけではなかったのですが、磁石部分が少し手前に動くようであれば外しやすかったのかな、と思いました。

2026-01-29
用途:
キャブレター式の旧車
対象商品:
64993417

車載工具として、常備用に。磁石の強さも丁度よい。十分な品質です

2025-12-06
用途:
na6ceのプラグ交換に使用しました。
対象商品:
64993399

磁気も強く簡単に交換てまきました。ゴムのやつより使い勝手がかなり良い。

2025-11-18
用途:
自家用車整備

12角である必要はあまり無いですが、問題なく使用できました
磁力もちゃんとしていて、緩めたプラグをちゃんと引き上げられます

2025-08-13
用途:
バイクのプラグ交換等
対象商品:
64993408

マグネットがしっかりプラグをホールドしてくれて使いやすい。14mmと16mmのように薄口タイプがあれば完璧。

2025-05-06
用途:
スパークプラグの交換

頻繁には使いませんが、磁石があって便利です。また、ソケットレンチの差し込み9.5mm_エクステンションが使えます。

2025-04-06
用途:
バイクのメンテナンス時

リード125(JF45)のプラグ交換時に使用しました。プラグ付近のスペースが非常に狭く手持ちのプラグレンチでは、プラグが外せずに困っていましたがマグネット付きのためプラグに挿入した後も、グラつきがなくスムーズに外すことができました。

2025-06-25
用途:
バイクメンテ
対象商品:
64993408

ST250用に仕入れる。手持ちで 16mmが無かった為。
マグネット埋め込みなので安いし良いかなと。

2025-04-03
用途:
スパークプラグ交換に使用
対象商品:
64993399

マグネットがしっかり効いていて使いやすかったです
また使います

コスモソリューション 様2024-11-10
用途:
整備
対象商品:
64993399

普通のプラグレンチです。マグネット式なので作業性が良いです。

2人が参考にしています
旭高珠算塾 様2024-06-28
用途:
バイクのメンテナンス用
対象商品:
64993408

今まで車載工具にて締め付け角度で管理してましたがトルクレンチを多用する様になり購入に至りました、規定トルクでまし締めすると結構回ったので驚きました、マグネットの感じも丁度よいです。

有限会社なかの 様2024-06-21
用途:
自動車・バイクメンテナンス
対象商品:
64993408

マグネットタイプのプラグレンチは使い勝手が良くモノタロウで購入すると購入価格安くて良い商品が購入できます。

2024-04-02
用途:
バイクプラグ交換用
対象商品:
64993399

作り込みがしっかりとしており磁石もいい感じに効いてますね
プラグ交換が大変楽になりました
お安く変えて良かったです

2023-11-13
用途:
通常使用で
対象商品:
64993399

ディープソケットとしても使用しています プラグ使用では磁石つきはよろしいですね 古いのは落としても平気ですが、新品はそういかないので 安心です。

2023-11-12
用途:
素人のプラグ脱着作業
対象商品:
64993417

今まで使用していたの一流メーカーのものと使い心地は殆ど変わりません。旧車なので車載にしています。安くてありがたいです。

2023-10-26
用途:
ベンツのプラグ交換作業
対象商品:
64993399

6角ではなく12角のためプラグにフィットさせやすく、マグネットでプラグをしっかりと保持できてとても作業性に優れており、しかも他社製品よりも安価なためとても満足しております。

2024-01-01
用途:
軽自動車のプラグ交換
対象商品:
64993399

磁石の効きも丁度良く、効率良く問題無しで作業できました。

2023-12-02
用途:
ゴムからマグネットが便利
対象商品:
64993399

プラグ交換時にゴムタイプを使用していましたが、マグネットタイプが快適です。

2023-01-31
用途:
車のプラグ交換
対象商品:
64993417

マグネットが強力なのでプラグを落とす心配がありません。
値段も安くコスパが良いです。

加藤商会 様2022-11-20
用途:
除雪機の整備
対象商品:
64993417

今までかなりの工具と出会ってきましたが、マグネット付きのプラグレンチの中で最も磁力が強いと思います。強すぎるくらいです。

1人が参考にしています