面直し用ダイヤモンド砥石のレビュー

平均満足度 4.14 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
面直し用ダイヤモンド砥石 SK11
SK11
3,998 / 税込 4,398
へこんだ砥石の面直しに最適なダイヤモンド砥石です。軽量で平面精度の高い人工大理石をベースにすることで、作業負担を減らしながら、精度を高めた面直し作業が行えます。一般砥石に比べ、摩耗に強く、研削面の修正が不要です。研削力の高いダイヤモンド砥石のため、作業スピードを速めることができます。 【用途】刃物を研いだ後の、へこんだ砥石の平面だし作業。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-12
用途:
砥石の面直し

平坦度に難ありのため、この評価になります。
人工大理石ベースということで、平面を期待していましたが、ダイヤ面が上に凸状になっています。横から見たらわずかですが、目視でベースが反っていることが分かります。裏返し置いて上下端を押すと、明らかに端が浮くことが分かり、裏面の中央部の隙間が0.13から0.15㎜程度になっていました。
所有している他社の荒砥のような面直し砥石の方がより平面が出ています。
砥石の平坦度をあまり要求しない洋包丁などの刃物には、この砥石の修正でまったく問題はないかと思いますが、残念でした。

2人が参考にしています
2024-07-01
用途:
砥石の面修正
対象商品:
65152947

ほかの面修正砥石よりも大きいサイズであることを第一の理由として、この商品にしました。大きいので、期待した通り、前後に動かすストロークに余裕ができ、安定した修正作業ができました。価格は高いのですが、作業時間の短さを考慮すれば、よい選択だったと思っています。

1人が参考にしています
2023-04-16
用途:
我が家に昔からあった段差が大きくなりすぎた砥石の修正
対象商品:
65152947

20mm以上の段差の為、サンダーにコンクリート修正カッター
を取り付け、大まかな段差をなくし本品の修正と石で平面化した。
バッチリでした。

2022-11-11
用途:
アルミの面研磨
対象商品:
65152947

平面が綺麗に出ています。
安い金属製の物を使用していましたが大きな物の平面を出すときには歪みが大きくて使えませんでした。
こちらは問題無く使えます。
金属製の物よりかなり軽いのも良いです。
価格も安く満足です。

2人が参考にしています
創作家具工房 木工みんぐ 様2022-01-05
用途:
砥石の面直し
対象商品:
65152956

シャプトンの砥石の面直しに使っています。良くおろしてくれるので助かります。コストパフォーマンスの良い道具ですね。

3人が参考にしています
2025-04-03
用途:
包丁研ぎやノミ、カンナの刃研ぎ
対象商品:
65152956

鉄の包丁などを研いだあと、綺麗に清掃したつもりでも、後日サビが出て、表面が赤茶色になっていました。使用後のメンテナンスが難しそうです。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。
今後の品質対応に努めて参ります。

2022-02-13
用途:
砥石の面直し
対象商品:
65152956

ダイヤブロックが削れなくなってきたので購入しました。良く削れますが、説明に書かれている様にあまり力を入れない方が良いでしょう。