ソーラー式鳥獣びっくりガードのレビュー
超音波と光で鳥・動物をよせつけ軽減します。電池不要のソーラータイプです(雨の日が続く場合はUSBケーブルで充電可能です)。防滴構造で雨天使用が可能です。強力点滅のLEDライトで害鳥(害獣)を威嚇し、3つの異なる周波数で幅広い効果を発揮します。動物に合わせて5つのモードに切り替えできます。コントロールノブの調整でモーションセンサーの感度と距離を調整することが可能です。
【用途】鳥・動物を傷つけずに追い払う。
2025-05-27
- 用途:
- 猫の敷地内侵入防止
猫の立ち寄りが無くなったようで庭が荒らされ無くなりました。
2025-06-24
- 用途:
- ゴイサギの撃退
サギの糞害で大変困って2台購入。鳥類の③で感知レベルはMaxでそれぞれ設置するも全く効果なしで毎日糞の掃除しています。
2024-11-12
- 用途:
- 倉庫への鳩避け
鳩の侵入防止の為に購入しましたが効果はありませんでした。
普通に真横を通過していきます。
他の鳥獣には効果があるのかもしれません。
有限会社エスケイ 様2023-10-26
- 用途:
- カラス退治に
- 対象商品:
- 65386677
屋根の上にカラスが居座り糞が酷かったのでびっくりガードを設置しましたら
カラスや他の鳥も寄り付かなくなり糞被害も無くなりました。
4人が参考にしています
2023-10-30
- 用途:
- 使用してみないと
- 対象商品:
- 65386677
数年前に先に購入した商品と少し違うので機能が良いのか良く解りませんが、いざ使用しようと思うと鳥獣が来なく成りました、多分寒く成ったからだと思います、暖かく成れば使用出来ると思います。
2023-06-07
- 用途:
- コウモリのガード用として購入しました。ダメでした。
- 対象商品:
- 65386677
コウモリの駆除用に購入しましたが,このタイプはコウモリには効果ない様でした。
猫と鳥用に使用します。まだ使用して3日目ですので効果は判りません,1ヶ月位様子
みてまた投稿します。コウモリ用に使用できるタイプを探します。ミスしました。
1人が参考にしています
2023-05-21
- 用途:
- 鹿よけ
- 対象商品:
- 65386677
鹿の足跡はありますが、糞はなくなりました。寄っては来ますが、センサーが反応して、逃げているのではないでしょうか。
1人が参考にしています
2023-06-14
- 用途:
- 猫・鳥よけに利用したかったですけど効果ないです。
- 対象商品:
- 65386677
猫・鳥よけに購入しましたが効果」ありませんでした。もう一方も販売点は違いますが
同型器で効果ないです。鳥は来るし,猫も堂々と家前を通過する有様、購入は失敗でした。
家内から叱られました。
4人が参考にしています
2022-04-14
- 用途:
- 駐車中の防鳥対策として車両の上に設置
- 対象商品:
- 65386677
最近愛車のルーフレールが近所のスズメのたまり場になってしまい糞害でうんざりしていたので、本機をモード3に設定してルーフの後方に置いてみました。
運転前には毎回車内に格納するため、風による転倒防止と簡単な盗難防止のためにDIYで少々工夫しましたが。
設置して1週間ですが、おかげさまでスズメが来なくなりました。
4人が参考にしています