HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラックのレビュー

平均満足度 4.31 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラック エレコム
フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-05
用途:
PC接続用

PCとモニターの接続用に使用。問題なく使用できています。可もなく不可もなく。

2023-12-21
用途:
TVとレコーダーの接続
対象商品:
20111464

速さ、画質、音質、問題なく満足でした。価格はまあ妥当かな。

2021-07-07
用途:
HDDレコーダー用に。
対象商品:
20111473

ツールを購入した時に、送料無料になったので、購入。以前購入したものが1mで短かったので、1.5mを購入。コネクター部は、標準タイプなので、問題なく接続できました。

2021-03-27
用途:
HDMI切り替え機の接続
対象商品:
20111464

テレビへの接続機器が増えて、テレビ側のHDMIケーブルの差込口が不足したので、HDMI切り替え機の接続用に使用。コネクター部分やケーブルもしっかりしていて、きちんと差し込めます、画像も特にノイズ等も無く、綺麗に映っています。

2021-06-24
用途:
安全訓練時
対象商品:
20111507

現場事務所内での安全訓練時にモニターを使う際に使用している。
安く、映像の乱れも特に感じられず良い。

学校法人星生学園 様2021-06-23
用途:
電子黒板とPCの接続
対象商品:
20111507

電子黒板とPCとの間が5m取れることを重視して購入しました。ノイズも発生せず、問題ありません。

2021-04-12
用途:
大型モニターとPCの接続中継
対象商品:
20111482

社内用にて抜き差しが多いため、ある程度消耗品と捉えている。耐久度よりも壊れたら交換するつもりで行けばコレが最適か。

2020-12-04
用途:
備品
対象商品:
20111464

会議室内のモニター連結の為購入しました。使用に問題はありません。

2020-05-22
用途:
パソコンとモニタの通信に使用
対象商品:
20111498

テレワーク用のノートパソコンでは画面が小さいので、自宅のテレビに接続して使用しました。快適に使えています。HDMIのコネクタサイズが大小と2種類あるので購入時はご注意。

2020-04-14
用途:
テレビに繋いで動画観賞
対象商品:
20111498

大画面で動画を見たかったので買いました。こたつの上のノートパソコンと繋ぐので長さが心配でしたが3mで問題なく使えました。コードが硬いのでパソコンを移動する時に抜けかかるけど、まぁこんなものだろうと諦めてます。

2019-01-20
用途:
テレビとレコーダーに接続
対象商品:
20111507

テレビとレコーダーに接続
長い商品がなかったのでこちらで購入しました
壁が白い壁のため白いコードがあれば嬉しかった
太さや柔らかさも程良いので配線がしやすいと思います

2018-06-10
用途:
BDレコーダとテレビの配線に使用
対象商品:
20111464

HDMIケーブルを使用することにより、配線がとてもきれいに整理できました。

2019-02-23
用途:
レコーダーとモニタの接続

チラつきどころかほぼブラックアウト状態でまともに使えません。もうここでは買いません。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、商品について何かございましたら弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

大和ハウス工業株式会社 様2017-11-10
用途:
PC作業
対象商品:
20111464

使いやすく、デザインもシンプルでした。業務用で使うにしては良いデザインだと思われます。

2017-05-04
用途:
プロジェクターとパソコンを繋ぐのに使用。
対象商品:
20111507

プロジェクターと操作するパソコンとの距離が取れるので助かりました。
又、長いのに安くで購入できました。

2016-10-18
用途:
PCとプロジェクターの接続

可もなく不可もなく。そこまでの性能は求めていないので。
しかし、即納品がGOODです!!