棒状温度計 ケース付のレビュー

平均満足度 4.32 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
棒状温度計 ケース付 モノタロウ
モノタロウ
259 / 税込 285
赤色アルコールを使用した棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。 【用途】気温や水温、食品などの温度の測定に。
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-11
用途:
苗作り

トマトの苗を育てるのに使っています。0度から20度位の範囲がわかりやすい、見やすいです。100度までの温度計だと1目盛りが細かくなり見にくかったのです、これがちょうどいいです。

2025-09-03
用途:
液体の温度管理
対象商品:
71508405

問題なく満足です。スペアもいるので数本セットならなおよいです。ケースは取り出したら捨ててしまうので簡易ケースにならないかなと思います。

2025-11-05
用途:
バイクメンテナンス

サーモスタットが機能しているか確認の為に購入しました。特に問題はありません。

2025-10-22
用途:
事務所用

しっかりしたケースに入っていました。ありがとうございました。

2024-03-29
用途:
ハウス内の温度測定
対象商品:
71508396

育苗ハウスの温度管理に使っています。
単品での使用は、壊れやすいのでシンワ測定の金属ケースに入れて使っています。数年使っていますが問題ありませんでした。今回は、リピート購入です。

マエダベーカリー 様2025-04-01
用途:
パン生地の温度をはかる
対象商品:
71508423

安いので少し心配でしたが他のレビューを読むと問題なさそうだったので購入した。問題なかった。

株式会社双翔 様2024-06-11
用途:
製品の温度測定や外気温測定
対象商品:
71508439

使い勝手は、非常に良いと思う。ケースもついているので持ち運びに便利。

2024-03-26
用途:
アルマイト染色時の温度管理
対象商品:
71508396

メモリ表示がしっかりしており視認性がよい。また温度表示の正確性が高い。

1人が参考にしています
2024-06-18
用途:
軽トラのラジエター温度
対象商品:
71508405

ケース付きで老眼でも見える目盛り、この金額、最高です。

2025-05-14
用途:
お菓子の温度計測
対象商品:
71508405

温度が10度程ずれており使えない物がとどきました。

2023-05-08
用途:
醤油用麹の発酵温度管理に使います。
対象商品:
71508414

153mmと短くて、狭い場所でも取扱いが楽に安全にできるので、温度管理の負担の軽減になっています。

2025-05-19
用途:
水温測定

配達された物はひどい液切れがありました。
交換依頼で交換されました。
液切れは正確な測温ができません。
検品体制に問題があるかもしれません。
大きいサイズのほうが目盛が見やすいのですが
今回使い勝手の上で小さいサイズを選びました。
氷が出来る温度(0℃)から沸騰温度(100℃)まで
測れるのを選びました。
まずまずの使用感です。

2023-10-14
用途:
車の点検整備
対象商品:
71508396

車が古くなってくると、エアコンのガス漏れが発生し冷えにくくなります。そこでエアコンガス     +エアコンオイル補充等しますが、エアコン吹出口の温度が気になっていました。温度計測には棒状温度計が使いやすく、かつケース付きで便利なので

九州電技開発株式会社 様2023-01-28
用途:
発酵肥料の作成
対象商品:
71508396

山積み発酵資材の内部温度を測るのにちょうどいい長さでした。

2022-09-02
用途:
小型水槽の温度測定に使用。
対象商品:
71508414

153mmの全長で使い勝手が良かった。温度表示も安定している。

2022-06-30
用途:
堆肥つくりの地温測定
対象商品:
71508396

上記の目的で他資材と一緒に購入しました。
問題なく使用出来ております!

2022-04-01
用途:
メダカ水槽の水替え時の温度測定
対象商品:
71508423

よく落として割るので価格が安いのがよい。目盛り表示も他の製品とほとんど変わらない。

1人が参考にしています
合同会社サンエイチ 様2023-08-09
用途:
車内温度比較用
対象商品:
71508396

温度比較用に2本同時購入しましたが、温度表示メモリがずれていて正解の信憑性に欠けますね?1本で温度だけを測るのであれば誤差範囲くらいかもしれないのですが.
最下点のマイナス20℃で3度ずれている温度目盛りが最上部の100℃では、ほとんどずれてない感じで、正解がわかりません。

2022-06-21
用途:
蒸気消毒作業
対象商品:
71508405

低価格で温度差もあまりなく測ることが出来るので助かってます。

2023-08-20
用途:
台所の水温測定
対象商品:
71508439

短いです。測定温度最高が50℃までなので、沸騰水は測定出来ませんことにご注意。
2023年夏、猛暑酷暑で、水道水が生ぬるいどころか、湯沸かし器の最低温度くらいのお湯が出て来ます。何度あるか調べてみたくなり、求めました。