ドライブレコーダー 前後 2カメラ SDカード付きのレビュー

平均満足度 4.11 (28件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ドライブレコーダー 前後 2カメラ SDカード付き モノタロウ
日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。 3.0型液晶モニター。 100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。 約115度のワイドレンズ。 WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。 G(加速度)センサー機能搭載。 スーパーキャパシタ搭載。 DC12/24V対応。 地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。 全国LED信号機対応。 ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。 【用途】車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。
28件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-26
用途:
運転中の事故、あおり運転

事故時の証跡、あおり運転防止のため手軽につけたい人におススメ!この値段で2カメラ付いていますし、8GですがSDカードも付いているので付属品だけで使用できます。高いドライブレコーダーに比べると広角、夜間鮮明度は劣りますがそこまでスペックを求めなければ十分です。

1人が参考にしています
2025-10-12
用途:
車への取り付け

この値段で2カメラ、取付も問題なくあとは耐久性ですが付けってみなければわかりません(特に内臓電池の耐久性)
以下は勝手な要望
①Gセンサー設定が高/中/低でなく数値設定できると(各方向ごと)良い
②画面が常時点灯がデフォルトはいただけない3分OFFがデフォルトでしょう
③本体取付ステーの方向自由度もう少し欲しい
であるがまあこの値段だから致し方ないかな

2026-01-28
用途:
自社トラック車両に取り付け使用

自社のトラックに使用する際、前方のみ使用するので、後方分のカメラは、余らせているので、前方のみのカメラがあるとより良いです

2026-01-09
用途:
自家用車用
対象商品:
71457953

カメラ画像(6画像切替)常時使いたい画像が固定出来ないのが不満です。
起動ごとに切替が必要。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

オフィスゼロ 様2025-03-10
用途:
自家用車へ

あまり大きくなく、ドライバーから視線でルームミラーに隠れる位置に設置できました。FIAT500なので、シガーソケットの大きさが違うため別売りのソケットを買い電源を取りました。
駐車中の異常検知録画はできないようですが特段問題ありません。
コード長も十分です。

2025-04-05
用途:
もしもの時のために
対象商品:
71457953

この価格で後方カメラもあり安心感が違います。付属の配線で設置出来ました。

car-1.jp 栗原商店 様2025-04-06
用途:
2カメラとしてはお安いのでいいです。

2カメラとしてはお安いです。ただ、GPSがないので時刻設定等面倒です。常に使う車なら問題ないのですが時間がたつと設定し直しになります。1週間かなと思います。

2人が参考にしています
有限会社アスコ通信特機 様2024-08-27
用途:
車の運転確認の記録
対象商品:
71457953

前後の録画が出来て一枚のSDカードに記録されるので便利ですね。
画質は値段なりですが問題ないし夜間でも明るいです。
画角は狭いといわれている方もおられますがハイエースの左サイドミラー迄映せるので大丈夫でした。
リアカメラはモニターでは全画面で表示されていますが記録は4:3ですね。
リアカメラ付いているので助手席の人も後ろを確認できるので良いですが表示をリアに切り替えていてもエンジンをかける度にフロントに戻ってしまいます(保持しない)
人を乗せている時だけだから乗った人に見たければボタンを押してもらえば良いかな。
イベントのボタンが右側の下から二番目になっていますが一番下にしてもらえると夜間でも手探りで探しやすいと思います。
配線は本体に刺さるコネクターがL字になっていて外に出る方向になります。
ストレートの方が配線がしやすく見た目もきれいだと思います。
ケーブルの長さはあと20センチ長ければと思います。
ハイエースだと天井の真ん中を通さないと届きませんでした。
SDカードは32GBまで対応していますが2カメラという事もあり3時間しか録画されません。
64GBまで対応できるようになればと思います。
この値段でこの品質なら安すぎるくらいという印象です。
後は何年使えるかという事ですね。

4人が参考にしています
有限会社有川自動車工業 様2024-10-25
用途:
お客様用

素早い対応ありがとうございます。また機会があればよろしくお願いします

2024-06-12
用途:
軽トラに設置
対象商品:
71457953

74歳の高齢者ですが取説を読みながら一人で取り付けしました。リア用のカメラも小型で設置し易く、広角レンズも私には丁度良いものでした。2カメラで良質の記録が出来、万一の時には役に立ちそうです。取説は読み易く、このドラレコを十分理解して性能をフルに引き出したいものです。私のように配線を隠すことに完璧を求めない者には安くドラレコを利用出来ました。

4人が参考にしています
2024-03-14
用途:
社用車に取り付け
対象商品:
71457953

配線を工夫すれば取り付け簡単、操作も簡単、後は寿命です。

2024-02-03
用途:
運転中

取り付けも簡単で済み、価格的にも安く万が一の時を考えて付けるのであれば、充分と思います。

2025-04-13
用途:
軽乗用への取り付け

営業車の軽に取付し、特に問題も無かったので
自家用車の軽乗用(前カメラのみ)も
前後カメラの本品に交換しました。
リアカメラをリアガラス内側中央上部に取付し、
熱線コネクターやリアワイパーの配線と共に
バックドア内を通し、蛇腹から車内に引き込み、
助手席側のドア上部の天井内張内を通り
助手席側Aピラーで電源コードと合流し
ミラー陰の視界を遮らないところまで
フロントガラス上部の内張内を通す
という、配線を隠す一般的な取り付けで
30センチ程度しか余裕がありませんでした。
小型~普通車では、コードを露出させるルートでないと
フロントカメラまで届かないかもしれません。
標準は、もう少し短いリアコードで、
使用車種によって中間コードを選べるようにしても
良いかもしれないと感じました。

3人が参考にしています
オートサービス友 様2023-12-11
用途:
自動車整備に使用
対象商品:
71457953

軽自動車に取り付けたのですが、付属の配線で十分でした。映りも良く価格も安価で満足しております。

2023-01-05
用途:
車の安全確認
対象商品:
71457953

前後2カメラでこの価格はすごい。コスパは最高。画質は価格なりのものであるが、使用目的が万が一の時の確認であるから問題ないと思われる。

2人が参考にしています
2023-04-15
用途:
作業用車に取り付け
対象商品:
71457953

他社のもの使っていましたがフロントしかなく痛んできたので替えました。値打ちだと思います。取り付けも簡単でした。

1人が参考にしています
2024-02-16
用途:
車の運転中
対象商品:
71457953

本製品には、電源を取るために「シガーライターソケット」があるが、普通に配線から電源を取る場合は面倒な改造が必要となる。これが大変面倒だった。車やバイクに電気製品を取り付ける経験の少ない方にはシガーライターソケットは便利かもしれないが、配線をきれいに隠して電源も他のコードなどに結線しようとする人にとってもつなぎやすい対応を考えておくべきだと思った。あとは、耐久性が分からないので「やや満足」と評価しているが、コストパフォーマンスが高いことを考えると、評価はほとんど「満足」に近いものと言える。

3人が参考にしています
2024-06-14
用途:
前後カメラにしては安い
対象商品:
71457953

JB23ジムニーに取付ました。前後カメラにして安いが、画質は値段なりですね。取付に係る手間は上位機種でも廉価機種もほぼ一緒である事を考えると価格より品質を重視するべきでした

有限会社日東モータース 様2023-09-20
用途:
自家用車に取り付け
対象商品:
71457953

価格と性能には満足しております。
後は耐久性ですね。

2022-05-12
用途:
自家用車
対象商品:
71457953

自家用車に装着。電源がシガーソケットからであったので比較的短時間で取り付け完了した。スマートSDカードも付属されており、別途購入が必要な物はなし。使い勝手はこれから。

1人が参考にしています