電動ドライバー RAQUL(ラクル) ボール型グリップ 手動兼用のレビュー
- 用途:
- 電気製品の組み立て等に、
- 対象商品:
- 72763383
今まで使用したドライバーに比べ、嘘みたいに軽いので長時間の作業にも手が疲れず、思ったよりもパワーが強いのに長時間のバッテリーで購入して良かったです。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
値段の割に性能が良いです! トルクも有り、電池も長持ちしますので、もう一つ買おうかと思っています。
- 用途:
- 電工
以前は他メーカー使用していましたが 操作ボタンが正転逆転 同じボタンのため
触れただけで動作してしまいました。こちらはボタンが 別で誤動作ないです。トルクも強く 大変満足です。
- 用途:
- 機械のサービスメンテナンス
- 対象商品:
- 72763383
有名他メーカーの物を使用していましたが、水に弱く使用2週間程で御釈迦、友人の勧めで購入、今回2台目を追加購入しました。
- 用途:
- 農機具整備に
パワーは期待したほどではなかったが、便利です。携帯用工具箱にも忍ばせておきたい
- 用途:
- 点検作業
コンパクトなデザインで長時間の作業でも疲れにくく良いです◎
- 用途:
- 小機械の分解・組立。
電動時のトルク・停止時の即停止・芯ブレの少なさ・充電の持ち具合・LED照明の明るさ等は満足な製品です。
- 用途:
- エアコン工事 電源配線
以前使ってた他社品より締め付けトルクがつ強く非常に良い。
- 用途:
- 設備のメンテナンス作業
- 対象商品:
- 72763383
保護パネルなど固定ネジが多数ある設備の分解組立が楽になりました。
ドライバーのように何回も手首を回転させる必要がないので作業が大変楽になりました。
- 用途:
- 職場内のDIY時
- 対象商品:
- 72763383
リピート購入です。トルクも十分ですし、充電も殆どしたことが無いほど、電池の持ちも良いです。オススメ出来る製品ですね。
- 用途:
- ねじの締め付け
右手を悪くしたので、効率よく仕事ができるように購入しました
2回目の購入です、
- 用途:
- 日頃のメンテナンス
前に購入して価格も使い易さも非常に気に入ったのでまた購入しました。
まだ封は開けてませんが予備として保管しております。
お気に入りの工具です。
- 用途:
- 商品の修理
- 対象商品:
- 72763383
商品にたくさんビスが付いている為、購入しました
今までの電動ドライバーは力が無くこの商品に変えたらイライラがなくなりました
- 用途:
- 自動車出張整備の電装品関係
- 対象商品:
- 72763383
前に使っていたsk11の電動ドライバーはトルクも弱く少しトルクかかると本体が破損して使えなかった。
この商品はトルクが10Nmもあるのと手動でも使えることから購入しました。
車の内装部品を止めてるネジ位であれば普通に外せるので物凄く作業性が上がりました。
昨年の8月末に購入し電池の不具合で連絡した所即日代替品を発送しますので手元の分は破棄して下さいとのことで印象が良かったので高評価つけています。
- 用途:
- エアコンなどの分解清掃に使用
- 対象商品:
- 72763383
従来のものより、回転速度が速く、力強い。 LEDは回転後もしばらく点灯しているので便利。 耐久性は、まだこれからです。
今まで使用のものは半年持たないものが多かったので、期待してます。
- 用途:
- 軽い穴あけ
小さい穴をもう少しだけ大きくしたかったので購入しました。
500個ほどの穴あけ作業で女性が使用するには、大きなドリルを使うには体力的に難があったのでこの商品はそんなニーズには応えれるものかと感じました。
その後、試しにm5タッピングで使用しましたがトルクは低くてスムーズにはネジを立てれなかったのが残念でした。
- 用途:
- 機械のメンテナンスなど
主にオートバイ修理などに使います。クラッチ付いてないですが、なかなかの力があるので上手く手の中で滑らすようにすれば不要ですね。むしろダイレクト感があってクラッチに頼ったためのオーバートルクという心配がなく良いと思います。評判通りの良い商品です。
- 用途:
- エアコン工事 電源配線
他社製品より締が強い。
充電部のカバーのおさまりが悪い。