オイラーのレビュー

平均満足度 4.53 (74件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイラー モノタロウ
モノタロウ
109 / 税込 120
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。 またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。 【用途】工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
74件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-07-18
用途:
少量のオイル補充及び軽量
対象商品:
72811699

発電機等の小型機械のオイル軽量用に購入
キャップ付きで使い易い
良い商品です

2025-01-01
用途:
二輪のエンジンオイル注入用
対象商品:
72811699

バイクのオイル交換時に使用しています。以前はオイルジョッキを使っていましたが、コチラの方が便利です。

2023-05-27
用途:
車磨き
対象商品:
72811735

ポリッシャーで車のボディを磨く際に液体コンパウンドを入れて使いました。キャップ付きで保管も良いです。

2024-01-28
用途:
自動車メンテナンス
対象商品:
72811735

ちょうど良い容量のボトルが量販店等では手に入らなかったので助かりました。通常の使用では問題なく使えています。

2023-06-15
用途:
多用途
対象商品:
72811735

揮発物以外に使用。耐久性が有りホームセンターより安いです。

2023-03-10
用途:
サッシ溝の掃除、上水栓の整備など
対象商品:
72811744

洗剤の原液と希釈液とで大小二本を使っています。細かい場所の洗剤使用にはスプレーよりずっと使いやすいです。また。上水栓のケレップやパッキン交換時に、炭酸カルシウム溶解のため塩酸を1規定くらいに薄めて入れ、短時間使用しています。ボトル表面にラベルが付着しにくいので、テープを巻いていますが、一部凹凸を無くすなど改善余地ありと思います。

2人が参考にしています
2023-05-07
用途:
ブレーキフルード交換
対象商品:
72811699

リザーバータンクの古いオイルを吸い出したり、新しいオイルを補充したりするのに使っています

2023-03-02
用途:
車や工具などの給脂
対象商品:
72811744

スプレータイプが一般的だかコレはスプレーじゃダメな場所に使ってます。
一つあるとカナリ便利!

2023-12-12
用途:
油の詰め替え
対象商品:
72811735

100均でもありますが、たくさんほしかったのでこちらのサイトで購入しました。

2023-03-04
用途:
注油
対象商品:
72811699

注油のため購入しましたが、大きく使いやすく便利です。

2022-12-11
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
72811717

バイクのオイル交換用にオイルジョッキを検討したが、オイルダレでべとべとのジョッキを収納するスペースが無いためこちらを代用購入。エンジンオイルとギアオイル交換時に2回に分けることになるが、溢れて汚すことも無く、使用後もオイルダレが少なく、ビニール袋に入れておけば他を汚すこともないので重宝してます。

2023-12-19
用途:
メンテナンス
対象商品:
72811726

記載通りの商品で、取付たところ期待通りの品物であった。

2023-02-28
用途:
オイル注入用
対象商品:
72811744

オイラーです。素晴らしく良いとか、悪いとかはないと思いますが、普通に使えます。

2022-11-02
用途:
オートバイのメンテナンス
対象商品:
72811744

オートバイのメンテナンスに使用する種々オイルを入れてます。この形が使いやすいですね。価格も手頃なので、4ストオイル、2ストオイル、4スト廃油、潤滑浸透油などを分けて入れてます。大きさも含め使い勝手が良いです。

2022-12-16
用途:
バイクチェーンメンテ

フタ付で異物の混入を防いで、
フタを紛失しないような配慮がなされていて
使い勝手の良いオイラーです。

2022-10-23
用途:
洗油供給
対象商品:
72811744

洗油を必要な量だけ少量で供給するのが簡単になり、安価な油脂を使用出来て重宝しています。
追加でオイラーを購入しておけると油脂補充もタイミングを気にせずできるようになります。

2023-01-13
用途:
オイル注入
対象商品:
72811735

一般的なオイラーです。先端の色が色々あるのが良いです。
サイズによっては先端の色があまり選べないので
種類を扱う者としては色が選べるとさらに良いと思います

2022-11-26
用途:
フロアジャッキのメンテナンスに
対象商品:
72811699

フロアジャッキのシリンダーオイル交換に使用しています。先が長いので色んな用途に重宝します。

2024-12-26
用途:
燃料添加剤等の注入

簡易目盛りが付いているので選択したが、目盛り部分にもシボ加工が有り
折角の目盛りが見にくくなってしまっているのが残念

A5AIR株式会社 様2024-04-15
用途:
機械整備作業時
対象商品:
72811699

液だれもなく使い勝手が良いのですが、引掛けるプラスチックフックの強度不足と長さをもう少し長くしてもらいたい。