ミニストレッチフィルム 15μ コアレスタイプのレビュー

平均満足度 4.05 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミニストレッチフィルム 15μ コアレスタイプ モノタロウ
紙芯の無い「コアレスタイプ」なのでゴミが出ません。 別売の専用ストレッチフィルムホルダーと併用することでエコで経済的! コンパクトで簡単結束!強化タイプフィルムの採用により、厚みを抑えながらも巻きやすさと実用強度を両立させました。 【用途】製品の梱包作業に、新聞/書類/雑誌/段ボールなどの廃棄物の結束に、引越し時や荷物輸送時の梱包に
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社ルトレッフル 様2026-01-02
用途:
段ボールの梱包に
対象商品:
11541759

段ボールの梱包に購入しました。使い勝手も良くまたリピートする予定です。よろしくお願いします。

株式会社ルトレッフル 様2025-11-01
用途:
段ボールの梱包に使用

段ボールの梱包に使用
事業ごみで出る段ボールの梱包に利用。
使用感も良く助かっています。

2025-04-03
用途:
荷物をまとめるとき

コアレスタイプは、芯のゴミが無くなり便利です。
ですが、無くなりかけた時は芯が無い為、柔らかくなって使いにくいです。
総合的には、単価も安くなっているし、こちらで充分です。

2025-04-28
用途:
梱包作業

中芯が残らないので 当然ですが ゴミが発生しないので 現場は良いと言っております。

上代工業株式会社 様2024-11-08
用途:
板金シャーリング品を固定梱包に使用してます。

簡易梱包で荷崩れしない程度で使うのには手軽でコストパフォーマンスに優れてます。コアレスで廃棄物もないので、リピートで利用してます。

ADS 様2024-10-08
用途:
梱包作業

紙芯のないタイプがでたので試しに購入してみました。ゴミが出ないのが最大のメリットですが、残量が少なくなってからの強度が保てるのか。まだそこまで減っていないため不明ですが期待しています。

ジールデザイン 様2024-09-02
用途:
オートバイのタイヤに巻いています
対象商品:
11541759

芯がないのはどうかと思いました、購入後トイレットペーパーの芯を入れて使っています とてもいいです 価格も安くお勧めです

2024-10-13
用途:
レーシングカートのタイヤの保存用
対象商品:
11541759

充分な使い勝手です。
品物を纏めるのにも、強度は期待どおりでした。

2024-08-29
用途:
段ボールを古紙回収に出すとき
対象商品:
11541759

不要になった段ボールを古紙回収に出すとき簡単に束ねて巻き取ることができる

2024-10-14
用途:
レーシングカートのタイヤの保存用

はじめて使いました。
簡易ストッパー付きのハンドルを使っていますが、思ったよりも使いやすく感じました。

2024-04-20
用途:
タイヤのラップ用に
対象商品:
11541759

サーキットや普段あまり乗らないバイクのタイヤ劣化を防ぐために
こちらをラップして使用しています。
芯が無いのでかさばらずゴミにもならずとても重宝しています。
常に在庫必須アイテムです。

2024-05-01
用途:
梱包作業
対象商品:
11541768

通常の芯ありタイプと比べて細いので、狭い隙間へ本体ごと通すことができて扱いやすい。

2023-04-23
用途:
梱包
対象商品:
11541759

芯のないタイプは初めての購入です。
トイレットペーパーと同じで芯のゴミが出なくてよいと思います。

Explorer BikeShop 様2023-04-18
用途:
梱包時
対象商品:
11541759

ハンドルが付いていると、梱包時には面倒な場合があり、コチラはラップだけなので重宝している。

2024-06-17
用途:
商品の梱包など
対象商品:
11541759

通常コアありタイプ250mを使用しています。
大量に使用するので微妙に安いコアレスタイプを試しに購入してみました。
使い勝手は特に変わりはないのですが、コアレスタイプには250m巻きが無いので頻繁に交換しなければならずその点だけ弊社で使う分には手間が掛かってしまった印象でした。
「芯のゴミが出ない」を考慮しなければコアありの普通のタイプの方が若干便利かも、、、

1人が参考にしています
2024-07-31
用途:
商品の梱包
対象商品:
11541759

最初は芯アリと同様に使えましたが残り3mくらいで伸ばすと抜けるし空転しづらくなるので
手間を考えると芯アリの方がベスト。
とても人にはお勧めできません。

1人が参考にしています
2024-06-22
用途:
梱包
対象商品:
11541759

普段芯ありを使用しているが、間違えて購入。
芯ありの場合はホルダーにセットして、はみ出した芯に指を添えてラップにテンションを掛け、きつく梱包できるのだが、この商品は指が非常に掛けづらい。
よって、緩すぎたり、強すぎて途中で切れることが頻発。
芯ありに慣れてしまった影響かと思われるが失敗しました。

2人が参考にしています
SPEEDKING 様2024-07-23
用途:
コアレス=ゴミレスでよいと思ったが・・・

従来のホルダーで作業すると
コアが無い都合で回り留めのブレーキがかけれず思った以上に作業効率が悪いです。
大量買いしてしまい失敗しました。
また従来のコア有りに戻します。

1人が参考にしています
株式会社 蓼沼鉄工所 様2023-11-06
用途:
商品の梱包
対象商品:
11541768

コアのある他社製品と比較してゴミが出ず持ち手に回転機構が付いているので良いかなと思ったのですが、残りが少なくなると回転しにくくなり上手く巻けなくなります。
結局最後まで使えず捨ててしまうのでゴミの減少とはなりませんでした。
横にしても、逆さにしても最後まで使えるように改善してほしいです。

2人が参考にしています