撥水ワイパー替えゴムのレビュー
シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム
300mm~700mmと幅広いラインナップ
グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。
さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
【用途】トーナメントワイパーの替えゴムとして
宗教法人天理教袖龍分教会 様2026-03-11
- 用途:
- 部品交換
コスパもよく古い車ですがぴったりでした。満足してます。
2026-02-26
- 用途:
- 車両整備の消耗品交換として
消耗品交換として使用しました、安価に早く入手でき、状態を確認してからの発注で対応できるので助かります。
2025-05-04
- 用途:
- 安い!これ一択です!
- 対象商品:
- 23983209
当方トラックの運転手ですが、仕事のトラックも自家用車も全てモノタロウさんの撥水ワイパー付けてます。
車を乗り換えたらまずはこれに交換です。
2025-05-01
- 用途:
- 自家用車のワイパーブレード交換用として
夏用ワイパーの、ブレードのみを家族全員4台分、前後共交換。やはり、ブレードのみの交換が安価に済んで大助かりです。製品も悪くなく、満足しています。
2025-05-21
- 用途:
- 自家用車のメンテナンス時
板バネも入ってるし安いので助かります。今後、耐久性をみてリピートするカモです。
井上 様2025-05-28
- 用途:
- ワイパーの替えゴム
コスパ最高、取り付け簡単
きれいに掃き視界良好です
今後利用です
2026-02-16
- 用途:
- 軽トラのフロントワイパーで使用
取付も機能も問題ありません、耐久性はこれからです。他機種でも購入、使用しているので問題ないものと思っています。
2025-05-07
- 用途:
- 自車に
特に問題ありません。
ちゃんと水捌けしています。
耐久年数がよければいいのですが・・・
2025-06-02
- 用途:
- 車のメンテナンス
自分で交換すれば安く済みます。撥水機能についてはもう少し様子見です。
2026-02-15
- 用途:
- 車のメンテナンスに使用
大変満足しています。。。。。。。。。。。。。。。。。
有限会社EISHIN自動車 様2025-06-06
- 用途:
- 車検、点検時
他社の撥水ワイパーゴムよりもお安く購入できています。耐久性がもう少し上がればよりいいと思います。ギリギリ2年は持つと思います。
2025-04-10
- 用途:
- 車検時に交換
- 対象商品:
- 23983166
色々なサイズ車種に使用しています。
びびりも無く水切りも良く耐久性もあり、コスパも良く最高です。
ワイパー交換は一択になりました。
2025-02-09
- 用途:
- 耐久性がありますのでリピートです
私の乗車頻度では、車検3回分くらい使えましたでしょうか…
駐車は家屋北側の青空駐車です。
拭きムラが出てきましたので、2年毎の車検前で、念の為準備しておきました。
梱包が過剰な気がします。
モノタロウブランドですから、使用後の返品対策でしょうか?
とても大きな箱(100サイズくらい?)に400mm2本入ってきて驚きました。
4人が参考にしています