【煤殺し 極(すすごろし きわみ)】エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤のレビュー

平均満足度 4.70 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
【煤殺し 極(すすごろし きわみ)】エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤 煤殺し
トラック・バス・建機車専用のDPF+インジェクタ―クリーナーです。ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。セタン価向上剤などの有効成分を配合。エンジン内部の汚れを徹底除去します。エンジンの性能改善、定期的なメンテナンスに。 触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。 通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。 長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。 有効成分は従来品の12倍:油性向上剤、清浄分散剤、セタン価向上剤を独自配合しています。 エンジンの振動を大きく減少させます:セタン価向上剤による、着火性の向上により、ノッキングを防ぎます。 燃費の向上につながる:エンジン内部の汚れをとることにより、燃焼効率が上がります。そのため、アクセルを吹かす頻度が減り、燃料の消費が抑えられます。 【用途】エンジン洗浄剤(インジェクタ―)+煤焼き性能強化剤(DPF・DPD・DPR)
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-02-16
用途:
燃料添加剤
対象商品:
25206100

少しすすの燃え方が変わってきた感じです。手動再生をかけないと燃えない車両ですが、添加前よりは良くなってきてる感じです。ただ、自己診断機あてて燃焼温度見てみましたが、490℃まで暖まらないと燃えないのが現実でして、今はまだ様子見ったら感じです。ただ入れないより入れたほうがよさそうな気ではあります。

2人が参考にしています
2025-06-30
用途:
ハイエースのエンジン洗浄

まだ使用していませんが他のレビューではだいぶいいようなので使ってみたいと思います。

1人が参考にしています
2024-10-17
用途:
インジェクター
対象商品:
25206100

エンジンの音が静かになりアクセルが軽くなった感じがして力も以前より出てる感じがする

2024-08-16
用途:
トラックのDPFとインジェクターの詰まりの改善
対象商品:
25206100

トラックのDPFとインジェクターの詰まりの改善に使っています。この商品本当に助かっています。会社にストックしていなかったので急にトラックが大変調子悪くなりお盆休み直前でトラックが使えなくなりそうな時に間に合いました。早い配送に助けられました。有難うございました。
他に頼る商品はまだ知りません。
今回のはすす殺しの紫色です。インジェクターとDPF両方に効くものです。
他に色によりインジェクター用と
DPF用と分かれています。
モノタロウ安いですね。

2024-06-22
用途:
メンテナンス
対象商品:
25206100

自分のトラックには相性良かったのか
一本入れて一発ですぐ効果あった
加速も前より良くなり
オートマで右折中とか低速の時ノッキング Nにギア変わったり
乗ってて不愉快だったけどそれも1日乗って気にならないレベルに!
次もお世話になろうと思いました

1人が参考にしています
市川機工 様2024-05-27
用途:
交換と言われたDPF
対象商品:
25206100

異常ランプが点灯しディーラーに持って行く事数回!
今回はDPF装置をそろそろ交換です!
まだ走行が10万ちょいで早くない?納得いかず煤殺しを試してみました!今のところランプ点灯せず、調子も良いような‥
個人的には、高額交換する前に試してみるべき商品だと思います。

1人が参考にしています
有限会社帝都開発 様2024-03-04
用途:
大型車両の整備
対象商品:
25206100

今回、初めての購入です。DPF仕様の大型車に使用します。効果の有無はこれからの検証になりますが、正直もう少しお安く購入出来たら良いなと思います。

1人が参考にしています
2024-05-29
用途:
メンテナンス
対象商品:
25206100

とても良い商品で、コストパフォーマンスが高い商品です。

2024-03-15
用途:
トラックの燃料添加剤
対象商品:
25206100

添加剤として性能十分です。
リピートで購入したいと思います。

有限会社都温泉 様2024-01-24
用途:
えんじんの清掃
対象商品:
25206100

DPFに効果ありの噂で購入した、後が楽しみにしています。