油圧作動油 ハイドロリックオイルのレビュー

平均満足度 4.32 (66件のレビュー)
商品レビューを投稿する
油圧作動油 ハイドロリックオイル モノタロウ
モノタロウ
2,198 / 税込 2,418
耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。 【用途】工業・建設機械などの油圧機器
66件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
PIEX 様2025-04-17
用途:
重機の補充

手ごろな価格ですので補充用に購入しています。毎回ペール缶タイプをリピートしています。

2025-03-03
用途:
機械のメンテナンス時

古河ユニックの作動油交換に購入
小型6段ブーム機は22L使用だったので20L+4Lの購入で対応しました。
迅速な対応ありがとうございました。

ウッドペッカー 様2026-01-21
用途:
フォークリフトに使用
対象商品:
45528780

特に問題ありません。コスパが良いので今後も使用したいと思います。

2025-04-10
用途:
薪割り機のメンテナンス
対象商品:
45528746

薪割り機の作動油に使用しました。容量が多く価格も安くてお勧めです。

ペンション山のくじら家 様2025-03-28
用途:
重機のメンテナンス

タイヤブルの作動油の補充に使用 年数が経った重機の為、補充回数が多く
金額を気にすること無く使えるので助かる

2025-05-20
用途:
パンタリフトのメンテナンス時

定期メンテナンスの一環として使用しました。交換して間もないので、よくわかりません。樹脂ボトル・ペール缶はいいと思います。

有限会社Fシステムサービス 様2025-01-16
用途:
リフトの油圧オイル
対象商品:
45528746

3tの自動車整備用のリフトオイルに使用しました。
5L必要なので4Lを2個注文しました。他社のは20L缶とかの販売ですので、良かった思いますが、1Lも、あればと思います。

2025-01-14
用途:
除雪機の作動油として
対象商品:
45528746

除雪機の作動油として購入しました。
今回は補充したばかりなので効果などはこれからです。

2025-01-08
用途:
薪割り機に使用。
対象商品:
45528746

薪割り機の作動油として使用、泡の発生も少なく安定して使用出来ています。リピート確定です。

Fresh road 様2025-01-08
用途:
バックホーの作動油

寒い地域での使用なのでちょっと濃いかなと思いましたが難なく使えました。あと、値段も安いので助かります。

2025-03-10
用途:
工場のマシンに使用しています。

このボトルが使いやすいとリクエストされるのでこちらを購入しています。が、本音は一斗缶の方が安いから詰め替えて使って欲しいなー(笑

マルケー萩貨物自動車株式会社 様2024-12-25
用途:
リフトのメンテナンス

中々見つからず、やっとモノタロウ様で見つけました。
量もこのくらいが理想です。

2025-10-24
用途:
タイヤローラーに使用

問題なく届いております。
使用後も今のところ問題起きておりません。
ありがとうございます。

ペンション山のくじら家 様2025-01-27
用途:
タイヤブル

タイヤブルの作動油の補充に使用 他メーカー品に比べ安価でも問題無く使え
とても助かっています

株式会社佐渡テレビジョン 様2024-04-18
用途:
個人使用のバックホーの作動油として使用
対象商品:
45528780

油圧機器には必需品ですので安ければ安いほど助かります。前の白の入れ物の時から使っていますが物には問題なしです。当方は離島で、今まで20l缶は配達不能で4l缶を複数買っていましたが今回は無償配達可能でした。助かりますね。

1人が参考にしています
2024-06-15
用途:
自動機械の補充メンテナンス
対象商品:
45528746

いつも迅速な発送対応をして頂けるので、急ぎの場合でも安心して商品を注文する事が出来ます。また今までトラブルもなかった為、そういった意味でも安心できますので、今後も必要な物があれば注文したいと思います。

2024-06-13
用途:
ユンボ一
対象商品:
45528780

とても良い取引ができました。また機会ありましたら、よろしくお願いします。

2025-04-21
用途:
自動機械の補充メンテナンス

メーカー指定のVG32ということで購入しています.サイズ感、価格、ボトルの形状(使いやすさ)ともに非常に満足のいく買い物でした。

2024-02-28
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
45528746

以前購入した作動油が欠品で代替の案内からコチラを購入しました。容量も同じで少し安価だったのでお得でした。ボトルの形状も使いやすいので継続販売ならリピートしたいと思います。モノタロウ作動油は価格も安価で粘度違いの種類もあり重宝しています。

1人が参考にしています
2024-07-14
用途:
油圧機器(油圧ポンプ)
対象商品:
45528746

お安い物を探してこの製品に行き当たりました。
全く問題無く使えますしリーズナブルで助かります。